Intelligente Gebäude

Die Allianz für fehlergesteuerte Stromversorgung: Wo sich die Branchenführer treffen

Ron Tellas
Fünf führende Unternehmen der Branche, darunter Belden, haben die Fault-Managed Power Alliance gegründet, um die Einführung von Stromversorgungen mit Fehlermanagement zu unterstützen, zu fördern und zu beschleunigen.

 

Mit der Veröffentlichung der Version 2023 des National Electrical Code (NEC) wurde eine neue Art von Stromschaltkreis eingeführt: Fault-Managed Power (Stromversorgung mit Fehlermanagement, FMP), auch bekannt als Klasse 4.

 

Diese Systeme sind so einzigartig und spezialisiert, dass sie ihren eigenen Code-Abschnitt benötigen. Infolgedessen wurde innerhalb des NEC eine neue Klassifizierung erstellt, um die Klasse 4 als verbessertes Format der Stromversorgung zu standardisieren. Im NEC wird diese Technologie als Klasse 4 und Fault-Managed Power bezeichnet. Außerhalb des NEC wird sie auch als Packet Energy Transfer (PET), Digital Electricity (DE), Impulsstrom™ und intelligentes Übertragungssystem bezeichnet.

 

Beschleunigung der FMP-Einführung

Fehlergesteuerte Stromversorgungssysteme werden bereits in intelligenten Gebäuden und Umgebungen eingesetzt – von Hotels und Stadien bis hin zu Schulen, Fertigungsanlagen und öffentlichen Verkehrsbetrieben.

 

Wir unterstützen unsere Kunden dabei, mehr Geräte an ihre Netzwerke anzuschließen und wichtige Daten zu erfassen, zu übertragen, zu orchestrieren und zu verwalten. Belden war bereits an mehreren erfolgreichen Stromprojekten mit Fehlermanagement in Zusammenarbeit mit VoltServer, dem Erfinder von Digital Electricity, beteiligt.

 

Während wir hart daran arbeiten, Projekte wie diese zu realisieren, wissen wir, dass auch andere führende Unternehmen der Energietechnik in die gleiche Richtung gehen. Wir haben uns gefragt: Wie wäre es, wenn wir eine Gruppe gründen würden, um gemeinsam die Innovation voranzutreiben, anstatt einzeln daran zu arbeiten, die Einführung der fehlergesteuerten Stromversorgung voranzutreiben und der Branche zu helfen, ihre Vorteile zu entdecken?

 

Um die Wirkung zu maximieren, haben wir uns mit anderen Vordenkern zusammengetan, um die am 2024. April offiziell angekündigte Fault-Managed Power (FMP) Alliance zu gründen. Die Gruppe besteht aus fünf führenden Unternehmen der Branche, darunter auch Belden, die sich zusammengeschlossen haben, um die Einführung von fehlergesteuerter Stromversorgung in ihren jeweiligen Branchen zu fördern und zu beschleunigen.

 

Wir stellen vor: die Fault-Managed Power Alliance

Die Fault-Managed Power Alliance hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung und Einführung von Stromsystemen mit Fehlermanagement voranzutreiben, um die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz von Stromsystemen zu verbessern. Darüber hinaus fördert sie die Zusammenarbeit und Partnerschaften zwischen Organisationen, Regierungsstellen und Interessengruppen, die ein gemeinsames Interesse an der Weiterentwicklung von Stromsystemen mit Fehlermanagement haben.

 

Als Gründungsmitglied hat sich Belden zum Ziel gesetzt, die weit verbreitete Einführung und Weiterentwicklung von FMP in Unternehmen zu beschleunigen, die sich auf dem Weg zur digitalen Transformation befinden.

 

Das Konsortium wird von drei Zielen geprägt und geleitet:

  • Wir wollen die Branche anführen, indem wir gemeinsam als einheitliche Stimme über die Vorzüge und Anwendungen von fehlergesteuertem Strom in einer Vielzahl von Branchen informieren.

  • Wir wollen uns für Industriestandards einsetzen, indem wir unser Fachwissen und unsere Erkenntnisse zu Standards und Vorschriften für fehlergesteuerte Energieversorgung einbringen und zur Verfügung stellen.

  • Wir wollen Aufklärung und Bewusstsein schaffen, indem wir den Beteiligten helfen, die Vorteile der fehlergesteuerten Stromtechnologie zu verstehen und das Bewusstsein für ihr transformatives Potenzial fördern.

 

Definition der fehlergesteuerten Stromversorgung

Die fehlergesteuerte Stromversorgung bringt ein neues Maß an Intelligenz in die Stromversorgung, mit der Fähigkeit, Fehlerzustände sicher zu verwalten und zu entschärfen. Anstatt die Leistung der Stromquelle zu begrenzen (wie viel Strom das Netzteil liefern kann), wie es bei Systemen der Klassen 2 und 3 der Fall ist, begrenzen Systeme der Klasse 4 die verfügbare Energie während eines Fehlerereignisses.

 

Was bedeutet das? Um die Sicherheit zu gewährleisten, steuern ein Sender und ein Empfänger die Stromabgabe und überwachen kontinuierlich auf Fehler. Wenn Wasser auf Stromkreise der Klasse 4 spritzt oder wenn jemand freiliegende Drähte der Klasse 4 während des Betriebs berührt, wird der Fehler sofort (innerhalb von Millisekunden) erkannt. Das System schaltet sich automatisch ab, um Schäden zu vermeiden. Diese Technologie macht fehlergesteuerte Stromversorgung genauso sicher wie Systeme der Klassen 2 und 3 – wenn nicht sogar sicherer.

 

Stromkreise der Klasse 4 bieten den Komfort und die Sicherheit von Niederspannungsstrom, genau wie PoE (Power over Ethernet); Die Klasse 4 bietet jedoch auch die fast 20-fache Leistung oder Entfernung von PoE und stellt damit eine sichere Ergänzung zur Wechselstromversorgung dar. Stromkreise der Klasse 4 können auch in denselben Pfaden und Räumen installiert werden, in denen die Kategorieverkabelung verwendet wird.

 

Um die Compliance mit den NEC-Anforderungen zu überprüfen, müssen die Stromkreise der Klasse 4 zertifiziert werden. Mit der Unterstützung von Belden veröffentlichte UL UL 1400-2 als Untersuchungsrahmen (der erste Schritt zu einer Norm), um Sicherheitsüberlegungen und Kriterien für die Bewertung von Stromkreisverkabelungen der Klasse 4 zu definieren. Kabelstromkreise der Klasse 4 werden gemäß dem veröffentlichten Dokument zertifiziert.

 

Beteiligen Sie sich an FMP

Als Pionier der fehlergesteuerten Stromversorgung und ihrer Einbindung in die 2023 NEC- und UL-Zertifizierung sind wir stolz darauf, dazu beizutragen, dass unsere Fachkollegen über die Möglichkeiten der fehlergesteuerten Stromversorgung sprechen.

 

Da wir einen dynamischen, kooperativen Verband schaffen wollen, sucht die FMP Alliance aktiv nach neuen Mitgliedern aus einer Reihe von Branchen.

 

Um mehr über die FMP Alliance zu erfahren, besuchen Sie www.fmpalliance.org oder kontaktieren Sie info@fmpalliance.org.

 

 

Verwandte Links