Belden veröffentlicht erstes UL-zertifiziertes Hybridkabel für fehlergesteuerte Stromkreise der Klasse 4 in intelligenten Gebäuden.

Belden
Die Klasse 4 unterstützt zuverlässig höhere Leistungen und größere Entfernungen im Vergleich zu Schaltungen, die bisher auf 100 W beschränkt waren.


St. Louis, Missouri – 17. März 2023 – Belden, weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastruktur- und Digitalisierungslösungen, stellt seine hybriden Stromnetzsystemkabel mit Fehlermanagement (FMPS) vor, die für Stromkreise der Klasse 4 entwickelt und zertifiziert wurden.

 

Mit der Veröffentlichung des 2023 National Electrical Code® (NEC) können Stromkreise der Klasse 4 die Stromübertragung mit der gleichen Sicherheit wie die bestehenden Stromkreise der Klasse 2 unterstützen, mit dem zusätzlichen Vorteil einer höheren Leistung und größerer Entfernungen.

 

Belden hat das branchenweit erste UL-zertifizierte Kabel der Klasse 4 auf den Markt gebracht und nimmt nun das erste UL-zertifizierte Hybridkabel der Branche in sein Portfolio auf. FMPS-Hybridkabel von Belden sind für die Einhaltung der Klasse 4 UL-zertifiziert. Dank der Kupfer-/Glasfaserkonstruktion werden Strom und Daten über große Entfernungen mit einem einzigen Kabel übertragen. Das spart Installationszeit und erleichtert die Installation.

 

Da Systeme der Klasse 4 genauso sicher oder sogar sicherer sind als Systeme der Klasse 2 und der Klasse 3, können diese Kabel von den gleichen Integratoren und Auftragnehmern installiert werden, die auch Kategorie- und PoE-Verkabelungen installieren.

 

Erfahren Sie mehr über die Klasse 4

Stromkreise der Klasse 4 gewährleisten den Komfort und die Sicherheit von Niederspannungsstrom, genau wie Power over Ethernet (PoE). Allerdings bietet die Klasse 4 auch die nahezu 20-fache Leistung von PoE über Hunderte von Metern und ist damit eine sichere Alternative zu Wechselstrom.

 

Klasse 4 – auch als FMPS, Packet Energy Transfer (PET), Digital Electricity™ (DE), gepulster Strom oder intelligente Übertragungssysteme bezeichnet – ist ein verbessertes Format der Stromübertragung. Im Gegensatz zu leistungsbegrenzten Schaltungen der Klassen 2 und 3 haben Systeme der Klasse 4 keine Begrenzung für das Ausgangssignal der Stromquelle. Vielmehr führen sie eine kontinuierliche Fehlerüberwachung durch und steuern die Abgabe des verfügbaren Stroms während eines abnormalen Zustands. Dies reduziert das Risiko von Stromschlägen oder Bränden, weil die Energiemenge, die bei einem Fehler freigesetzt werden kann, begrenzt wird.

 

Um die Compliance mit den NEC-Anforderungen zu überprüfen, müssen die Stromkreise der Klasse 4 zertifiziert werden. Mit der Unterstützung von Belden hat UL kürzlich UL 1400-2 als Untersuchungsrahmen (der erste Schritt zu einer Norm) veröffentlicht, um Sicherheitsaspekte und Kriterien für die Bewertung von Verkabelungen der Klasse 4 zu definieren. Kabelstromkreise der Klasse 4 werden gemäß dem veröffentlichten Dokument zertifiziert.

 

„Fehlergesteuerte Stromversorgungssysteme werden in einigen intelligenten Gebäuden bereits verwendet“, erklärt Ron Tellas, Technology Applications Manager bei Belden, „und ihr Einsatz wird weiter zunehmen. Der NEC hat erkannt, dass diese Systeme der Klasse 4 so einzigartig und spezialisiert sind, dass sie ihren eigenen Code-Abschnitt benötigen. Wir sind stolz darauf, dass die FMPS-Kabel von Belden die ersten sind, die für den Einsatz in Systemen der Klasse 4 zertifiziert wurden.“

 

Erfahren Sie mehr über Klasse 4-Systeme und unsere zertifizierten FMPS-Kabel unter www.belden.com/Solutions/Class-4-Systeme.

 

Über Belden

Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Von den von uns gefertigten Produkten bis zu dem, was wir ermöglichen – unser leistungsorientiertes Portfolio, unser zukunftsorientiertes Know-how und unsere zielgerichteten Lösungen bieten mehr als nur Verbindungstechnik. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mary Melchiorre
Manager für Marketingkommunikation
(514) 822-7047
[E-Mail geschützt]