Belden erhält bedeutende Innovationspreise des Magazins Cabling Installation & Maintenance
Beldens erste auf dem Markt erhältliche FMPS-Verkabelung und die einzigartige OptiTuff Verbindungstechnik wurden bei den Cabling Installation & Maintenance Innovators Awards 2023 ausgezeichnet.
St. Louis, Missouri – 19. September 2023 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastruktur- und Digitalisierungslösungen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Rahmen des Cabling Installation & Maintenance Innovators Awards-Programms 2023 zwei Auszeichnungen erhalten hat.
Die FMPS-Kabel (Fault-Managed Power System) von Belden wurden mit Platin ausgezeichnet. Belden war das erste Unternehmen in der Branche, das ein UL-zertifiziertes Kabel der Klasse 4 auf den Markt gebracht hat, und hat auch das branchenweit erste UL-zertifizierte Hybridkabel in sein Portfolio aufgenommen. Die FMPS-Kabel von Belden sind für die Einhaltung der Klasse 4 UL-zertifiziert. Die Kupfer-/Glasfaserkonstruktion des Hybridkabels überträgt Strom und Daten über große Entfernungen in einem einzigen Kabelstrang, was Installationszeit spart und den Installationsaufwand reduziert.
Da Systeme der Klasse 4 genauso sicher oder sogar sicherer sind als Systeme der Klasse 2 und der Klasse 3, können diese Kabel von den gleichen Integratoren und Auftragnehmern installiert werden, die auch Kategorie- und PoE-Verkabelungen installieren.
Die vorkonfektionierten OptiTuff®️ Mini Glasfaserbaugruppen von Belden wurden mit Gold ausgezeichnet. Diese revolutionäre, einzigartige Baugruppenkonstruktion nutzt ein fortschrittliches, robustes thermoplastisches Material als kostengünstige, qualitativ hochwertige Alternative zu herkömmlichen Metallpanzerungen. Im Vergleich zu nicht gepanzerten Fasern bietet die patentierte, vollständig dielektrische Panzerung eine überlegene Haltbarkeit und Druckfestigkeit.
Vorkonfektionierte OptiTuff Mini-Glasfaserkabel sind sofort nach ihrer Ankunft auf der Baustelle installationsbereit und bieten alle Vorteile der OptiTuff Mini-Glasfaserkabel: kleiner Durchmesser, Leichtbauweise, Knickschutzeigenschaften, erhöhte Flexibilität, hohe Druckfestigkeit und Haltbarkeit. Ferner ist kein Erdungsset für die Installation erforderlich.
Das Programm „Cabling Installation & Maintenance Innovators Awards“ bewertet und würdigt die innovativsten Anwendungen von Produkten und Systemen der Verkabelungs- und Kommunikationstechnologie in der strukturierten Verkabelungsbranche. Die Preisträger wurden auf der Herbstkonferenz 2023 von BICSI am 11. und 2023. September in Las Vegas ausgezeichnet.
Über Belden
Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Von den von uns gefertigten Produkten bis zu dem, was wir ermöglichen – unser leistungsorientiertes Portfolio, unser zukunftsorientiertes Fachwissen und unsere zielgerichteten Lösungen bieten mehr als nur Verbindungstechnik. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Lisa Williams
Manager für Marketingkommunikation
(317) 815-2402
Belden und das Belden-Logo, Belden Horizon, Hirschmann und Lumberg Automation sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Belden und andere Parteien haben möglicherweise auch Markenrechte an weiteren hier verwendeten Begriffen.