Neue FX ECX Glasfasergehäuse für die Wandmontage bringen Glasfaserverbindungen näher an Benutzer und Geräte
St. Louis, Missouri – 31. Oktober 2023 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastruktur- und Digitalisierungslösungen, bietet Installateuren eine neue Möglichkeit, Glasfaserverbindungen näher an Benutzer und Geräte zu bringen: das FiberExpress (FX) Enterprise Closet X (ECX) Glasfasergehäuse für die Wandmontage.
Da gängige Anwendungen zusätzliche Bandbreite erfordern und Verbraucher immer mehr Geräte verwenden, die auf höhere Geschwindigkeiten angewiesen sind, ermöglicht diese Erweiterung der ECX-Produktfamilie Installateuren die Nutzung der Wandfläche, wenn für ein Rackmontagesystem keine Stellfläche zur Verfügung steht.
Das FX ECX Glasfasergehäuse für die Wandmontage ermöglicht das platzsparende Hinzufügen von Glasfaserverbindungen, selbst in Umgebungen, die nicht für die Unterstützung von Glasfasernetzwerken ausgelegt sind oder in denen kein Platz für einen Telekommunikationsraum oder ein Rack vorhanden ist.
Durch die versenkten Befestigungslöcher kann das Gehäuse in jedem Innenraum problemlos an der Wand montiert werden. Eine zum Patent angemeldete ausschwenkbare Kassettenschienenbaugruppe ermöglicht einen einfachen Zugang zu den Anschlüssen und macht die Glasfaserinstallation schnell und einfach. Die Baugruppen sind ebenfalls abnehmbar, sodass Techniker die Module an einen komfortableren Arbeitsplatz bringen können. Optionale Verriegelungssätze trennen die Leitung und die Patch-Seiten des Gehäuses sicher und vereinfachen so Installation, Wartung und Betrieb.
Dieses robuste, an der Wand montierte Glasfaser-Patchpanel aus Metall kann zwei, vier oder sechs ECX-Glasfasermodule aufnehmen. Er ermöglicht es Installateuren, bis zu 192 Glasfaseranschlüsse in einer kompakten Wandfläche zu verlegen. Kabeltüllen und integrierte hintere Kabelbefestigungspunkte schützen, verwalten und sichern eingehende Kabel. Das Gehäuse ist für die einfache Installation durch eine Person auf unebenen Oberflächen ausgelegt.
„Das FX ECX Glasfasergehäuse für die Wandmontage bietet uns aufregende neue Möglichkeiten für das Netzwerkdesign“, sagt Josh Goyke, Senior Product Manager für Belden Smart Buildings. „Jetzt, da die FX ECX-Familie ein wandmontiertes System enthält, kann sie den freien Platz besser nutzen und Verbindungen näher an Benutzer und Geräte heranführen.“
Erfahren Sie mehr über das FX ECX Glasfasergehäuse für die Wandmontage von Belden.
Über Belden
Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Von den von uns gefertigten Produkten bis zu dem, was wir ermöglichen – unser leistungsorientiertes Portfolio, unser zukunftsorientiertes Fachwissen und unsere zielgerichteten Lösungen bieten mehr als nur Verbindungstechnik. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.belden.com; folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und X/Twitter.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Lisa Williams
Manager für Marketingkommunikation
[E-Mail geschützt]
(317) 815-2402
Belden und das Belden-Logo, Belden Horizon, Hirschmann und Lumberg Automation sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Belden und andere Parteien haben möglicherweise auch Markenrechte an weiteren hier verwendeten Begriffen.