Eliminierung von Ausfallzeiten und Zeitüberschreitungen im vollständig autonomen Lager eines Automatisierungsunternehmens
Belden entwickelte, testete und implementierte eine robuste, zuverlässige Wireless-Netzwerklösung, die speziell für die Unterstützung hoher Verfügbarkeit und vorhersagbarer Leistung für die mobile Automatisierung entwickelt wurde.
WEITER ZU: Kunde | Die Herausforderung | Entdeckung | Die Lösung | Die Ergebnisse
Kunde
Als Entwickler und Betreiber von automatisierten Lagersystemen arbeitet dieses Unternehmen mit Einzelhandels-, Großhandels- sowie Lebensmittel- und Getränkemarken zusammen, um ihnen beim Wachstum und der Skalierung ihres Geschäfts zu helfen. Das einzigartige System verbindet verschiedene Automatisierungskomponenten über eine einheitliche Plattform, sodass Benutzer Flotten autonomer Geräte koordinieren können, um ihren Bestand zu verwalten.
Das Unternehmen transformiert die Supply-Chain-Fähigkeiten mit einer durchgängigen robotergestützten Automatisierungstechnologie, die auf künstlicher Intelligenz (KI) basiert, und hilft Marken, ein- und ausgehende Sendungen schnell zu verarbeiten. Kunden können wählen, ob sie die KI-Technologie des Unternehmens ins Haus holen und die Systeme selbst betreiben möchten, oder sie können in Warehouse-as-a-Service-Angebote investieren, die es dem Unternehmen ermöglichen, den Materialtransport für Kunden zu verwalten.
Dank seiner KI-gestützten Technologie verfügt das Automatisierungsunternehmen über die weltweit schnellsten Aufnahme- und Abrufzeiten – aber es ist immer auf der Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten.
Die Herausforderung
Während das Unternehmen seinen innovativen, ganzheitlichen Ansatz zur Automatisierung der Lagerlogistik fortsetzte, konnte es auch zusehen, wie sich Umsatz und Wachstum schnell steigerten. Um Ausfallzeiten und Ineffizienzen bei der Expansion zu vermeiden, wusste das Unternehmen, dass es seine Netzwerkinfrastruktur verbessern musste.
Zunächst wollte das Unternehmen für Automatisierungstechnologie seine drahtlose Netzwerklösung ersetzen, um seine autonomen mobilen Roboter (AMRs) zu unterstützen, die sich dem Aussterben näherten, aber es war sich nicht sicher, womit man sie ersetzen sollte oder was sonst noch getan werden musste, um die Verfügbarkeit und Vorhersagbarkeit der Leistung zu verbessern.
Jedes Automatisierungssystem, das das Unternehmen einsetzt, stellt spezifische Anforderungen an die Verfügbarkeit durch den Kunden. Wenn das Unternehmen diese Kundenanforderung nicht erfüllen oder übertreffen kann, drohen finanzielle Strafen. Als Innovator, der versucht, Pakete so schnell und sicher wie möglich ein- und auszufahren, ist Wireless-Verbindung ein Muss für die Unterstützung von fahrerlosen Transportsystemen (FTS) und AMRs. Sie birgt aber auch das Risiko von Ausfallzeiten.
Das Unternehmen suchte nach einem Partner, der eine maßgeschneiderte Netzwerklösung zur Reduzierung dieses Risikos entwickeln und die Bereitstellung dieser Lösung vor Ort unterstützen konnte.
Entdeckung
Belden kennt sich in der Fördertechnik/Intralogistik in- und auswendig aus – einschließlich der Herausforderungen, mit denen nahezu jedes Lager und jede Distributionseinrichtung konfrontiert ist.
Als die Fördertechnik-Experten von Belden von dem Bestreben des Unternehmens erfuhren, die Verfügbarkeit und Vorhersagbarkeit zu verbessern, wussten sie, dass das Problem wahrscheinlich über eine unzuverlässige drahtlose Verbindung hinausging.
Da das Unternehmen FTS und AMRs verwendet, hatte es wahrscheinlich mit den gleichen Herausforderungen bei der Verbindungstechnik zu kämpfen, mit denen viele ähnliche Umgebungen zu kämpfen haben, darunter:
- Zeitweilige Unterbrechungen der Roboterverbindungen, die durch das Wireless-Netzwerk verursacht werden
- Zeitüberschreitungen bei der Netzwerkverfügbarkeit, die zu Verzögerungen, Systemneustarts und Roboterkollisionen führen
- Manueller Rückruf von deaktivierten Robotern
Als Belden diese Fragen zur Leistung stellte, kam die Antwort sofort: Ja, es gab auch Probleme bei der Verbindungstechnik. Wenn Sicherheitspakete bei der drahtlosen Kommunikation übersehen werden, sind FTS und AMRs so konzipiert, dass sie in einen sicheren Zustand übergehen, was zu Ausfallzeiten führt. Und weil die Roboter nicht miteinander verbunden bleiben konnten, war das Unternehmen nicht in der Lage, seine Verarbeitungsraten pro Stunde zu erreichen.
Nach einer eingehenden Analyse des Datenflusses in drahtlosen Netzwerken konnte Belden auch Ineffizienzen in der Datenverarbeitung des Unternehmens feststellen.
Nach Abschluss einer Bewertung und Analyse stellten die Experten und Ingenieure von Belden einen neuen Ansatz für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Sicherheit und Leistung vor und beschrieben, wie das Unternehmen seine FTS und AMRs in Bewegung halten und kommunizieren kann, ohne sich mit Ausfallzeiten oder Sicherheitseinbußen herumschlagen zu müssen.
Da es zu schön erschien, um wahr zu sein, wollte das Unternehmen die von Belden vorgeschlagene Lösung in Aktion sehen. Belden stellte eine drahtlose Netzwerklösung am Standort des Unternehmens bereit, damit die Mitarbeiter aus erster Hand sehen konnten, wie sie funktionierte.
In diesem Fall war Sehen Glauben. Das Unternehmen war erstaunt über die Verbesserungen und bereit, die vorgeschlagenen Änderungen einzuführen. Um sicherzustellen, dass alle zuerst an Bord waren, traf sich Belden mit allen Interessengruppen und Entscheidungsträgern, einschließlich der Mechanik-, Elektro- und Bereitstellungsteams des Unternehmens.
Die Lösung
Was als einzelne, einfache Lösung für ein bekanntes Problem begann – das Ersetzen der leistungsschwachen Wireless-Lösung durch eine speziell entwickelte Wireless-Lösung – entwickelte sich zu einem Upgrade, das dem Unternehmen hilft, die Hochgeschwindigkeitsbewegungen von Robotern in einem dicht besiedelten Gebiet aufrechtzuerhalten.
Belden entwarf, testete und unterstützte die Implementierung einer robusten, zuverlässigen Wireless-Netzwerklösung, die speziell für die Unterstützung von Hochverfügbarkeit und vorhersagbarer Leistung für die mobile Automatisierung des Unternehmens entwickelt wurde. Die Ingenieure von Belden haben die Lösung so angepasst, dass sie die Funktionen enthält, die das Unternehmen für eine schnellere und einfachere Implementierung benötigt.
Da die Lösung herstellerunabhängig ist, lässt sie sich nahtlos in bestehende Lagersysteme und -prozesse integrieren, wodurch das Potenzial für Unterbrechungen minimiert wird.
Zur Umgehung der Probleme in der Lieferkette, die während dieses Projekts auftraten, verließ sich Belden auf seine Produktionsstätte in North Carolina, um die Lieferung zu beschleunigen und die erforderlichen Produkte schnell zum Unternehmen zu bringen. Über zuverlässige Vertriebspartner werden die notwendigen Produkte für den zukünftigen Einsatz kontinuierlich vorrätig gehalten.
Mit einer Roadmap, die Belden erstellt hat, um einen Leitfaden für die Technologie- und Schulungsanforderungen für die fristgerechte Inbetriebnahme von mehr als 100 neuen Vertriebsstandorten zu erstellen, ist das Unternehmen für Lagerautomatisierung nun besser auf das bevorstehende Wachstum vorbereitet.
Aufgrund des Erfolgs dieser Lösung unterstützt Belden das Unternehmen nun in allen Bereichen der Netzwerktechnik, von der Vereinfachung der Netzwerkbeschaffung bis hin zur Optimierung von Netzwerkalgorithmen.
Die Ergebnisse
Mit einer neuen Wireless-Netzwerklösung ist das Unternehmen zuversichtlich, die Verpflichtungen seiner Kunden zum ersten Mal erfüllen und sogar übertreffen zu können.
Laut Prognosen, die auf dem aktuellen Umsatz und dem ROI der Netzwerkverbesserungen basieren, kann das Unternehmen auf seiner digitalen Reise mit Ergebnissen wie diesen rechnen:
![]() |
Eine 99-prozentige Reduzierung von Wireless-Verbindungsunterbrechungen und Zeitüberschreitungen
|
![]() |
Eine Steigerung der Paketverarbeitungsrate um 11 % pro Stunde
|
![]() |
Steigerung des jährlichen Serviceumsatzes um 3 Millionen US-Dollar |
Das Unternehmen konzentriert sich nicht mehr auf Ausfallzeiten und Verbindungsunterbrechungen, sondern auf das, was es am besten kann: die Bereitstellung fortschrittlicher Automatisierungslösungen, die die Lieferkette für Hersteller, Distributoren und Einzelhändler schneller, effizienter und profitabler machen.