Benötigen Sie einen IP67 Ethernet Switch? Stellen Sie zunächst folgende Fragen:
Für die Automobilbranche ermöglichen Ethernet Switches die Verbindung essenzieller Geräte mit dem Netzwerk, um Daten zu sammeln und zu kommunizieren.
Die Auswahl des passenden Ethernet-Switches ist oft die Entscheidung zwischen IP-Ratings: ein IP20 oder IP67 Switch. Beide erfüllen den gleichen Zweck, weisen aber unterschiedliche Vor- und Nachteile auf, die Sie beachten sollten.
Ein IP20-Switch ist in einem Schaltschrank installiert, der als berührungssicher gilt (Benutzer können keine Verbindung zu gefährlichen oder stromführenden Teilen herstellen) und den Eintritt größerer Staubpartikel verhindert.
Mit IP67-Switches können Gerätebetreiber Ethernet-basierte Systeme unmittelbar an der Maschine, im Prozess oder in der Fertigungshalle einsetzen, anstatt sie in einem Schaltschrank zu installieren. Dies ermöglicht es ihnen, angeschlossene Maschinen und Geräte außerhalb des Schaltschranks zu konfigurieren, zu verwalten und zu überwachen, ohne lange Kabel verlegen oder Gehäuse für Switches und Stromversorgungsgeräte installieren zu müssen.
Dank zahlreicher Faktoren – unter anderem ihrer platzsparenden, schaltschranklosen Bauweise – gelten IP67-Switches in der Automobilproduktion mitunter als bevorzugte Möglichkeit für Ethernet-Switches. Aber braucht Ihre Anlage wirklich einen IP67-Switch? Würde ein IP20-Switch auch funktionieren?
In einigen Umgebungen sind möglicherweise IP67-Switches erforderlich. Für andere Fälle können IP20-Switches jedoch die kostengünstigere Wahl sein.
Welcher IP-Ethernet-Switch ist der richtige für Ihre Anlage in der Automobilbranche? Stellen Sie sich diese Fragen, um das herauszufinden …
1. Ist es feucht oder wird es häufig gewaschen?
Wasser spielt bei der Automobilherstellung eine große Rolle und wird in verschiedenen Phasen einer Montagelinie verwendet.
Diese Anwendungen können Folgendes beinhalten:
- Farbkabinen, in denen Wasser als Filtrationsmedium verwendet wird
- Spülung und Metallveredelung
- Verarbeitungsgeräte, die in regelmäßigen Abständen mit Wasser gereinigt werden müssen
- Karosserie-Waschbereiche, in denen Fahrzeuge vor Verlassen ihrer Anlage gereinigt werden
- Regentestkammern, die die Wasserdichtheit sicherstellen
Wird ein Ethernet-Switch in einem wasserintensiven Bereich in der Produktion eingesetzt, sollte er vor eindringendem Wasser geschützt werden. Zum Schutz vor eindringendem Wasser wird bei IP67-Ethernet-Switches M12-Verbindungstechnik statt RJ45-Verbindungstechnik wie bei IP20-Switches verwendet.
2. Gibt es Staub und Ablagerungen?
Wenn Mitarbeiter an einer Fertigungslinie arbeiten, entstehen dabei oft große Mengen Staub. Liegt in Ihrer Fertigungsumgebung eine erhebliche Staubmenge vor, müssen Ethernet-Switches vor dem Eindringen von Staub geschützt sein, um funktionsfähig zu bleiben.
Einige Beispiele für diese Arten von stauberzeugenden Anwendungen sind:
- Schneiden
- Schleifarbeiten
- Zerspanung
- Kunststoffverarbeitung
- Gummifertigung
- Stanzen
- Schweißen
IP20-Switches können das Eindringen von Partikeln mit einem Durchmesser von mehr als 12 mm verhindern, wodurch ein angemessener Schutz gegen Staub vorgesehen ist. IP67-Switches gelten als vollständig staubdicht und schützen in vollem Umfang vor Staub und anderen Partikeln.
3. Sind klare Sichtlinien erforderlich?
Ist eine klare Sichtlinie zu den Fertigungslinien in Ihrer Anlage wichtig, um Kommunikation zu fördern, um schnell zu sehen, wenn Hilfe benötigt wird, um auf Warnungen zu achten, die Produktivität zu erhalten, oder um die Einhaltung von Qualitätsstandards zu gewährleisten?
Da IP67-Switches auch außerhalb von Schutzschränken und direkt an Maschinen installiert werden können, führen sie nicht zu einer optischen Beeinträchtigung, welche die Sicht auf die Fertigungslinien behindern oder die visuelle Überprüfung beeinträchtigen könnte.
4. Brauchen Schaltschränke mehr Platz?
Immobilien können zu den größten Ausgaben für den Betrieb einer Anlage gehören. Eine Maximierung des Platzes in den Schaltschränken kann helfen, die Größe und den Platzbedarf der Schränke selbst zu verringern, die Grundfläche der Anlage zu optimieren und die Arbeits- und Materialkosten zu senken.
Wenn Sie Wege zur Optimierung des Platzes in den Schaltschränken Ihrer Automobilanlage suchen, dann kann Ihnen ein IP67 Ethernet-Switch mit seinem schaltschranklosen Design dabei helfen. Wird der Switch außerhalb des Schaltschranks und unmittelbar an der Maschine angebracht, ermöglicht dies auch kürzere Kabelwege (wodurch noch mehr Arbeits- und Materialkosten eingespart werden).
5. Ist die Wartung ein Thema?
Viele US-amerikanische Vorschriften verlangen, dass sich Elektriker mit persönlicher Schutzausrüstung ausstatten, einschließlich nicht elektrisch leitender Kleidung, bevor sie ein Schrankgehäuse betreten, das mit 110 V oder höherer Spannung versorgt wird. Wenn sich ein IP20-Switch innerhalb des Schaltschranks befindet, dürfen nur Elektriker darauf Zugriff haben.
Mit den IP67-Switches fällt diese Anforderung – und das Risiko eines Störlichtbogens – weg, da die Switches aus Gehäusen und Schränken entfernt werden können und weiterhin eine zuverlässige Leistung in staubigen, feuchten und schwierigen Umgebungen gewährleisten.
Durch die Montage von Ethernet-Switches außerhalb des Schaltschranks wird außerdem die von Elektrikern im Schaltschrank benötigte Zeit verkürzt, sodass die Lebenssicherheit erhöht wird.
Die richtige Wahl treffen
Wenn die zuvor genannten Faktoren – das Eindringen von Wasser und Staub, die Optimierung des Platzbedarfs, die Wartung und klare Sichtlinien – für Ihren Fertigungsbetrieb von Bedeutung sind, können IP67-Schalter die beste Wahl für Ihre Automobilumgebung sein.
Sollten diese Faktoren jedoch keine große Rolle spielen, dann können IP20-Switches eine praktische und kostengünstige Lösung für die Unterstützung Ihrer Verbindungsziele sein.
Für Automobilumgebungen, die IP67 Ethernet-Switches erfordern, bietet Belden den OCTOPUS IP67 Ethernet-Switch an. Mit ihm können Ihre Anlagen in der Automobilbranche zuverlässige, ausfallsichere Netzwerke unter schwierigen Bedingungen installieren. Sie sind als unverwaltete und verwaltete Versionen erhältlich und zeichnen sich durch ein schaltschrankloses Design zur einfachen Installation direkt an Maschinen, durch integrierte Netzwerksicherheit und umfassenden Schutz gegen Eindringen von Staub und Wasser aus.
Mehr Informationen über OCTOPUS IP67 Switches.
Verwandte Links
Wie Sie sicherstellen, dass Ihre Industriellen-Switches auch weiterhin Leistung bringen
Die Wahl von Industrial-Ethernet-Switches in Transportsystemen mit geringem Platzangebot