Industrielle Automatisierung

Wie Sie industrielle Datenvorgänge in Ihrem gesamten Anlagennetzwerk skalieren können

Belden
In der modernen Industrielandschaft ist die Überwindung fragmentierter Ansätze und die Skalierung industrieller Datenprozesse über ein Anlagennetzwerk hinweg für den Erfolg von entscheidender Bedeutung.

 

Viele Unternehmen sind der Ansicht, dass „Datenverfügbarkeit“ bedeutet, OT-Daten über eine Vielzahl von Lösungen, die einzeln verwaltet werden müssen (Middleware/industrielle Verbindungstechnik + Integrationstools + Cloud-Lösungen), zu teilen und auf sie zuzugreifen.

 

In einer kleinen Umgebung oder einer Umgebung mit nur einer Anlage kann es ausreichen, OT-Daten einfach zugänglich zu machen. Der Versuch, diese Datenpipeline zu replizieren, während verschiedene Werke unterschiedliche Technologien und Lösungen verwenden, wird jedoch schnell zu chaotisch. Insbesondere im großen Maßstab ist die Abhängigkeit von verschiedenen, nicht integrierten Komponenten unüberschaubar und ineffizient.​​​​​​​ Das Ergebnis ist ein Flickenteppich von anlagenspezifischen Datenerfassungs- und maschinellen Lernmodellen, die kaum zu verwalten, geschweige denn zu synchronisieren und zu harmonisieren sind.​​​​​​​

 

In einem Anlagennetzwerk müssen Sie die vollständige Kontrolle über Ihre Daten entlang der gesamten Pipeline haben – von der nativen Verbindungstechnik (OT-Quelldaten) bis zur nativen Verbindungstechnik (Cloud) und umgekehrt – und sie müssen zentral verwaltet werden.

 

Dies beschleunigt Unternehmensdatenprojekte erheblich, indem ein direkter Zugriff auf die Datenquelle ermöglicht wird, die Komplexität durch den Wegfall mehrerer Zwischenschichten reduziert wird und die Eigentümerschaft und Konsistenz an jedem Punkt der Datenpipeline sichergestellt wird.​​​​​​​

 

Allzu oft werden neue Technologien in einer Umgebung mit mehreren Werken an einem oder zwei Standorten erprobt. Ihre Herangehensweise an die Datenverfügbarkeit mag in diesen Werken funktionieren, aber sie kann sich als ungültig erweisen, wenn Sie versuchen, sie auf drei oder vier Werke anzuwenden.​​​​​​​

 

Stückwerk schafft mehr Probleme als Lösungen​​​​​​​

Beim Aufbau einer Plattform für die Verarbeitung industrieller Daten für jede Anlage in ihrem Umfeld stellen viele Unternehmen fest, dass der oben erwähnte Ansatz eines „Software-Sammelsuriums“ exponentiell komplexer und unüberschaubarer wird. Dies kann zu Problemen führen, die nicht nur sehr komplex und unüberschaubar sind, sondern deren Lösung in der Cloud auch extrem teuer ist.

 

Zu diesen Problemen gehören:

  • Widersprüchliche Datenstandards, wenn die Anlagen unterschiedliche Benennungskonventionen und Datenformate verwenden, was die Datenintegration und -analyse erschwert.

  • Hohe Wartungskosten, da kontinuierliche Wartung und Updates Ressourcen vom Kerngeschäft abziehen.

  • Verzögerte Entscheidungsfindung, wobei wertvolle Zeit verloren geht, da Daten von mehreren Anlagen gesammelt und standardisiert werden müssen.

 

Was Sie in Ihre Datenmanagement-Strategie einbeziehen sollten​​​​​​​

Der Weg zu industriellen Datenoperationen muss mit dem Gedanken der unternehmensweiten Skalierbarkeit beginnen – und erst dann sollte mit der Erschließung und Anreicherung von Daten auf Anlagenebene begonnen werden.

 

Die Verlagerung von Daten in die Cloud ist zwar entscheidend, sollte aber nicht das Endziel sein.​​​​​​​ Stattdessen sollte das Ziel darin bestehen, standardisierte, validierte und korrekt angereicherte Daten zu erhalten, die so nah wie möglich am Edge liegen und über alle Anlagen hinweg konsistent sind.

 

Um effizient und effektiv skalieren zu können, benötigen Unternehmen eine solide Strategie, die Folgendes unterstützt:

  • Einheitliches Datenmanagement in allen Werken
  • Anwendungsfälle aus einer Anlage, die einfach auf andere Anlagen übertragen und angewendet werden können
  • Zentrale Verwaltung von Vorlagen, Firmware und neuen Data Tag Updates
  • Die Fähigkeit, Datenoperationen schnell anzupassen und zu verwalten, um Agilität und Konsistenz in allen Werken zu gewährleisten.​​​​​​​

 

4 Schritte zur Skalierung von Datenoperationen

Um Strategien für die Nutzung industrieller Daten effektiv skalieren zu können, müssen Ihre Modelle für maschinelles Lernen/künstliche Intelligenz einfach und zentral verwaltet und eingesetzt werden können. Dies umfasst vier wichtige Schritte.

 

1. Erstellen Sie eine konsistente Datenstrategie

Entwickeln Sie eine zentralisierten Strategie für die Datenfreigabe in allen Anlagen, einschließlich der Festlegung gemeinsamer Standards und Verfahren für die Datenerfassung, um Konsistenz und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

 

2. Standardisieren und replizieren

Implementieren Sie für ein erfolgreiches Datenmanagement Systeme, die von einer Anlage auf alle Anlagen repliziert werden können. Standardisieren Sie Datenformate und Prozesse für eine nahtlose Integration und Analyse.

 

3. Priorisieren Sie Agilität

Schaffen Sie eine Umgebung, die schnelle Aktualisierungen und die Verwaltung von Datenoperationen unterstützt, um auf sich ändernde Geschäftsanforderungen reagieren zu können.

 

4. Minimieren Sie die Fragmentierung

Statt sich auf anlagenspezifische Lösungen zu verlassen, die Datensilos und Ineffizienzen schaffen, sollten Sie sich auf einheitliche, skalierbare Lösungen konzentrieren, die unternehmensweite Datenoperationen unterstützen.​​​​​​​

 

Die Zukunft des industriellen Datenbetriebs

Die Fähigkeit, Betriebsdaten über alle Anlagen hinweg zu skalieren, ist entscheidend für den Erfolg in der modernen Industrielandschaft. Unternehmen müssen über die bloße Verfügbarkeit von Daten hinausgehen und sich auf die Skalierung und das Management von Datenströmen auf Unternehmensebene konzentrieren.​​​​​​​

 

Mit einem strategischen Ansatz, der auf Zentralisierung, Standardisierung und Agilität setzt, können Unternehmen ihre Daten nutzen, um einen echten Geschäftswert zu schaffen und Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

 

Dazu benötigen Sie einen Partner, der sich mit OT- und IT-Landschaften auskennt und sich auf Skalierung konzentriert. Belden kann Sie auf Ihrem Weg durch die industriellen Datenprozesse begleiten und Ihre unternehmensweite Roadmap erstellen.​​​​​​​

 

Belden Horizon Data Operations kennenlernen

 

Weiterführende Links: