MPLS-TP oder IP/MPLS-Netzwerkprotokoll: Welches ist für Sie am besten geeignet?
Die Verfügbarkeit ist in vielen Branchen von entscheidender Bedeutung, aber Stromübertragungs- und -verteilungsunternehmen gehören zu einer ganz eigenen Kategorie, wenn es um Bedarf und Zuverlässigkeit geht.
Da Energie für die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, von entscheidender Bedeutung ist, sind Kraftwerke und Anlagen die Definition von „unternehmenskritisch“. Ohne Strom gibt es kein Geschäft, keine Gesundheitsversorgung, keine Bildung, keine Kommunikation, keine Verbindungen, keinen Transport, keine Wasseraufbereitung, keine Notfallmaßnahmen … Die Liste ist endlos.
Kraftwerke arbeiten tagtäglich daran, zuverlässige Energie zu vernünftigen Kosten bereitzustellen, trotz ständiger Herausforderungen, die von Geräteausfällen bis hin zu Cyberangriffen reichen.
Der Wechsel von TDM zu paketbasierten Netzwerken
Ein robustes Backbone-Netzwerk und die Fähigkeit, einen Single Point of Failure zu verhindern, sind der Schlüssel zur Aufrechterhaltung des Betriebs von Kraftwerken. Eine zuverlässige Stromversorgung kann nur mit Netzwerkgeräten erreicht werden, die so konzipiert sind, dass Ausfallzeiten minimiert und Betriebsunterbrechungen vermieden werden. Was für den Betrieb herkömmlicher Unternehmen funktioniert, liefert für ein unternehmenskritisches Versorgungsnetzwerk nicht die gleichen Ergebnisse.
Da Kraftwerke und Anlagen jedoch immer intelligenter werden, können die von modernen intelligenten Netzen und digitalen Umspannwerken verwendeten Kommunikationsprotokolle nicht effizient über TDM-basierte Netzwerke (Zeitmultiplex) übertragen werden, auf die sich viele Versorgungsunternehmen für die Backbone-Technologie verlassen.
Da diese TDM-basierten Netzwerke das Ende ihrer Lebensdauer erreichen, wird es immer schwieriger, die für den Betrieb der Systeme erforderlichen Komponenten zu finden. Aus diesem Grund ist die Migration von TDM zu paketbasierter Netzwerktechnologie für Versorgungsunternehmen unumgänglich.
Die paketbasierte Technologie ermöglicht eine effizientere Nutzung der Bandbreitenkapazität von Glasfasern, insbesondere für Ethernet-basierte Anwendungen.
Zwei paketbasierte Technologien, die in Betracht gezogen werden sollten: MPLS-TP und IP/MPLS
Es gibt zwei paketbasierte Netzwerkprotokolle, die von vielen Versorgungsunternehmen in Betracht gezogen werden: MPLS-TP und IP/MPLS. Es ist wichtig, die Unterschiede zu verstehen, damit Sie die richtige Option für Ihr Versorgungsnetz auswählen können.
Beide Technologien basieren auf MPLS-Netzwerkprotokollen (Multi-Protocol Label Switching). MPLS ist ein verbindungsorientiertes Kommunikationsprotokoll, das von der IETF (Internet Engineering Task Force) in RFC 3031 definiert wurde, um die Leistung paketbasierter Netzwerke zu verbessern.
Was ist IP/MPLS?
IP/MPLS ist eine bewährte Netzwerkprotokolltechnologie, die entwickelt wurde, um bestimmte Einschränkungen in IP-gerouteten Netzwerken zu beheben. IP/MPLS kombiniert die Funktionen von IP-Routing und MPLS und ist von der IETF standardisiert.
Wenn IT-Entscheider in den Auswahlprozess einbezogen werden, tendieren sie aufgrund ihres dynamischen Verhaltens häufig zu IP/MPLS. IP/MPLS eignet sich gut für Kernnetzwerke und große Backbone-Netzwerke wie ISPs, bei denen große Datenmengen umgeleitet werden müssen und die Flexibilität von Any-to-Any-Verbindungen erforderlich ist.
Bei Transportnetzwerken, wie dem Backbone in Versorgungsnetzen, lässt sich das IP/MPLS-Netzwerkprotokoll jedoch nicht so gut skalieren. Bei diesen OT-Netzwerken handelt es sich um relativ kleine, statische Netzwerke, die Kontrolle erfordern. In Transportnetzen kommt es auf Leistung an. Der durch dieses dynamische Verhalten verursachte Verarbeitungsaufwand ist eine kostspielige Belastung und führt zu mehr Komplexität bei der Konfiguration und Verwaltung kritischer Dienste.
Darüber hinaus fehlt der IP/MPLS-Technologie ein NMS (Network Management System), was zu einem sehr arbeitsintensiven Prozess zur Konfiguration einzelner Knoten führt. Dies führt zu erheblichen Problemen bei der Wartung und Problemlösung von Netzwerken, für die je nach internen Kenntnissen häufig Dritte einbezogen werden müssen.
Was ist MPLS-TP?
Ähnlich wie IP/MPLS basiert das in RFC 5317 definierte Netzwerkprotokoll MPLS-TP auf der MPLS-Technologie und ist für unternehmenskritische Netzwerke optimiert. Es ermöglicht Pakettransportdienste mit der Vorhersagbarkeit und Zuverlässigkeit, die in bestehenden Transportnetzen zu finden ist. Es wurde von ITU-T und IETF definiert, um speziell auf die Anforderungen von OT-Netzwerken einzugehen, die IP/MPLS nicht verwalten kann.
Anstatt unerwünschte dynamische Protokolle auszuführen, berücksichtigt MPLS-TP die wichtigsten Anforderungen eines OT-Netzwerks:
- In-Band-OAM (Betrieb, Administration und Wartung)
- Statische Konfiguration
- Bidirektionale Weiterleitung
Aus diesen Gründen ist MPLS-TP heute die am häufigsten eingesetzte paketbasierte Technologie in Versorgungsnetzen.
Warum MPLS-TP besser für unternehmenskritische Versorgungsnetzwerke geeignet ist
Das MPLS-TP-Netzwerkprotokoll bietet viele Vorteile gegenüber IP/MPLS als komplette Backbone-Netzwerklösung, die die Bedürfnisse und Anforderungen von Versorgungsnetzen erfüllt.
Es bietet einen robusten und zuverlässigen Rahmen für Lösungen für Versorgungsnetze und entspricht den strengen Anforderungen an Betrieb, Effizienz und Zuverlässigkeit, die Versorgungsunternehmen stellen.
Unsere Experten haben ein informatives Whitepaper zusammengestellt, in dem 10 Möglichkeiten beschrieben werden, wie MPLS-TP die Anforderungen unternehmenskritischer Versorgungsnetzwerke unterstützt.
Passende Ressourcen:
- White Paper – MPLS-TP: Eine überlegene paketbasierte Technologie für industrielle Anwendungen
- MPLS-TP für Versorgungsunternehmen: Es ist Zeit für eine neue Backbone-Technologie
- Warum MPLS für Sie geeignet ist