Unsere Top-Industrie-Blogs von 2023: Wie viele haben Sie gelesen?
Digitale Umspannwerke, Industrial Edge und Single Pair Ethernet: Dies sind nur einige der Blog-Themen zur industriellen Automatisierung, die Sie in diesem Jahr am meisten interessiert haben. Hatten Sie schon die Gelegenheit, unsere beliebtesten Blogs zu lesen?
Wieder einmal widmet Belden seinen letzten Blog zur industriellen Automatisierung des Jahres der Zusammenfassung der Blog-Themen, die Sie in den letzten 12 Monaten am meisten interessiert haben.
Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, über Trends und Best Practices in den Bereichen industrielle Automatisierung und Sicherheit auf dem Laufenden zu bleiben. Daher veröffentlichen wir jede Woche Blogs mit Einblicken und Ratschlägen unserer internen Experten.
Zum Abschluss von 2023 haben wir uns mit den Themen und Gesprächen befasst, die Ihnen am wichtigsten waren. Ihre Favoriten werden unten geteilt.
Meistgelesene Industrie-Blogs veröffentlicht in 2023
1. Entdecken Sie die 5 Hauptvorteile digitaler Umspannwerke
Digitale Umspannwerke sind nicht neu, aber ihre Einführung wurde bisher durch veraltete Prozesse, Vorschriften, konservative Ansätze und begrenztes Wissen behindert. In den letzten Jahren hat sich jedoch eine Trendwende vollzogen: Digitale Umspannwerke gewinnen an Bedeutung. In diesem Blog werden die größten Vorteile von digitalen Umspannwerken beschrieben, von erhöhter Sicherheit bis hin zu einfacherer Wartung. Lesen Sie die Kurzübersicht, um mehr zu erfahren.
2. 6 Vorteile der Single-Pair-Ethernet-Technologie
Es ist wichtig, die Vorteile von Single Pair Ethernet (SPE) zu verstehen und zu wissen, was die Technologie für Anwendungen bietet, die Daten über große Entfernungen übertragen müssen, aber keine hohen Anforderungen an Geschwindigkeit oder Bandbreite stellen. Dieser Blog gab uns die Gelegenheit, die Vorteile des Ersatzes einer Vierdrahtleitung durch eine Zweidrahtleitung in Bezug auf Kosten, Installation und Leistung hervorzuheben. Wenn Sie mehr erfahren möchten, betrachten Sie dies als Ihre SPE-Einführung.
3. Die Rolle der Automatisierung des öffentlichen Nahverkehrs für die Fahrgastzufriedenheit
Es ist kein Geheimnis, dass Fahrgäste heutzutage einen einfachen, unkomplizierten und optimierten Ansatz für den Transport erwarten. Sie wünschen sich Dinge wie weniger Verspätungen, ticketloses Einsteigen, Apps, die die Reiseplanung und Erinnerungen an Abfahrt und Haltestelle unterstützen – und natürlich ein sicheres Reiseerlebnis von Anfang bis Ende. In diesem Blog wird erläutert, wie die Automatisierung des öffentlichen Nahverkehrs die Erwartungen der Fahrgäste erfüllen und gleichzeitig den Verkehrsbehörden helfen kann, die Effizienz und Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern.
4. Überwindung der Hürden bei der Verbreitung von Single-Pair-Ethernet
Single-Pair Ethernet (SPE) ist wieder auf der Liste der meistgelesenen Artikel! Dieses Mal ist es ein Blog über die Akzeptanzrate von SPE, was es von einer weitläufigen Verbreitung abhält und wie die Branche diese Probleme angeht. Wenn Sie mehr über das SPE-Ökosystem und die Entwicklung der Technologie erfahren möchten, dann beginnen Sie mit diesem Blog.
5. Benötigen Sie einen IP67 Ethernet Switch? Stellen Sie zunächst folgende Fragen:
Die Wahl des richtigen Ethernet-Switches hängt oft von der Entscheidung zwischen IP-Schutzarten ab: Sollten Sie sich für einen IP20- oder IP67-Switch entscheiden? Beide erfüllen den gleichen Zweck, bieten aber unterschiedliche Vor- und Nachteile. In einigen Umgebungen sind möglicherweise IP67-Switches erforderlich. In anderen Fällen sind IP20-Switches jedoch die kostengünstigere Wahl. Woher wissen Sie, was das Beste für Sie ist? Die Antwort finden Sie in diesem Blog!
Beldens meistgelesene Industrie-Blogs aller Zeiten
Diese Blogs wurden vor 2023 veröffentlicht und sind die meistgelesenen Industrie-Blogs von Belden, seit unsere Experten vor fast einem Jahrzehnt mit der Erstellung begonnen haben. Spoiler-Alarm: Hier geht es um ein wichtiges Thema. Können Sie sich vorstellen, was es ist?
1. Wie Sie Industrial-Edge-Anwendungen auf Ihre Geschäftsziele abstimmen
Dieser Blog ist Teil einer Blogserie zum Thema Industrial Edge, die wir im Jahr 2022 entwickelt haben. Es erörtert die Bedeutung von hardwareunabhängigen Edge-Anwendungen, die Rolle von industriellen Edge-Anwendungen und wie Sie die technischen Anforderungen Ihrer Anwendung bestimmen können. Wenn Sie sich für industrielle Edge-Lösungen interessieren, dann sollten Sie diesen Blog unbedingt auf Ihre Leseliste setzen.
2. 10 Kriterien, die Sie für Ihre Industrial-Edge-Computing-Geräte berücksichtigen sollten
Der zweite Blog auf unserer Liste ist auch Teil der Blogserie Industrial Edge, die wir letztes Jahr entwickelt haben. Um den Auswahlprozess für Industrial-Edge-Computing-Geräte schneller und einfacher zu gestalten, werden in diesem Blog 10 wichtige Kriterien vorgestellt, die es zu berücksichtigen gilt – von Rechenressourcen bis hin zu Sicherheit und darüber hinaus. Mithilfe der Ratschläge in diesem Blog können Sie Edge Computing möglich machen.
3. Industrial-Edge-Lösungen: Warum sind sie notwendig?
Dieser Artikel war einer unserer meistgelesenen Blogs in 2022. In diesem Jahr wurde es so oft gesehen, dass es in die Liste unserer meistgelesenen Industrieblogs aller Zeiten aufgenommen wurde. Insbesondere bei unternehmenskritischen Anwendungen ist es unerlässlich, dass Industrial-Edge-Lösungen schnelle, zuverlässige und genaue Ergebnisse liefern – und das auf sichere Weise. Wenn Sie mehr über Industrial-Edge-Lösungen erfahren möchten, wie sie funktionieren und warum Sie sie brauchen, dann bietet dieser Blog den perfekten Einstieg.
4. Herausforderungen bei der Datenerfassung – und wie Industrial-Edge-Lösungen helfen
Überraschung! Dieser Blog ist ein weiterer in unserer Blogserie zum Thema Industrial Edge. In diesem Beitrag untersuchen wir, wie Industrial-Edge-Lösungen auf bestimmte Anwendungsfälle angewendet werden können. Anschließend stellen wir Ihnen einen dreistufigen Datenerfassungsprozess vor, der Sie bei der Berechnung der Gesamtanlageneffektivität (OEE) und anderer kritischer KPIs unterstützt. Wenn Sie sich verbessern wollen, müssen Sie mit dem Messen beginnen – und dieser Blog kann Ihnen beim Einstieg helfen.
5. Industrielles Internet der Dinge (IIoT) und der Wert des Sammelns von Daten
Von Umgebungs- und Betriebsdaten bis hin zu Netzwerkdaten gibt es unzählige Arten von Daten, die in einer IIoT-Installation ausgetauscht werden können. In diesem Blog erfahren Sie, wie Sie feststellen können, ob Ihre IIoT-Daten nützlich sind, wie Ihre Daten erhoben werden sollten und wie wir Sie auf Ihrer Datenreise unterstützen können. Lesen Sie diesen Blog, wenn Sie erfahren möchten, wie Sie Ihre industriellen Daten erfassen und nutzen können.
Besser informiert mit Belden
Unsere Experten verfassen diese Blogs, damit Sie in Fragen der industriellen Automatisierung und Sicherheit eine zuverlässige, unvoreingenommene Informationsquelle haben, der Sie vertrauen können.
Solange Sie weiterhin Wert in unseren Blogs finden, werden wir sie weiterhin erstellen. Gibt es Themen der industriellen Automatisierung und Sicherheit, über die Sie in 2024 mehr erfahren möchten? Lassen Sie es uns wissen und wir beantworten Ihre Fragen! Oder sprechen Sie direkt mit einem unserer Experten für industrielle Automatisierung.