Intelligente Gebäude

2026 National Electrical Code (NEC): Veränderungen zeichnen sich ab

Ron Tellas
Es gibt einige wichtige Änderungen in der Version 2026 des National Electrical Code (NFPA 70) und einer unserer Experten berichtet in unserem Blog darüber.

 

Die NFPA Code-Making Panels (CMPs) hatten in den letzten Monaten viel zu tun. Sie sind verantwortlich für die Überarbeitung und Aktualisierung der Kapitel 7 und 8 des National Electrical Code® (NEC, auch bekannt als NFPA 70).​​​​​​​

 

Viele Elektriker, Inspektoren, Endbenutzer, Installateure, Arbeiter, Prüflaborfachleute und Hersteller (darunter auch Belden) verbrachten Zeit in Torrance, Kalifornien, um sicherzustellen, dass die neuesten Sicherheits- und Technologiepraktiken in den National Electrical Code 2026 aufgenommen werden, der im nächsten Jahr veröffentlicht wird.

 

Als Mitglied des NFPA 70 Code-Making Panel 3 (Verdrahtungsmethoden und -materialien) und des Code-Making Panel 16 (Signalsysteme) war ich Teil dieses entscheidenden Prozesses. Es gibt einige wichtige Änderungen in der Version 2026 des NEC, die ich mit Ihnen teilen möchte.

 

Das Thema dieser NEC-Änderungsrunde ist die Aufrechterhaltung der Relevanz des Codes, eine ungewöhnliche Art zu sagen, dass diese Änderungen die Informationen im NEC leichter auffindbar, verständlicher und anwendbar machen werden.​​​​​​​

 

1. Aufhebung der Unabhängigkeit des NEC Kapitels 8

In früheren Versionen des NEC war Kapitel 8, das Kommunikationssysteme und Kabel abdeckt, unabhängig von den Anforderungen der Kapitel 1 bis 7 und unterlag diesen nicht, es sei denn, in Kapitel 8 wurde ausdrücklich auf sie verwiesen. Diese Unabhängigkeit wurde geschaffen, weil Kommunikationssysteme und Kabel anders installiert werden als Schaltkreise und Drähte, die für die Stromverteilung verwendet werden.

 

Aber die bisher getrennten und unterschiedlichen Stromversorgungssysteme mit begrenzter Leistung und Fehlerstromschutzschaltung, auf die in Kapitel 7 Bezug genommen wird, und die Kommunikationssysteme, auf die in Kapitel 8 Bezug genommen wird, entwickeln sich zu kompletten Systemen innerhalb eines Kabels (Kommunikation und Stromversorgung), was die Arbeit des Inspektors erschwert. Das bedeutet auch, dass es an der Zeit ist, den NEC entsprechend anzupassen.

 

Während des letzten Code-Zyklus gab es viele Diskussionen in den Ausschüssen über die Streichung dieser Ausnahmeerklärung für Kapitel 8, aber es kam nicht dazu. In der Version 2026 wird diese Änderung jedoch vorgenommen, um einen kohärenteren und einheitlicheren Satz von Standards zu schaffen.

 

2. Festlegung einer Begriffsbestimmung für „Kabel mit begrenzter Leistung“

Die Aufhebung der Eigenständigkeit des Kapitels 8 führt zu einer weiteren wichtigen Änderung des NEC für 2026: Wir haben diese Aufhebung der Unabhängigkeit unterstützt, indem wir den Begriff „Limited Energy Cables“ (Kabel mit begrenzter Leistung) eingeführt haben, um einen einheitlichen Begriff zu schaffen, auf den sich alle beziehen können.

 

Kabel und Systeme mit begrenzter Leistung in den Kapiteln 7 und 8 sind alltäglich (nicht mehr „speziell“) und haben sich in Systeme verwandelt, die die Verdrahtungsmethoden nach Kapitel 3 nachahmen, aber nicht genau gleich sind. Wenn eine Verdrahtungsmethode nicht anwendbar ist, ist die Verwendung eines einzigen Begriffs (im Gegensatz zu einer erschöpfenden Liste) zur Definition einer Ausnahme leichter zu verstehen und unterstützt die Einheitlichkeit aller Artikel innerhalb des NEC.​​​​​​​

 

Die Definition lautet wie folgt:

 

Kabel mit begrenzter Leistung. (Kabel mit begrenzter Leistung). Eine werkseitige Montage aus einem oder mehreren Leitern oder optischen Fasern, die für die folgenden Schaltkreise und Systeme verwendet werden:

  • Schaltkreise der Klasse 2
  • Schaltkreise der Klasse 3
  • Stromkreise und Systeme der Klasse 4
  • Glasfasersysteme
  • Kommunikations-Schaltkreise
  • Gemeinschaftsantennenfernsehen (CATV)
  • Netzwerkgespeiste Breitband-Kommunikationsschaltungen mit geringem Stromverbrauch
  • Kommunikationsschaltkreise und -systeme für Gebäude
  • Leistungsbegrenzte Feuermeldestromkreise (PLFA)

 

Die Definition wird in Artikel 100 aufgenommen, der die globale Verwendung dieses Begriffs im gesamten NEC ermöglicht. Wenn diese Kabel unter einem Begriff zusammengefasst werden, ist es leichter zu verstehen, dass Kabel mit begrenzter Leistung gleich behandelt und installiert werden und von Kabeln ohne begrenzte Leistung getrennt werden müssen.

 

3.  Verschiebung und Konsolidierung von Artikeln in NEC Kapitel 7

Infolge der Aufhebung der Eigenständigkeit des Kapitels 8 und der Einführung einer einheitlichen Begriffsbestimmung für „Kabel mit beschränkter Leistung“ wurden viele Artikel in die Kapitel 7 und 8 verschoben und in weniger Artikeln zusammengefasst. Diese Änderung wird es auch ermöglichen, dass der Fluss von Artikeln zum Thema begrenzte Leistung dem Fluss von Artikeln in Kapiteln am Anfang des Buches entspricht.

 

Um die Unabhängigkeit des Kapitels 8 korrekt aufzuheben, war es wichtig sicherzustellen, dass die bestehenden Artikel keine Aussagen enthalten, die nicht mit der Art und Weise übereinstimmen, in der die Industrie ihre Kabel seit jeher verlegt hat. So kann jeder die Arbeit fortsetzen, die er schon immer gemacht hat. Durch die Konsolidierung redundanter Informationen wird auch die konsistente Verwendung von Ausnahmen für Kabel mit begrenzter Leistung sichergestellt. Der Plan, der aus der zweiten Revisionssitzung hervorging, sieht einen allgemeinen Artikel vor, der die allgemeinen Verdrahtungsmethoden und Materialanforderungen abdeckt und dann auf andere Artikel verweist, die zur Unterstützung der vielen Facetten von Systemen mit begrenzter Leistung erforderlich sind.​​​​​​​

 

Obwohl wir die Veröffentlichung des zweiten Revisionsberichts abwarten müssen, um eine genaue Liste zu erhalten, stellt sich die Situation für die letzten Tagungen wie folgt dar: Die Artikel 720, 721, 722, 723, 742 und 750 beziehen sich auf alle Teile des Systems mit begrenzter Leistung, während die restlichen neun zusätzliche Informationen enthalten, die für das jeweilige System von Interesse sind.

  • Artikel 720: Installation eines Systems mit begrenzter Leistung
  • Artikel 721: Energiequellen mit begrenzter Leistung
  • Artikel 722: Kabel mit begrenzter Leistung
  • Artikel 723: Führungsschienen, Kabelführungsbaugruppen und Kabeltrassen für Systeme mit begrenzter Leistung
  • Artikel 725: Stromkreise und Geräte der Klassen 2 und 3 mit begrenzter Leistung
  • Artikel 726: Stromkreise und Geräte der Klasse 4 mit Fehlermanagement
  • Artikel 742: Überspannungsschutz für Systeme mit begrenzter Leistung
  • Artikel 750: Erdung des Systems mit begrenzter Leistung
  • Artikel 760: Brandmeldesysteme
  • Artikel 772: Feuerbeständige Kabelsysteme – Typ FR
  • Artikel 800: Allgemeine Anforderungen an Kommunikationssysteme außerhalb und beim Betreten von Gebäuden
  • Artikel 810: Antennensysteme
  • Artikel 820: Gemeinschaftsantennen-, Fernseh- und Hörfunkvertriebssysteme
  • Artikel 830: Netzbetriebene Breitband-Kommunikationssysteme mit geringer Leistung
  • Artikel 840: Breitbandkommunikationssysteme mit Stromversorgung über das Stromnetz​​​​​​​

 

Glücklicherweise hatten wir ein gutes Beispiel, dem wir folgen konnten, als es darum ging, wie diese Artikel existieren können, ohne sie vom Rest des Buches auszuschließen.​​​​​​​ Ein ähnlicher Prozess fand mit NEC-Artikel 770 in Bezug auf Glasfaserkabel statt. Zu diesem Zeitpunkt leisteten die Ausschüsse ausgezeichnete Arbeit, indem sie Klauseln und Ausnahmen hinzufügten, um sicherzustellen, dass Ausnahmen für Glasfasern für Anwendungen im vorderen Teil des Buches (Hoch- und Mittelspannungssysteme) vorgesehen sind.

 

Im Vorfeld des NEC 2026

Nach der Veröffentlichung als Norm im nächsten Jahr wird der National Electrical Code 2026 als Buch und online verfügbar sein. Um mehr über den NEC zu erfahren, sollte man sich die Zeit für das Durchlesen nehmen.

 

Sie können jederzeit online auf eine kostenlose Version der neuesten Ausgabe des NEC zugreifen (klicken Sie auf die Schaltfläche „Kostenlosen Zugriff anzeigen“).

 

Da ständig Änderungen anfallen, werden wir Sie weiterhin über die Veröffentlichung des National Electrical Code 2026 auf dem Laufenden halten. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie mich.

 

Passende Ressourcen:

Vorreiter im Telekommunikationsbereich: Beldens jüngste Auszeichnung

Ein Einblick in den NFPA-Prozess zur Entwicklung von Standards

Warum wir an der Erstellung von Kabelstandards beteiligt sind