Intelligente Gebäude

9 einfache Regeln zum Erreichen der Glasfaserpolarität

Henry Franc und Carlos Matos

Da es viele Möglichkeiten gibt, Geräte über Glasfaser zu verbinden, gibt es keinen „einzig richtigen“ Weg, um Glasfaserpolarität zu erreichen. Ganz gleich, an welcher Art von Glasfaserprojekt Sie arbeiten, unsere neun Regeln für die Glasfaserpolarität helfen Ihnen, erfolgreich zu sein.

 

 

Glasfaser unterstützt viele der heutigen Datenzentrums-, Broadcast-, AV-, Industrie- und intelligenten Gebäudeumgebungen.

 

Damit diese kritischen Anwendungen funktionieren, müssen die optischen Signale in einem Glasfaserkabel immer über den richtigen Port gesendet und empfangen werden. Die Fähigkeit, die richtige Strömungsrichtung beizubehalten, wird als Polarität bezeichnet. Dies stellt sicher, dass der Sender an einem Ende eines Glasfaserkabels immer mit dem Empfänger am anderen Ende des Glasfaserkabels „sprechen“ kann.

 

Da es viele Möglichkeiten gibt, Geräte über Glasfaser zu verbinden, gibt es keinen „einzig richtigen“ Weg, um Glasfaserpolarität zu erreichen. Ihr Glasfaserprojekt kann beispielsweise Folgendes umfassen:

  • Simplex-Optik: Eine einzelne Faser wird verwendet, um Dinge anzuschließen und eine Faser in eine Richtung herzustellen, zu übertragen und zu empfangen.
  • Duplex-Optik: Zwei Fasern werden verwendet, um Dinge anzuschließen und auf einer Faser zu übertragen und auf der anderen zu empfangen.
  • Parallele Optik: Mehrere Fasern werden verwendet, um höhere Datenraten zu erreichen.
  • Bidirektionale Optik: Eine einzige Faser wird verwendet, um Signale in beide Richtungen zu übertragen und zu empfangen

 

Unabhängig davon, wie Ihre Geräte verbunden sind, bedeutet das Erreichen von Polarität in der Glasfaser, dass das übertragene Signal (Tx) der Glasfaserverbindung an einem Ende des Kanals mit dem entsprechenden Empfänger (Rx) am anderen Ende übereinstimmen muss.

 

Bei Duplex-Glasfaseranwendungen, zu denen Workstations und Netzwerkhardware gehören können, verbindet jede Faser den Sender an einem Ende mit dem Empfänger am anderen Ende, um eine Verbindung aufrechtzuerhalten. Wenn die Polarität nicht erreicht oder aufrechterhalten wird, stoppt der Datenfluss.

 

Was Normen über die Glasfaserpolarität sagen

 

Heutzutage gibt es Normen für die Glasfaserpolarität:

  • ANSI/TIA-568.3-E (Anhang C), Norm für Glasfaserverkabelung und -komponenten, die serielle Duplex-Signalverbindungen und parallele Signalverbindungen beschreibt
  • TIA-TSB-5069, Optische Faserkanalpolarität, die bei der Kartierung und Planung hilft

 

Lösungen (oder Methoden, wie sie in TIA-Normen genannt werden: Methode A, Methode B, Methode C usw.) bestehen aus verschiedenen Komponenten (oder Bauformen, wie sie in TIA-Normen genannt werden: Bauform A, Bauform B, Bauform C usw.), die auf unterschiedliche Weise erstellt werden können. Verschiedene Methoden zum Erreichen von Polarität verwenden unterschiedliche Komponenten-Bauformen.

 

Und während in den Normen die Bauformen von Komponenten und Methoden der Polarität erörtert werden, wird nicht erklärt, wie Komponenten die Polarität ansprechen oder beeinflussen (sie beschreiben keine Faktoren wie z. B. Glasfaserpositionierung und Port-Identifikation) oder wie die Komponenten selbst interagieren.

 

Mit anderen Worten, es ist noch einige Arbeit an den Normen nötig, wenn es darum geht, das gesamte Spektrum der Glasfaserpolarität in ihnen zu berücksichtigen.

 

Erreichen Sie Glasfaserpolarität bei jedem Projekt

 

Da die Anzahl der Glasfaserverbindungen steigt, um die steigenden Durchsatzanforderungen und die Anzahl der Anwendungsfälle zu unterstützen, wird das Management der Glasfaserpolarität immer wichtiger, um eine ordnungsgemäße Verbindungstechnik zu gewährleisten.

 

Hier stellen wir Ihnen einige unserer einfachen und aktualisierten Regeln zum Erreichen der Glasfaserpolarität vor. Diese Regeln gelten für jedes Glasfaserprojekt.

 

1. Vermeiden Sie es, die Eigenschaften spontan zu ändern

 

MPO- oder MTP-Steckverbinder, die es dem Installateur ermöglichen, Polarität, Ausrichtung und/oder Pin-Belegung auszuwählen (wir nennen diese „Einhorn-Steckverbinder“), um für alle Projekte alles zu bieten. Oberflächlich betrachtet klingen sie nach einer sehr praktischen Lösung in Bezug auf die Glasfaserpolarität. Aber sie können mehr Arbeit schaffen.

 

Jedes Mal, wenn Sie ein Patch-Kabel an jedem Ende anschließen, müssen Sie zurückgehen und die korrekte Pin-Belegung, Ausrichtung und Polarität überprüfen. Es ist alles andere als Plug-and-Play.

 

2. Verwenden Sie die richtigen Adapter


Um die Steckbarkeit von APC-Steckverbindern (Angled-Polish) zu erhalten, müssen Sie Bauform B (ausgerichtete Verbindungen mit einer Key-up/Key-Down-Position) für diskrete Steckverbinder wie LCs und SCs sowie Bauform A (nicht ausgerichtete Verbindungen mit einer Key-up/Key-up-Position) für MPO-Steckverbinder verwenden.  Es wird empfohlen, diese Regel zu befolgen, unabhängig davon, ob Sie APC-Steckverbinder verwenden oder nicht.

 

3. Berücksichtigen Sie Migrationspfade


Achten Sie bei der Verwendung von MPO-Steckverbindern darauf, dass diese über gepinnte Leitungen und nicht-gepinnte Patches, Kassetten oder Array-Kabel verfügen, um einen zukünftigen Migrationspfad für Geräte zu schaffen. QSFP-Verbindungen sind gepinnt, sodass Sie ungebundene Steckverbinder an beiden Enden eines MPO-Patch-Kabels verwenden können.

 

4. Modifizierte Methode A für Simplex


Für Simplex-Systeme oder asymmetrische Systeme ist die Verwendung der modifizierten Methode A die einfachste und direkteste Möglichkeit, Glasfaserpolarität herzustellen. Zu den Änderungen an Methode A gehören:

  • Änderung der Belegung von Leitungen (Regel 3)
  • Verwenden Sie A:A-Kabel, um nicht nur den Port, sondern auch die Fasernummer/-farbe in einer 1:1-Beziehung beizubehalten

5. Modifizierte Methode B für Duplex


Für Duplex-Systeme oder symmetrische Systeme ist die Verwendung einer modifizierten Methode B die einfachste und unkomplizierteste Möglichkeit, die Glasfaserpolarität herzustellen. Dieser Ansatz wird in den Normen nicht erwähnt. Belden bietet ihn als Erweiterung des Standards an, wodurch er einfacher zu bedienen und bereitzustellen ist. Zu den Änderungen an Methode B gehören:

  • Änderung der Belegung von Leitungen (Regel 3)
  • Ändern Sie die Array-Adapter in Typ A (Regel B)
  • Denken Sie daran, die Portnummerierung umzukehren oder ein alternatives Typ-A-Array zu verwenden (das dies für Sie erledigt), um sicherzustellen, dass die Portnummerierung eine 1:1-Beziehung beibehält

6. Arten von Ausgleichskomponenten


Bei atypischen Systemen, wie z. B. Systemen, die sowohl Duplex- als auch Simplex-Optik enthalten, sollten Sie die Arten von Komponenten nach Möglichkeit so ausgleichen, dass die Wirkung der Komponente ausgewogen ist.

 

7. Führen Sie ein Polaritäts-Mapping durch


Wenn Sie es mit einer komplexen Glasfaserlösung zu tun haben, dann ist Polarity Mapping Ihr Freund! In einem nachfolgenden Blog werden wir das Konzept des „Zeichnens“ oder „Kartierens“ der Polarität diskutieren, was es bedeutet und welchen Wert es für neue Glasfaserprojekte und bestehende Glasfasernetze haben kann (oder auch nicht). Wir behandeln auch die verschiedenen Möglichkeiten, wie das Mapping abgeschlossen werden kann.

 

8. Komponenten standardisieren


Sofern sinnvoll sollten Sie zur Erleichterung der Arbeit so oft wie möglich dieselben Komponenten verwenden. Dadurch unterstützen Sie eine einfachere Skalierbarkeit, eine schnellere Bereitstellung, ein schnelleres Onboarding und eine optimierte Wartung. Die Praxis der Standardisierung wird von uns nach Möglichkeit für jedes Rechenzentrums- und Netzwerkprojekt empfohlen.

 

9. Es ist in Ordnung, anders zu sein


Sie können unterschiedliche Regeln für die Glasfaserpolarität für verschiedene Bereiche erstellen. Achten Sie nur darauf, alles zu dokumentieren! Auf diese Weise weiß jeder, was zu erwarten ist.

 

Erfahren Sie mehr über die Polarität von Glasfasern

 

Die Polarität von Glasfasern ist weder einfach noch unkompliziert, aber das Team von Belden steht Ihnen zur Verfügung und beantwortet gerne Ihre Fragen, um Sie bei Ihren Glasfaserprojekten zu unterstützen. Wir entwickeln auch eine Reihe von Webinaren, die sich mit der Polarität von Glasfasern befassen und das Thema näher erläutern, damit Sie seine Relevanz besser verstehen und damit umgehen können.

 

Um mehr über die grundlegenden Regeln für die Polarität von Glasfasern zu erfahren, können Sie sich jederzeit das erste Webinar der Reihe ansehen.

 

Passende Ressourcen:

4 Grundregeln der Glasfaserpolarität

Webinarserie Polarität: Teil 1 – Was ist Polarität

Lösungen für Glasfasersysteme