Kabelzertifizierung + Installateurzertifizierung ist eine gewinnbringende Kombination
Sobald ein Verkabelungsprojekt abgeschlossen ist, wollen alle Beteiligten – Hersteller, Installateure, Eigentümer, Endnutzer etc. – klare Antworten auf die gleichen Fragen.
- Ist die Verkabelung richtig installiert?
- Ist die Verkabelung richtig angeschlossen?
- Kann die Verkabelung die richtigen Anwendungen unterstützen?
- Funktioniert alles, wenn die Geräte mit dem Netzwerk verbunden sind?
Es gibt nur eine Möglichkeit für eine sichere Antwort auf diese Fragen: die Kabelzertifizierung.
Unabhängig davon, ob es sich um Kupfer- oder Glasfasersysteme handelt, umfasst die Kabelzertifizierung Tests, um sicherzustellen, dass die installierte Verkabelung den Industriestandards entspricht.
Die Durchführung von Zertifizierungstests auf dem installierten System gibt allen Beteiligten Sicherheit:
- Die Hersteller wissen, dass ihre Verkabelungsprodukte funktionieren.
- Die Installateure wissen, dass sie gute Arbeit geleistet haben.
- Die Eigentümer wissen, dass sich ihre Investition auszahlt.
- Endbenutzer wissen, dass sie das System problemlos nutzen können.
Nahezu alle zuverlässigen, qualitativ hochwertigen Kabelhersteller verlangen von ihren Installateuren eine Zertifizierung der von ihnen installierten Verkabelungssysteme, um die von ihren Kunden gewünschten langfristigen Garantien anbieten zu können.
Belden bietet beispielsweise eine 25-jährige Produktgarantie und eine lebenslange Anwendungsgarantie, die Installateure nach Abschluss der Tests für die Kabelzertifizierung an ihre Kunden weitergeben können. Diese Kombination stellt sicher, dass das installierte System mindestens 25 Jahre lang Industriestandards erfüllt oder übertrifft und zukünftige Standards und Protokolle unterstützt.
Aber Zertifizierungstests sind nicht das Einzige, was Sie zur Versicherung Ihrer Kunden unternehmen können. Um sich wirklich abzuheben, können Sie auch die Arbeit Ihres Installationsteams zertifizieren.
Werfen wir einen genaueren Blick auf beide Arten von Zertifizierungen und was sie für Sie tun können.
Die wichtigsten Aspekte der Kabelzertifizierung
Wie bereits erwähnt, ist der Erhalt von Garantien der Hauptgrund, warum Installateure Zertifizierungstests durchführen. Und es kann ein wichtiges Verkaufsargument bei der Auswahl eines Verkabelungssystems sein. Sie hilft den Eigentümern, ihre Investitionen zu optimieren und sicherzustellen, dass sie für die Unterstützung mehrerer Generationen von Geräten und Anwendungen gerüstet sind.
Aber es gibt auch andere Gründe, die Kabelzertifizierung zu einer Priorität zu machen.
1. Sie schützt Ihren guten Ruf
Die Zertifizierung Ihrer Installation kann Sie schützen, falls jemals Leistungsprobleme auftreten sollten. Sie verfügen über eine Dokumentation, aus der hervorgeht, dass das System zum Zeitpunkt des ursprünglichen Projektabschlusses wie erwartet funktionierte.
Mit diesen Informationen können Sie Fehler und schlechte Verbindungen ausschließen, so dass die Eigentümer – manchmal mit Ihrer Hilfe – an den richtigen Stellen nach dem Problem suchen können, das sich auf die Verkabelung auswirkt (Wasserschäden durch Sprinkler, Fehler durch andere Gewerke usw.).
Wenn spätere Arbeiten eines anderen Auftragnehmers die Leistung beeinträchtigen, können Sie mit den entsprechenden Aufzeichnungen belegen, dass das System zum Zeitpunkt Ihrer Installation funktioniert hat (bevor andere Auftragnehmer beteiligt waren).
2. Sie hilft Ihnen bei der Lösung von Leistungsproblemen
Wenn das von Ihnen installierte Verkabelungssystem nicht wie geplant funktioniert, können Sie anhand von Tests das Problem ermitteln, damit die Zertifizierung erreicht werden kann.
Wenn es ein Problem gibt, können Zertifizierungstests Ihnen helfen, den Grund dafür zu finden. Je nachdem, welches Prüfgerät Sie verwenden, können Sie beispielsweise bestimmte Fehler wie falsche Anschlüsse oder schlechte Kabel (die möglicherweise beim Transport oder bei der Installation beschädigt wurden) feststellen.
3. Sie gibt Sicherheit
Jemandem zu sagen, dass das von Ihnen installierte System wie erwartet funktioniert, ist eine Sache, aber ein Dokument als Nachweis dafür ist eine andere.
Einige Eigentümer wollen Gewissheit und verlangen Dokumente als Nachweis dafür, dass die installierten Produkte wie versprochen funktionieren. Auf diese Weise können Sie auch sicherstellen, dass die Benutzer später nicht durch ungeplante Ausfallzeiten oder ein langsames Netzwerk gestört werden.
Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten mit der Installateur-Zertifizierung
Sie können nicht nur die Leistung der von Ihnen installierten Kabel zertifizieren, sondern auch die Arbeit Ihres Installationsteams.
Auf diese Weise können Sie Ihr Engagement und Ihren Einsatz für die Verwendung von Qualitätsprodukten und die Durchführung von Qualitätsarbeit belegen. Eine Zertifizierung als Installateur oder Systemintegrator kann Ihnen auch einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.
1. Sie erhalten mehr Aufträge
Zertifizierte Installateure werden häufig früher über anstehende Verkabelungsprojekte informiert. Belden beauftragt zum Beispiel ebenfalls zertifizierte Installateure, wenn wir an einem Projekt beteiligt sind. Wir listen auch alle unsere zertifizierten Installateure in einer Online-Datenbank auf, damit Eigentümer qualifizierte Installateure in ihrer Nähe finden können.
Darüber hinaus erfahren Sie als Erster von neuen Produkten, die auf den Markt kommen und die Sie mit Ihren Kunden teilen können.
2. Höhere Rentabilität
Zertifizierte Installateure erhalten Zugang zu exklusiven Aktionen und lukrativen Rabatten, die die Gesamtprojektkosten senken können. Als Belden Partner Alliance Installateur arbeiten wir auch eng mit Ihnen zusammen an der Entwicklung von Strategien, mit denen Sie Ihr Geschäft ausbauen und stärken können.
3. Steigerung der Produktivität
Wenn Sie das Zertifizierungsprogramm eines Herstellers durchlaufen, erhalten Ihre Installateure eine Schulung, die auf die neuesten Industriestandards und Technologien abgestimmt ist. Im Zuge dessen erhalten sie Tipps und bewährte Verfahren für die Installation der Produkte, mit denen sie arbeiten. So können sie sicher sein, dass sie zeit- und kostensparende Methoden anwenden, ohne dass die Qualität darunter leidet.
Darüber hinaus haben zertifizierte Installationspartner oft direkten Kontakt zu den Ingenieuren und Designern, die die zu installierenden Verkabelungs- und Verbindungslösungen entwickelt haben. Der Zugang zu einem Produktexperten kann dazu beitragen, dass Ihre Fragen schneller beantwortet und Probleme schneller gelöst werden, um Ihr Projekt am Laufen zu halten.
Wir können Sie bei Ihren Zertifizierungsbemühungen unterstützen
Ganz gleich, ob Sie Fragen zur Kabelzertifizierung haben oder ein Installateur oder Systemintegrator der Belden Partner Alliance werden möchten, wir haben die Mitarbeiter und Ressourcen, um Ihnen zu helfen.
Verwandte Links