Intelligente Gebäude

Optimierung von Wireless-Blindzonen innerhalb von Gebäuden für die Sicherheitskommunikation

Steve Carroll

Jeder hat schon einmal Wireless-Blindzonen erlebt. Sie versuchen, einen Anruf zu tätigen, einen Browser zu öffnen oder sich mit einer App für soziale Medien zu verbinden, doch Ihr Endgerät empfängt kein Signal.

 

Diese Wireless-Blindzonen in Gebäuden beeinträchtigen jedoch nicht nur die Produktivität der Mitarbeiter und die Qualität der Kommunikation. Sie beeinträchtigen die Fähigkeit von Rettungskräften, auf Notrufe zu reagieren und Menschen zu helfen, die sich gerade in kritischen Situationen befinden. Außerdem erschweren sie die Koordination der Einsatzkräfte.

 

Einer Umfrage von Feuerwehrfachleuten der International Association of Fire Chiefs zufolge machen fast alle Ersthelfer (98,5 %) bei Notfalleinsätzen Erfahrungen mit blinden Flecken in Gebäuden. Wireless-Blindzonen gibt es in allen Arten von Einrichtungen. Bei großen Stadien und Veranstaltungsorten bis zu mehrgeschossigen Krankenhäusern und Schulgebäuden.

 

Ob in einer Tiefgarage, einem Technikraum, einem Tunnel, einem Treppenhaus oder einem Aufzug – Verbindungs- und Kommunikationsmöglichkeiten von jedem beliebigen Ort innerhalb eines Gebäudes sind nicht nur für Ersthelfer entscheidend, sondern auch für die Menschen im Gebäude, die Großalarme empfangen und Notrufe tätigen müssen.

 

Sobald Einsatzkräfte am Einsatzort sind, müssen sie untereinander und mit ihrer Einsatzzentrale kommunizieren können. Auch wenn sie sich im Gebäude bewegen. Das Kommunikationszentrum muss mit der Person, die den Hilferuf abgesetzt hat, in Kontakt bleiben können.

 

Aber Wireless-Blindzonen sind nicht nur in entlegenen Bereichen von Gebäuden zu finden. Selbst in öffentlichen Räumen und Gemeinschaftsbereichen wie Büros, Fluren und Lobbys können bestimmte Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Metall und Wärmeschutzglas die Kommunikation erschweren. Die von einem Sendemast gesendeten Mobilfunksignale können das Kommunikationsgerät durch diese Barrieren oft nicht erreichen.

 

Schließlich wurden die Mobilfunknetze ursprünglich für die Mobilität der Benutzer konzipiert, nicht für den Einsatz in Gebäudeinnenbereichen. Bewegt sich eine Person zum Beispiel die Straße entlang, wird die Funkfrequenz ihres Handys nahtlos und ohne Service-Unterbrechung von einer Mobilfunkzelle zur nächsten übertragen.

 

Heute müssen Mobilfunknetze innerhalb von 6,2 Millionen Geschäftsgebäuden Amerikas funktionieren, nicht nur im Außenbereich, und Blindzonen überwinden, um jegliche Kommunikation aus allen Bereichen zu ermöglichen. Das ist keine Frage des Komforts, sondern der öffentlichen Sicherheit.

 

Die Antwort ist: Wireless-Netzwerke für den Einsatz im Gebäudeinnenbereich. Dazu gehören unter anderem verteilte Antennensysteme (DAS), kleine Zellen und WLAN. Diese Systeme helfen bei der Eliminierung von Wireless-Blindzonen, indem sie Mobilfunksignale in den Gebäudeinnenbereich leiten. Damit ermöglichen sie Kommunikation, wann und wo immer sie benötigt wird.

 

Eine Allianz mit Zielsetzung für die Sicherheit

 

Die Safer Buildings Coalition hat es sich zur Aufgabe gemacht, Wireless-Blindzonen in Gebäuden zu eliminieren, um die Notfallkommunikation zu verbessern. Dies hat Auswirkungen auf Ersthelfer und Privatpersonen.

 

Die Bedeutung der drei Säulen zur Kommunikation innerhalb von Gebäuden für die öffentliche Sicherheit wird darin hervorgehoben:

 

  1. Mobile Notrufe müssen erfolgreich und mit Standortgenauigkeit gesendet werden können
  2. Mobile Benachrichtigungen zu Großalarmen müssen die Bewohner überall im Gebäude erreichen können
  3. Die Kommunikationssysteme der Rettungskräfte müssen innerhalb von Gebäuden immer funktionieren

 

Wir unterstützen die Bemühungen der Safer Buildings Coalition voll und ganz, um wichtige Kommunikation innerhalb von Gebäuden jederzeit und überall zu ermöglichen, und um Ersthelfer mit der Bevölkerung sämtlicher Einrichtungen in den USA zu verbinden.

 

Die Safer Buildings Coalition und ihre über 175 angeschlossenen Unternehmen, wie Feuerwehren, Behörden mit Gerichtsbarkeit (AHJ), Gebäudeeigentümer und Hersteller wie Belden, haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Branche über die neuesten Codes und Standards für die Installation, Wartung und Nutzung von Notfall-Kommunikationssystemen zu informieren und dabei Richtlinien, Technologien und Ideen zu fördern, die zuverlässige Wireless-Verbindungen ermöglichen.

 

Als gemeinnützige Organisation konzentriert die Safer Buildings Coalition sich auf diese wichtigen Kommunikationsfragen und kann Gebäudeeigentümern dabei helfen, bessere Entscheidungen über den Umfang und die Erweiterbarkeit von Netzwerken innerhalb von Gebäuden zu treffen. Mit anderen Worten: Betrachten Sie diese Allianz als Ressource für Ihre Wireless-Projekte innerhalb von Gebäuden.

 

Wir unterstützen nicht nur die Bemühungen der Safer Buildings Coalition, der öffentlichen Sicherheit Vorrang einzuräumen. Wir stimmen auch die von uns gefertigten Wireless-Lösungen für den Einsatz in Gebäudeinnenbereichen auf die neuesten Richtlinien und Standards ab, um Sicherheit und Compliance zu gewährleisten.

 

Erfahren Sie mehr über Wireless-Lösungen für den Einsatz in Gebäuden von Belden.

 

Verwandte Links

 

Das Geheimnis erfolgreicher Wireless-Gebäudenetzwerke: Den richtigen Partner finden

Nahtlose Verbindung Ihrer Wireless-Gebäudesysteme

Effektives Wireless innerhalb von Gebäuden setzt Interoperabilität voraus