Intelligente Gebäude

Ein bedeutender Schritt im Kampf gegen gefälschte Kommunikationskabel

Ron Tellas

Gefälschte, minderwertige und qualitativ schlechte Kommunikationskabel verursachen Probleme, die weit über eine schlechte Leistung hinausgehen. Sie können auch Sicherheitsprobleme verursachen.

 

Als Sprachrohr der Industrie für strukturierte Verkabelung arbeitet die CCCA (Communications Cable & Connectivity Association) intensiv an der Aufklärung von Fachleuten über wichtige Themen der Branche und an der Bewältigung von Herausforderungen, die durch nicht konforme, gestohlene und gefälschte Komponenten für strukturierte Verkabelung entstehen.

 

Als Mitglied der CCCA spielt Belden eine aktive Rolle bei der Unterstützung der Bemühungen des Unternehmens, die Verbraucherschutzgesetze zu modernisieren, damit Unternehmen, Gemeinden, Mitarbeiter und Verbraucher vor den Schäden geschützt werden, die durch nicht konforme Kommunikationskabel entstehen können.

 

Mit zwei Gesetzesvorschlägen konnte die CCCA kürzlich dazu beigetragen, den Vertrieb von gestohlenen und gefälschten Kommunikationskabeln auf Online-Plattformen zu bekämpfen.

 

Der SHOP SAFE Act (Stopping Harmful Offers in Platforms by Screening Against Fakes in E-Commerce) würde Online-Marktplätze wie Amazon, eBay und Facebook für Urheberrechts- und Markenverletzungen haftbar machen, wenn eine dritte Partei die Plattform des Online-Marktplatzes nutzt, um gefälschte Waren wie etwa Kommunikationskabel zu verkaufen, die die Gesundheit oder die Sicherheit von Verbrauchern gefährden könnten.

 

Der SHOP SAFE Act enthält Vorschläge für Bestimmungen wie:

 

  • Überprüfung der Verkäuferinformationen (Adresse, Identität, Kontaktinformationen usw.)
  • Forderung zur Verpflichtung der Verkäufer, auf der Plattform keine gefälschten Marken für von ihnen verkauften Waren zu verwenden
  • Entwicklung und Einführung von Maßnahmen zur Ermittlung potenziell gefälschter Waren, bevor sie auf den Markt kommen und verkauft werden
  • Umsetzung von Maßnahmen zum Verbot von Wiederholungstätern

 

Der zweite Gesetz ist das Verbraucherschutzgesetz INFORM Consumers Act. Es bringt Parteien wie Strafverfolgungsbehörden, Fertigungsbetriebe, Einzelhändler und Online-Marktplätze aller Größen zusammen, um die Verbraucher vor böswilligen Akteuren zu schützen, die gefälschte und gestohlene Waren, wie etwa Kommunikationskabel, verkaufen.

 

Um den Aufsichts- und Ermittlungsbehörden die Untersuchung potenzieller Betrugsfälle zu erleichtern, verpflichtet der INFORM Consumers Act Online-Marktplätze dazu:

 

  • Kontaktinformationen, Bankverbindung und Steuernummer von Verkäufern mit hohem Umsatzvolumen zu sammeln und zu überprüfen;
  • Den Verbrauchern eine Möglichkeit zu bieten, verdächtige Marktvorgänge zu melden;
  • Von Verkäufern ab einer bestimmten Größe die Bekanntgabe ihres Namens, ihrer Kontaktinformationen und ihrer Anschrift an die Verbraucher zu verlangen.

 

Der SHOP SAFE Act wurde noch nicht beschlossen, der INFORM Consumers Act wurde jedoch im Rahmen des Gesetzes 2023 Omnibus Appropriations Bill verabschiedet, das Präsident Biden am 29. Dezember 2022 unterzeichnete. Es tritt im Juni 2023 in Kraft.

 

Warum ist die Aufklärung über Kabelfälschungen so wichtig?

 

Nicht konforme und gefälschte Produkte im Bereich der Kommunikationsverkabelung können ernsthafte Gesundheits- und Sicherheitsrisiken darstellen, ganz zu schweigen von Schäden an entscheidenden Infrastrukturen. Sie können zu erheblichen Ausfallzeiten und Problemen hinsichtlich der Zuverlässigkeit führen.

 

Konforme Kabel sind sicherheitszertifiziert und aus den für den entsprechenden Zweck vorgesehenen Materialien hergestellt. Bei nicht konformen Kabeln können entflammbare Materialien verwendet werden, die einen Brand in Gebäuden auslösen können. Im Falle eines Brandes können einige nicht konforme Materialien auch gefährlichen Rauch erzeugen.

 

Nach Angaben der CCCA wiesen in einer von UL geleiteten Studie 100 % der getesteten nicht zertifizierten Kabel Sicherheitsprobleme auf und bestanden die Sicherheitsprüfungen nicht.

 

Wie erkennt man gefälschte Kabel?

 

Sicherheit und Leistungsfähigkeit können am besten durch zuverlässige Hersteller und Distributoren gewährleistet werden, die die von Ihnen gewünschten Lösungen für Ihre Kommunikationsverkabelung anbieten.

 

Falls Sie sich bei bestimmten Kabeln für Ihr Projekt nicht sicher sind, können Sie anhand dieser Warnzeichen eine möglicherweise gefälschte Verkabelung identifizieren:

 

  1. Der Preis scheint viel zu niedrig. Wenn Sie auf eine besonders niedrigere Preisgestaltung aufmerksam werden, sollten Sie laut der CCCA Verdacht schöpfen! Denn das bedeutet wahrscheinlich, dass die Kabel aus billigeren Materialien hergestellt wurden, die im Falle eines Brandes nicht sicher sind.
  2. Ankauf über eine Online-Plattform. Wenn Sie Kabel von einer Online-Quelle beziehen, müssen diese sorgfältig geprüft und auf ihre Zulässigkeit untersucht werden.
  3. Falsche oder fehlende Etikettierung. Konforme Kabel sind mit dem Leistungstyp des Kabels, der Sicherheitszertifizierung, dem Namen des Herstellers, dem Herkunftsland usw. beschriftet. Gefälschte Kabel enthalten oft nicht alle diese Informationen oder die Etikettierung fehlt ganz.​​​​​​​
  4. Sehr leichte Verpackung. Wenn ein Kabel sich bereits in der Packung oder Kabelrolle ungewöhnlich leicht anfühlt, liegt das wahrscheinlich daran, dass der Kabelhersteller kupferbeschichtetes Aluminium (CCA) verwendet hat. Dieses Material darf nicht für die Fertigung von Kommunikationskabeln verwendet werden und würde keine Zertifizierung durch eine dritte Partei erhalten. Gemäß ANSI/TIA-568.2 darf kupferbeschichtetes Aluminium nicht verwendet werden.
  5. Keine Sicherheitszertifizierung. Die Beschriftung eines von der OSHA autorisierten anerkannten Prüflabors (Nationally Recognized Testing Laboratory, NRTL), wie etwa UL oder ETL, ist ein Nachweis für die Sicherheitszertifizierung eines Kommunikationskabels. Ist ein Kabel nicht von einer dritten Partei zertifiziert, entspricht es nicht dem NEC und darf nicht installiert werden.

 

Wichtig ist: Wenn ein Niederspannungsinstallateur ein nicht konformes Kabel installiert, kann er für Schäden haftbar gemacht werden, die durch eine solche Kabelinstallation verursacht werden.

 

Wenn Sie mehr über die Probleme mit gefälschten Kabeln oder über die Bemühungen der CCCA zum Schutz der Branche für strukturierte Verkabelung erfahren möchten, beantworten wir gerne Ihre Fragen.

 

Verwandte Links

 

Welche Schutzart oder Zertifizierung braucht Ihr Kabel wirklich?

Schützen Sie sich vor gefälschten Kabeln und gefälschter Verbindungstechnik

Kupferbeschichtetes Aluminium ist ein Rezept für Misserfolge!