Intelligente Gebäude

2 Wege zur Erweiterung von Netzwerken der Kategorie 6/6A im Freien

Josh Goyke

In der heutigen vernetzten Welt dürfen Netzwerke nicht einfach aufhören zu funktionieren, wenn Benutzer ein Gebäude verlassen. Es wird erwartet, dass die Geräte nahtlos funktionieren, wenn Personen sich in einem Gebäude und im Außenbereich bewegen, sei es auf dem Weg zum Parkplatz, auf dem Campus oder an einem Arbeitsplatz im Freien oder in Gemeinschaftsbereichen.

 

Es besteht ein zunehmender Bedarf, Netzwerke der Kategorien 6 und 6A in Innenräumen ohne Leistungseinbußen in Außenbereiche zu erweitern. Die gleichen Erwartungen an die Verbindungstechnik, die für Netze im Innenbereich bestehen, gelten nun auch für Netze im Außenbereich.

 

Dies wurde während der Pandemie noch deutlicher, als die Menschen auf Netze im Außenbereich angewiesen waren, um mit ihren Arbeitsplätzen und Bildungseinrichtungen in Verbindung zu bleiben, weil sie zu Hause keinen Zugriff hatten und die Gebäude nicht betreten konnten.

 

Schulen und Universitäten nutzen Netzwerke im Außenbereich, um Studierende und Lehrkräfte zu verbinden. Städte bieten Bürgern und mobilen Arbeitnehmern Zugriff auf Netzwerke im Außenbereich. Unternehmen steigern die Produktivität ihrer Mitarbeiter, indem sie dafür sorgen, dass Mitarbeiter und Besucher eine Verbindung zu Unternehmensnetzen im Freien herstellen können. Viele Unternehmen müssen außerdem ihre Netzwerke bis in den Außenbereich erweitern, damit Außenkameras und drahtlose Zugriffspunkte angeschlossen werden können.

 

Um Netzwerke der Kategorien 6 und 6A vom Innenbereich in den Außenbereich zu erweitern, gibt es zwei Varianten der Verkabelung. Im Folgenden fassen wir die Möglichkeiten kurz zusammen.

 

1. OSP-Kabel

 

Telekommunikationssysteme, die sich außerhalb eines Gebäudes befinden, werden als OSP-Systeme (Outside Plant) bezeichnet. Dafür werden OSP-Kabel benötigt, die über einen längeren Zeitraum natürlichen Einflüssen wie Sonnenlicht, Wasser, Wind und extremen Temperaturschwankungen standhalten.

 

OSP-Verkabelung ist im Vergleich zur Innenverkabelung schwieriger zu planen und zu installieren. Sie sind oft mit einem schmierigen, feuchtigkeitsdichten Gel gefüllt, das schwer zu verarbeiten ist. Vor dem Anschluss muss dieses vollständig von den Leitern des OSP-Kabels entfernt werden. Dadurch wird der Installationsprozess um einen Schritt verlängert und die Wahrscheinlichkeit von Nacharbeiten erhöht.

 

Wenn für das OSP-Kabel keine entsprechende Innenbereichklassifizierung vorliegt, wie z. B. Riser oder Plenum, so muss es in ein Kabel für den Innenbereich umgewandelt werden, wenn es in ein Gebäude verlegt wird. Für den Übergang von OSP-Kabeln zu Kabeln für den Innenbereich muss eine Verbindung zum Ethernet-Kanal hinzugefügt werden. Bei dieser Verbindung kann es zu Übersprechen kommen, was zu Problemen bei der Signalübertragung führt und den Datenfluss unterbricht.

 

Aus diesem Grund hat Belden seine neuen OSP Kategoriekabel mit Trockenkern entwickelt. Sie sind gelfrei, was den Anschluss an Übergangsstellen vereinfacht. Diese OSP-Kabel lassen sich genauso schnell und einfach wie ein Innenkabel anschließen, und zwar ohne schmierige, feuchtigkeitsdichte Gele und damit ohne klebrige Finger für den Installateur! Es ist derzeit das einzige Kabel seiner Art auf dem Markt.

 

Um Übersprechen zu vermeiden und Installationszeit und -kosten weiter zu reduzieren, können Sie dieses OSP-Kabel auch mit unserer REVConnect®-Kupplung kombinieren, wodurch zusätzliches Übersprechen vermieden wird. Es ist nahezu unsichtbar oder transparent und bietet die bestmögliche kontrollierte elektrische Leistung.

 

2. Kabel für den Innen-/Außenbereich (I/O)

 

Kabel für den Innen-/Außenbereich (I/O) sind so konzipiert, dass bei der Verlegung von Kabeln in ein Gebäude keine Übergangsstelle erforderlich ist. Sie sind in zahlreichen Brandschutzklassen erhältlich, darunter Plenum, Riser und LSZH (raucharm und halogenfrei).

 

Der Einsatz dieser Kabel bedeutet, dass Sie sich keine Gedanken mehr über die Verbindung zweier unterschiedlicher Kabeltypen machen müssen, wenn die Grenzen zwischen Innen- und Außenbereich überschritten werden und ein OSP- und ein Unternehmensnetzwerk im Innenbereich zusammengeführt werden müssen. Ein doppelt klassifiziertes I/O-Plenumkabel kann sowohl für Anwendungen im Innenbereich als auch für Netzwerke im Außenbereich verwendet werden.

 

Das neue I/O-Kategoriekabel mit Trockenkern in Plenumqualität von Belden verfügt über eine innovative feuchtigkeitsdichte Technologie, die es ermöglicht, das Kabel ohne klebrige Gele von Innenräumen bis in den Außenbereich zu verlängern – selbst in feuchten Umgebungen.

 

Ausfallsichere Kabel

 

Diese Produkte bieten Schutz bei Überschwemmungen und Feuchtigkeit, extrem niedrigen Temperaturen und Sonneneinstrahlung, da sie speziell zum Schutz vor Ausfällen in Außenbereichen konzipiert wurden. Zudem sind sie einfach zu handhaben und zu installieren, denn sie haben einen kleinen Durchmesser, ein geringeres Gewicht und sind durch die Einzelummantelung flexibler.

 

Sowohl das I/O-Kategoriekabel mit Trockenkern in Plenumqualität als auch das OSP-Kategoriekabel mit Trockenkern sind in den Kategorien 6 und 6A sowie in den Konstruktionen U/UTP und F/UTP erhältlich.

 

Erfahren Sie mehr über unsere neuen Kabel.

 

Verwandte Links

 

Eine Kupplung mit zahlreichen Einsatzmöglichkeiten

Innenkabel versus Außenkabel – Welches sollten Sie wählen?

Ausweitung eines Wireless-Netzwerks auf einem wachsenden Hochschul-Campus