Unsere meistgelesenen Blogs 2022 zu intelligenten Gebäuden, Datenzentren
und AV
Wir stellen die Infrastruktur bereit, um Ihre digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer zu machen. Wir haben uns jedoch noch ein weiteres wichtiges Ziel gesetzt: wir wollen die Branche darüber informieren, was in der Welt der Rechenzentren, bei Broadcast und AV sowie im Bereich der intelligenten Gebäude geschieht, und wie diese Trends sich auf Installateure, Integratoren, Rundfunkfachleute, Manager von Rechenzentren und auf die Endnutzer auswirken.
Unsere internen Experten verfügen über umfangreiches Wissen aus jahrzehntelanger praktischer Erfahrung und ihrer Arbeit mit Normungsgremien. Sie teilen ihre Einblicke in wöchentlichen Blogs, in denen sie erklären, was sie beobachten und erleben.
Das Jahr 2022 liegt bald hinter uns und wir haben uns näher mit den Blog-Themen befasst, die Ihnen im vergangenen Jahr am wichtigsten waren. 2022 stand vor allem ein Thema ganz oben auf der Liste: neue Systeme der Klasse 4. Wie Sie im Folgenden sehen werden, behandeln vier der sechs meistgelesenen Blogs, die in 2022 veröffentlicht wurden, dieses Thema. Sollten Sie diese Blogs noch nicht gelesen haben, ist jetzt ein idealer Zeitpunkt dafür!
Die meistgelesenen Blogs zu intelligenten Gebäuden, Rechenzentren und AV, die 2022 veröffentlicht wurden
1. NEC 2023: 5 kommende Änderungen, die Integratoren kennen müssen
Damit die Community der Systemintegratoren mit der aktuellen Überarbeitung des National Electrical Code® (NEC) Schritt halten kann, haben wir fünf wichtige Änderungen des Codes zusammengefasst, die auf der 2022 NFPA Convention & Expo diskutiert wurden. Diese Änderungen sind nun Bestandteil des NEC 2023. In diesem Blog erfahren Sie, wie Sie Ihre anstehenden Projekte optimal planen können.
2. Das branchenweit erste UL-zertifizierte Verkabelungssystem der Klasse 4: Digital Electricity™ Stromkabel von Belden
Belden Digital Electricity Stromkabel (DE) sind das branchenweit erste Verkabelungssystem der Klasse 4, das die UL 1400-2-Zertifizierung für sichere Installation und Betrieb erhalten hat. Mit diesen Kabeln können Endnutzer die Vorteile von Digital Electricity (Stromkabel) nutzen, um mit feinen Leitern viel Strom sicher über große Entfernungen zu übertragen. In diesem beliebten Blog erfahren Sie mehr über DE Kabel, UL 1400-2-Zertifizierung und Systeme der Klasse 4.
3. Die Kraft der Klasse 4: Unterschiede zwischen Schaltkreisklassen
Als der NEC 2023 im Herbst 2022 veröffentlicht wurde, war Artikel 726 erstmals darin aufgenommen worden. Mit diesem neuen Artikel werden Stromkreise der Klasse 4 zur Verbesserung des Stromformats eingeführt. Um Ihnen den Unterschied verschiedener Stromklassen gegenüber der Klasse 4 und die Auswirkungen auf die Branche näher zu bringen, betrachten wir in diesem Blog auch die Systeme der Klassen 1, 2 und 3 im Detail.
4. Was Sie über die neuen Stromsysteme mit Fehlermanagement wissen müssen
Systeme der Klasse 4 – das Thema unserer meistgelesenen Blogs in Jahr 2022 – tragen viele verschiedene Bezeichnungen, wie etwa „Stromsysteme mit Fehlermanagement“. Dieser Blog erläutert die Bedeutung von Stromsystemen mit Fehlermanagement und wie diese Systeme die Zukunft der Stromverteilung verändern werden.
5. Senkung der Betriebskosten von Rechenzentren zur Verbesserung der PUE
Von 2003 bis 2010 machte die Branche der Rechenzentren große Fortschritte bei der Verbesserung der Stromverbrauchseffizienz (PUE). In den letzten Jahren ist der Energieverbrauch jedoch nicht weiter angestiegen. Der durchschnittliche PUE-Wert stagniert. In diesem Blog wird untersucht, warum die Entwicklung der PUE-Werte sich verlangsamt, und es werden Vorschläge für Effizienzverbesserungen gemacht, die den PUE-Wert von 1,5 auf 1,2 oder 1,1 oder noch weiter senken können.
6. 3 AV-Trends, die Sie in den nächsten 12 Monaten erwarten können
Zu Beginn des Jahres haben wir AV-Trends vorgestellt, von denen wir erwarteten, sie könnten sich im Laufe des Jahres durchsetzen 2022, wie Technologien für hybride Räume, verstärkte Wireless-Integration und die weitere Verbreitung von AV-over-IP. Wir gehen davon aus, dass sich diese Trends auch 2023 halten werden. Dieser Blog ist daher eine hervorragende Möglichkeit, sich über die Entwicklung von AV auf dem Laufenden zu halten.
Unsere bislang meistgelesenen Blogs zu intelligenten Gebäuden, Rechenzentren und AV
Diese Blogs wurden vor 2022 veröffentlicht. Sie sind die meistgelesenen Blogs von Belden seit wir 2012 mit dem Bloggen begonnen haben.
1. 11 Arten von Netzwerken erklärt: VPN, LAN und mehr
Dieser Blog führt weiterhin jedes Jahr unsere Liste der meistgelesenen Blogs an. Er ist immer die Nr. 1 unserer Jahresbilanz. Er wurde 2016 begonnen und wird seitdem regelmäßig um neue Informationen ergänzt. Er dient als Leitfaden für die verschiedenen Arten von Netzwerken, die heute bereitgestellt werden, und für ihre Nutzung. Wenn Sie nach klaren Definitionen für Netzwerke wie PAN, LAN, WLAN, CAN, MAN und mehr suchen, finden Sie in diesem Blog die entsprechenden Informationen.
2. 3-Phasen-Leistung – Warum sie von Bedeutung ist
Das vor fast einem Jahrzehnt im Oktober 2013 veröffentlichte Thema 3-Phasenleistung ist nach wie vor aktuell. Nach zahlreichen Anfragen von Lesern wurde der Blog im Juni 2019 aktualisiert, um weitere Informationen über 3-Phasenstrom, 3-Phasenverdrahtung und 3-Phasen-Sternschaltungen aufzunehmen. In diesen Aktualisierungen gehen wir auch darauf ein, warum die 3-phasige Sternschaltung zunehmend in Rechenzentren verwendet wird. Wenn Sie mehr über 3-Phasenstrom erfahren möchten, dann beginnen Sie hier!
3. Singlemode- im Vergleich zu Multimode-Faser: Die wesentlichen Unterschiede
Glasfasern werden immer häufiger in Rechenzentren, Stadien und Veranstaltungsorten und sogar in Rundfunkumgebungen eingesetzt. Folglich werden sie immer häufiger diskutiert. Der Trend spiegelt sich auch bei unseren Blog-Lesern wider. Dieser Blog hat es nun erstmals auf unsere Liste der meistgelesenen Blogs geschafft. Der Beitrag vergleicht die beiden Grundtypen von Glasfaserkabeln – Singlemode und Multimode – und erläutert ihre Unterschiede in Bezug auf Aufbau, Anwendung und Kostenpunkt. Wenn Sie sich für die Grundlagen interessieren, ist dies ein guter Einstieg.
4. 5 Besondere Vorteile der Glasfaserkabel
Glasfaser- und Kategoriekabel haben jeweils ihren Platz in bestimmten Anwendungsbereichen und Situationen. Dabei bietet jedes seine eigenen Vorteile. Dieser Blog befasst sich eingehend mit den Vorteilen von Glasfaserkabeln, wie etwa der Unterstützung hoher Bandbreiten, der hohen Sicherheit, der Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Interferenzen (EMI) und der Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und extreme Temperaturen.
5. APC im Vergleich zu UPC: Was ist der Unterschied?
Dieser Blog vervollständigt unsere. Er zeigt die Unterschiede zwischen Glasfaser-Steckverbindern für Singlemode-Fasern mit ultraphysikalischem Kontakt (UPC) und mit gewinkeltem physikalischem Kontakt (APC) und erläutert, welche Steckverbinder wann verwendet werden sollten. Der Artikel wurde 2014 erstmals veröffentlicht und fünf Jahre später aktualisiert, um Fragen der Leser über Verluste bei Glasfaser-Steckverbindern zu beantworten.
Wir bedanken uns für Ihr Interesse an unseren Blogs und für Ihre Fragen, Ihr Feedback und Ihre Ideen. Möchten Sie 2023 bestimmte Themen ansprechen? Beobachten Sie Trends, über die Sie gerne mehr erfahren würden? Teilen Sie Ihre Gedanken mit uns, wir befassen uns gerne damit! Oder sprechen Sie direkt mit einem unserer Experten für Verkabelung und Verbindungstechnik.
Verwandte Links
Singlemode- oder Multimode-Glasfaser:
Die wesentlichen Unterschiede
Senkung der Betriebskosten von Rechenzentren zur Verbesserung der PUE
2023 NEC: 5 kommende Änderungen, die Integratoren kennen müssen