Was passiert, wenn Sie Kommunikationskabel verändern oder modifizieren
Das wahre Risiko der Veränderung Ihrer Kommunikationskabel
Die Art und Weise, wie Sie mit Ihren Kabeln umgehen, ist wichtig, und Sie dürfen sich nicht immer auf das äußere Erscheinungsbild verlassen, um zu bestimmen, ob Kabel beschädigt sind. Was innerhalb der Kabelummantelung passiert, ist das, was den Betrieb eines Unternehmens am Laufen hält. Daher ist es wichtig, die Integrität der Kabel von außen nach innen zu schützen.
Kürzlich wurden wir mit einer Situation konfrontiert, in der Kommunikationskabel mit einer Isolierung aus geschlossenporigem Polyurethanschaum (SPF) ummantelt waren.
Dieser Verbundstoff wird zur Wärmedämmung in Wänden und Dachböden verwendet – dieselben Orte, an denen Sie Brandmeldekabel, Koaxialkabel und Verbindungskabel finden. Wenn diese Bereiche mit Isolierung besprühen werden, umhüllt das Material auch die an diesen Stellen verlegten Kabel. Viele Endnutzer und Auftragnehmer wissen nicht, welchen Schaden dies anrichten kann. Wenn Sie die Isolierung abziehen, sehen sie möglicherweise keinerlei physische Beschädigung des Kabels. Nur weil Sie keine sichtbaren Schäden sehen, bedeutet das nicht, dass die Leistung nicht beeinträchtigt wurde – und nur weil Sie Kabel mit Isolierung besprühen können, bedeutet das nicht, dass Sie es tun sollten.
Wir haben im Laufe der Jahre über die Probleme gesprochen, die mit dem Anstreichen von Kabeln einhergehen. Das gilt auch für sonstige Fremdstoffe und chemische Verbindungen, einschließlich:
- Scheuermittel
- Reinigungsmittel
- Korrosive Rückstände
- Abbeizmittel
- Gipsputz
- Andere Fremdstoffe, wie SPF-Isolierung
Anmerkung Nr. 3 im National Electrical Code (NEC) Artikel 800.24, Mechanische Ausführung von Arbeiten, beschreibt die Veränderung der Eigenschaften von Drähten und Kabeln, wenn diese Verunreinigungen ausgesetzt sind. Darin heißt es, dass die Verwendung einer der vorgenannten Schadstoffe „eine unbestimmte Veränderung der Eigenschaften von Drähten und Kabeln zur Folge haben kann.“
Warum die Veränderung von Kabeln zum Erlöschen Ihrer Garantie führen kann
Es gibt aus unserer Sicht (und der der Industrie) einen wichtigen Grund, warum Sie ein Kabel niemals mit einem Schadstoff bedecken sollten: Sie sind nicht dafür ausgelegt! Im Allgemeinen sind Draht- und Kabelprodukte nicht dafür konzipiert, angestrichen, mit Isolierung besprüht oder Wasser oder Chemikalien ausgesetzt zu werden. Falls Drähte und Kabel diesen Arten von Einflüssen ausgesetzt sind, gibt es spezielle Produkte, die diesen Umwelteinflüssen standhalten. Sie werden häufig als taktische oder industrietaugliche Kabel bezeichnet.
Es ist unmöglich, die Langzeitwirkung von Chemikalien (wie z. B. Isocyanaten und Tausenden anderen, die in Schadstoffen enthalten sind) auf die mechanischen, elektrischen und entflammbaren Eigenschaften eines Kabels zu testen.
Da diese Schadstoffe unvorhersehbare Wechselwirkungen mit der Kabelummantelung verursachen, die die Langzeitleistung des Verkabelungssystems infrage stellen, gibt es keine Möglichkeit, die Lebensdauer oder Leistung der Kabel in diesen Szenarien festzulegen. Die negativen Auswirkungen können im Laufe der Zeit auftreten und sind nicht sofort sichtbar, sodass ein heute „bestandener“ Test keine Garantie für die Leistung in der Zukunft ist.
Aus diesem Grund heißt es in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausdrücklich, dass Garantien nicht gewährt werden, wenn ein Produkt in irgendeiner Weise verändert wird:
Reparaturen, Änderungen oder Arbeiten an den Produkten ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Belden bewirken das Erlöschen der Garantie für unsere Produkte.
Das Anbringen von Farbe oder SPF-Isolierung wird als wesentliche Veränderung bzw. Abänderung der ursprünglichen Konstruktion eines Kabels betrachtet. Da die Auswirkungen dieser Handlungen nicht vollständig bekannt sind, können negative Auswirkungen auf die elektrische und mechanische Leistung eines Kabels nicht ausgeschlossen werden. Das ist der Grund, weshalb wir keine Garantie für ein Produkt gewähren können, das einem Schadstoff ausgesetzt ist.
Durch das Anstreichen oder Besprühen der Isolierung kann auch nicht festgelegt werden, wie das Kabel bei Flammen- oder Rauchentwicklungstests reagiert, die für die Einhaltung der UL-Prüfungen erforderlich sind. Schadstoffe können als Entzündungsquelle fungieren oder sogar die Verbindungen der Kabelummantelung verändern oder abbauen, was zu Veränderungen der Flamm- und Rauchwerte führt.
Außerdem wird durch das Anstreichen oder Besprühen der SPF-Isolierung die Beschriftung der Kabelumantelung abgedeckt, die aus Brandschutzgründen für die zuständige Behörde lesbar sein muss.
Kurz gesagt: Wenn ein Kabel angestrichen wird oder irgendein Schadstoff darauf aufgetragen wird, kann seine Garantie nicht in Anspruch genommen werden.
Weitere Möglichkeiten, Ihre Kabelgarantie ungültig zu machen
Das Auftragen eines Schadstoffs auf Ihr Kabel ist nicht die einzige Maßnahme, durch die die Garantie erlöschen kann. Es ist auch wichtig, darauf zu achten, dass Ihre Kabel für Ihre konkrete Umgebung ausgelegt sind.
Zum Beispiel:
- Verwenden Sie Innenkabel (CMR oder CMP) nicht in Außenanwendungen oder in Umgebungen, die über längere Zeit UV-Licht ausgesetzt sind. Für diese Kabel wird keine sonnenlichtbeständige Ummantelung verwendet, weshalb ihre Leistung beeinträchtigt wird.
- Installieren Sie Kommunikationskabel nicht in feuchten Umgebungen, wenn sie nicht feuchtigkeitsbeständig gefertigt sind. Diese Kabel dürfen keinen Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Falls dies geschieht, kann die Flüssigkeit in das Kabel eindringen und die Leistung negativ beeinträchtigen. Anstrengungen, das Kabel auszutrocknen, treiben die Feuchtigkeit nur weiter in das Kabel hinein.
Praktische Abhilfemaßnahmen finden
In den meisten Fällen können Sie Ihre Kabel schützen und dennoch das Notwendige erledigen.
Achten Sie darauf, dass Sie dem Bauteam Ihre Wünsche und Bedenken mitteilen. Teilen Sie diesen Blog mit ihnen, damit diese Probleme an Ihrem Standort vermieden werden. Es ist stets einfacher, ein Problem zu vermeiden, als sich mit einem Problem zu beschäftigen, wenn es erst einmal aufgetreten ist. Wenn Sie an Ihrerm Standort ein potenzielles Problem sehen, müssen Sie es sofort unterbinden, um Schäden und negative Auswirkungen zu begrenzen. Dies könnte anfangs zu Konflikten führen, aber langfristig wird es allen Beteiligten Zeit, Ärger und Kosten ersparen.
Wenn Sie zum Beispiel einen Bereich, in dem sich Kommunikationskabel befinden werden, anstreichen oder mit SPF isolieren möchten, sollten Sie diese Arbeiten vor der Kabelverlegung einplanen. Ist das nicht möglich, stellen Sie sicher, dass die freiliegenden Kabel zuerst entfernt oder vollständig und sicher abgedeckt werden.
Wenn Sie vorhaben, die Kabel anzustreichen, um eine gewünschte Leitungsfarbe zu erreichen, lassen Sie das lieber. Belden kann Ihnen helfen. Statt sie anzumalen, bieten wir Ihnen verschiedene Standardfarben für die Ummantelung an – oder besprechen mit Ihnen individuelle Farboptionen, unabhängig davon, ob Sie verschiedene Farben zur Unterscheidung der Kabel benötigen oder ob die Kabel sich in die Umgebung einfügen sollen.
Wurden Ihre Kabel bereits verändert?
Wir verstehen, dass Fehler passieren. Sollten Sie feststellen, dass Ihre Kommunikationskabel verändert oder modifiziert wurden, dann hilft Belden in enger Zusammenarbeit mit Ihnen bei der Beseitigung, Entfernung und dem Austausch der betroffenen Kabel, um sicherzustellen, dass Sie keine Leistungsminderung erfahren.
Haben Sie Fragen zum Ändern oder Modifizieren von Kommunikationskabeln, die hier nicht angesprochen wurden? Dann schicken Sie mir bitte eine Nachricht. Ich beantworte Ihre Fragen gerne.
VERWANDTE LINKS:
Malen Sie sich nicht selbst in die Enge
Innenkabel versus Außenkabel – Welches sollten Sie wählen?