Intelligente Gebäude

Ein Einblick in interessante Errungenschaften in der Wireless-Infrastruktur

Steve Carroll

Informieren, verbessern und in Verbindung bleiben – und das sogar drahtlos

 

Wenn Sie jemand nach Ihrem größten Erfolg in Ihrer Karriere fragen würde, was würden Sie sagen?

 

Zu Beginn dieses Jahres stellte die Wireless Infrastructure Association (WIA) führenden Vertretern der Wireless-Branche diese wichtige Frage:

 

Was ist Ihr größter Erfolg in Ihrer Zeit in der Wireless-Infrastrukturbranche – eine Herausforderung, die Sie gemeistert haben, ein erfolgreiches Projekt, ein Kunde, dem Sie geholfen haben usw.? Und warum war das für Sie von Bedeutung?

 

Als wir im Team über diese Frage nachdachten, wurde uns klar, wie schwierig es ist, eine einzelne Errungenschaft im Bereich der Wireless-Infrastruktur zu benennen. Belden wurde vor mehr als 120 Jahren gegründet und war im Bereich Wireless schon von Anfang an ganz vorne mit dabei.

 

Unsere bemerkenswertesten Erfolge im Bereich der Wireless-Infrastruktur sind Aufklärung und Verbesserung. Wir wollen der gesamten Branche dabei helfen, zu verstehen, dass Wireless-Kommunikation Kabel braucht – und zwar bessere Kabel.

 

Obwohl sie die wichtigste Komponente ist, wird die Verkabelung (Schicht 0) beim Herstellen des Wireless-Netzwerkdesigns oft übersehen. Ein Wireless-Netzwerk ist nur so gut wie die Kabel, mit denen die Geräte verbunden sind. Wenn Sie möchten, dass Ihr Wireless-Netzwerk funktioniert, müssen die von Ihnen genutzten Kabel und die Verbindungstechnik einen hervorragenden Durchsatz und maximale Verfügbarkeit bieten.

 

Das sind sicherlich nicht alle unsere Erfolge, aber hier sind fünf aktuelle Errungenschaften, auf die wir besonders stolz sind, wenn es um die Aufklärung und Verbesserung im Bereich Wireless geht.

 

1. Anerkennung durch eine mächtige Stimme der Branche

Wir nehmen an der Entwicklung von Standards für Sie und für die gesamte Branche teil. Wir wollen, dass Standards Ihre schwierigsten Herausforderungen in Bezug auf Netzwerke und Verbindungen ansprechen. Das ist nur eine Möglichkeit, wie wir der Branche, die uns so viel gegeben hat, etwas zurückgeben können.

 

In diesem Jahr wurden wir für unsere Beiträge zur Entwicklung von TIA-Standards, unser Engagement und unsere Führungsrolle mit einem Top 5% Star Award ausgezeichnet. Dies spiegelt unser kontinuierliches Engagement wider, die Telekommunikation voranzubringen und den Weg für eine Zukunft zu ebnen, in der Netzwerkinteroperabilität, Funktionalität und Konnektivität gewährleistet sind.

 

Darüber hinaus – und das ist noch viel spannender – wurden zwei unserer Mitarbeiter individuell für ihren Einfluss auf die Branche geehrt. Henry Franc, Technology Solutions Architect, und Ron Tellas, Smart Buildings Technology and Applications Manager, wurden beide als TIA Star Award Gewinner für ihr großes Engagement für TIA-Initiativen ausgezeichnet.

 

2. Mitwirkung an der Realisierung neuer Stromkreise der Klasse 4

Wir haben kürzlich bekannt gegeben, dass Systeme der Klasse 4 in den 2023 National Electrical Code (NEC) aufgenommen werden, nachdem wir gemeinsam mit anderen Herstellern, Anwendern, Beratern und Experten der Branche hart daran gearbeitet haben, neue Standards für UL- und Klasse-4-Verkabelungen zu definieren.

 

Stromkreise der Klasse 4 stellen den Komfort und die Sicherheit von Niederspannungsstrom zur Verfügung, genau wie Power over Ethernet (PoE). Die Klasse 4 bietet jedoch die fast 20-fache Leistung von PoE über Hunderte von Metern und ist damit eine sichere Alternative zu Wechselstrom. Systeme der Klasse 4 sind genauso sicher wie – wenn nicht sogar sicherer als – Systeme der Klasse 2 und der Klasse 3 und bieten gleichzeitig mehr Leistung.

 

Um die Compliance mit den NEC-Anforderungen zu überprüfen, müssen Stromkreise der Klasse 4 zertifiziert werden.

 

UL – ein von der OSHA autorisiertes, staatlich anerkanntes Prüflabor (Nationally Recognized Testing Laboratory, NRTL) – hat zuletzt UL 1400-2 als Untersuchungsrahmen veröffentlicht (der erste Schritt zu einem Standard). Dieser definiert die Sicherheitsüberlegungen und Kriterien für die Bewertung von Verkabelungen der Klasse 4. Kabelstromkreise der Klasse 4 werden gemäß dem veröffentlichten UL 1400-2-Dokument zertifiziert.

 

Wir sind stolz darauf, dass wir bei der Erstellung dieses UL-Standards eine Rolle gespielt haben. Angesichts der Entwicklung neuer Technologien wie fehlergesteuerter Stromversorgungssysteme halten wir es für wichtig, die Branche bei der Definition und Unterstützung von Standards für deren sichere Anwendung zu unterstützen.

 

3. Entwerfen von Kabeln für Wireless-Anwendungen

Vor einigen Jahren arbeitete Belden Hand in Hand mit VoltServer, dem Entwickler von Digital Electricity™ (einem System der Klasse 4), um unsere Digital-Electricity-Kabel (DE-Kabel) herzustellen. Sie bringen Daten und Leistung sicher und mit höherer Geschwindigkeit über größere Entfernungen zu den Endgeräten.

 

Ähnlich wie PoE können DE-Kabel von denselben IKT-Integratoren installiert werden, die auch die Kategorieverkabelung installieren – und zwar innerhalb der gleichen Pfade.

 

Wir freuen uns außerdem, Ihnen bekannt geben zu können, dass Belden als erstes Unternehmen ein UL-zertifiziertes Kabel der Klasse 4 anbietet. Mit unseren Digital-Electricity-Stromkabeln können Endverbraucher die Vorteile von DE nutzen, um mit kleineren Leitungsquerschnitten sicher eine hohe Leistung über große Entfernungen anzubieten. Wir sehen bereits, dass DE zur Leistung von verteilten Antennensystemen, Wireless Zugriffspunkten und 5G-Systemen genutzt wird.

 

4. Teilnehmer an den Gesprächen der Branche zum Thema Wireless sein

Die Wireless-Technologie in Gebäuden war noch nie so wichtig wie heute, um Signalbarrieren zu überwinden und die erwarteten Nutzungsraten zu unterstützen – und ihr Wert wird nur noch weiter steigen.

 

Die Technologie wird ständig weiterentwickelt, um neue Anwendungen und Nutzungen zu unterstützen. Das bedeutet, dass sich auch die Wireless-Infrastrukturlösungen anpassen müssen. Was vor einem Jahrzehnt funktioniert hat, kann möglicherweise heute nicht mehr die richtige Wahl sein.

 

Um sicherzustellen, dass wir über neue Wireless-Infrastrukturen und deren Implementierung Bescheid wissen, wurde Belden stolzes Mitglied von drei Wireless-Verbänden:

 

  1. WIA (Wireless Infrastructure Association), welche Mobilfunkanbieter, Infrastrukturanbieter und professionelle Dienstleistungsunternehmen vertritt, die Telekommunikationseinrichtungen besitzen und verwalten.
  2. NATE: The Communications Infrastructure Contractors Association, die als einheitliches Sprachrohr für Unternehmen, die sich mit dem Bau von Masten und Kommunikationsinfrastruktur befassen, sowie für Service- und Wartungsunternehmen fungiert.
  3. IWPC (International Wireless Industry Consortium™), das die Wissenslücke zwischen den ursprünglichen Systemplanern (Mobilfunkanbieter, Betreiber, Regierungsbehörden usw.) und den OEMs und ihren Lieferanten überbrückt.

 

Wir lernen von diesen führenden Unternehmen und geben wertvolle Informationen an unsere Kunden und den Rest der Branche weiter.

 

5. Das Design von Wireless-Netzwerken vereinfachen

Damit Sie Belden problemlos in Ihre RF-Designpläne einbeziehen können, sind unsere Kernprodukte als Teil der Software-Plattformen iBwave Design und Ranplan erhältlich – benutzerfreundliche Tools für Wireless-Projekte in Gebäuden.

 

Diese Online-Plattformen automatisieren und vereinfachen den RF-Designprozess, um das optimale Wireless-Netzwerk in jeder Umgebung zu erstellen. Mit diesen Tools können Ingenieure mehr Zeit mit dem Herstellen von Designs verbringen und müssen weniger Zeit für die Suche nach Informationen und zeitraubende manuelle Arbeit aufwenden.

 

Auf dem Weg dorthin überprüfen diese Systeme genaue RF-Berechnungen, Ausbreitung und Antennenplatzierung, bestätigen Berechnungen des Verbindungsbudgets und der Kabellänge und helfen Ihnen, die Auswirkungen von Entscheidungen für die Wireless-Entwicklung vor der Implementierung zu verstehen.

 

Unterstützung bei Ihren Wireless-Initiativen

Unsere Geschichte und Erfahrung im Bereich der Wireless-Technologie bedeutet, dass wir natürliche Experten in dem sind, was wir tun – Kabel und Verbindungstechnologie herstellen. Die Infrastrukturlösungen von Belden sind unabhängig von Anbietern von Wireless- und aktiven Geräten, sodass Sie jeden Ansatz unterstützen können, den Sie zum Errichten Ihres Wireless-Netzwerks wählen.

 

Unsere hausinternen Spezialisten waren im Zuge großer Wireless-Projekte rund um den Globus im Einsatz. Sie werden unsere Lösungen überall finden – von Stadien, Vergnügungsvierteln und medizinischen Einrichtungen bis hin zu Fertigungsanlagen, Büros und Behörden.

 

Denken Sie daran: Die Zuverlässigkeit Ihres Wireless-Netzwerks hängt von der Verkabelung und der Verbindungstechnik ab. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihnen bei Ihren gebäudeinternen Wireless-Projekten helfen können.

 

 

VERWANDTE LINKS:

 

Hier kommt die Schutzklasse 4 für Strom: Unterschiede zwischen Schaltkreisen

Nahtlose Verbindung Ihrer Wireless-Gebäudesysteme

Schnellere und einfachere Methoden für den Aufbau von Wireless-Gebäudenetzwerken