Belden überwindet die IT-OT-Kluft mit einem Edge-Gateway-Gerät der nächsten Generation
OpEdge-8D ist eine Revolution im betriebsbereiten Edge Computing
ST. LOUIS – 04. August 2022 – Belden, ein führender globaler Anbieter von Speziallösungen für die Netzwerktechnik, stellte das Gerät Hirschmann OpEdge-8D vor, um die Verbindungstechnik des Industrial Internet of Things (IIoT) in großen, komplexen industriellen Netzwerken mit Edge Computing weiter zu optimieren und größeren Nutzen aus Betriebsdaten zu ziehen.
Das leistungsstarke neue OpEdge-8D erfüllt die schnell wachsende Nachfrage nach einer reibungslosen, sicheren und zuverlässigen Möglichkeit, betriebsbereite Systeme mit Informationssystemen zu verbinden. Die fortschrittliche Lösung liefert Organisationen eine neue Art der Ausführung von Anwendungen, die große Datenmengen verwalten und analysieren und so verwertbare Erkenntnisse gewinnen, mit denen sich Produktionsprozesse optimieren und die Effizienz steigern lassen.
OpEdge-8D ist in einzigartiger Weise dafür konzipiert:
- Einsatz von Anwendungen (Behälter und virtuelle Maschinen) am Netzwerkrand, um vor Ort Erkenntnisse zu nutzen, die dem Unternehmen einen Mehrwert bieten, z. B. für betriebliche Effizienz und vorausschauende Wartung.
- Vereinfachen Sie den Einsatz von Anwendungen auf Edge Geräten, unabhängig von der Anzahl oder dem Standort, um Skalierbarkeit zu ermöglichen und die Produktivität mit der Belden Horizon™ Konsole zu erhöhen.
- Sorgen Sie mit der sicheren Remote Access-Funktion für eine geschützte Verbindung zur Cloud.
„Da die Zahl der angeschlossenen, durch das IIoT angetriebenen Geräte zunimmt, suchen viele Organisationen nach einer Möglichkeit, die riesigen Datenmengen für ein intelligenteres, effektiveres Management der betriebsbereiten Prozesse zu nutzen“, sagt Jeremy Friedmar, Senior Product Manager, Edge-Lösungen bei Belden. „OpEdge-8D bedient sich der neuesten IT-Technologien, um mit einem gestrafften Prozess lokale Betriebsdaten dorthin zu bringen, wo sie schnell in verschiedene Anwendungen integriert werden können. So werden Erkenntnisse gewonnen, die letztendlich die Effizienz verbessern, die Verfügbarkeit maximieren und eine kontinuierliche Prozessverbesserung ermöglichen.“
Aufgrund der Eignung für jedes industrielle Umfeld ist das OpEdge-8D ideal für Unternehmen aus der Fertigung, dem Energiesektor und dem Verkehrswesen, die IT- und OT-Daten zusammenführen wollen – vom Sensor bis zur Cloud.
Weitere Informationen über das neue OpEdge-8D finden Sie unter:
https://www.belden.com/products/industrial-networking-cybersecurity/edge-devices/opedge-8d
Über Belden
Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Von den von uns gefertigten Produkten bis zu dem, was wir ermöglichen – unser leistungsorientiertes Portfolio, unser zukunftsorientiertes Know-how und unsere zielgerichteten Lösungen bieten mehr als nur Verbindungstechnik. Unser Unternehmen, das auf eine 100-jährige Tradition der Qualität und Zuverlässigkeit zurückblickt, hat seinen Hauptsitz in St. Louis sowie Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Scott Todd
Manager für Marketingkommunikation
Industrielle Märkte
Belden und das Belden-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Belden und andere Parteien haben möglicherweise auch Markenrechte an weiteren hier verwendeten Begriffen.