Belden und Cylus gehen Partnerschaft ein, um verbesserten Cybersicherheit-Schutz für Schienenfahrzeuge und Signalsysteme anzubieten
Die Partnerschaft zwischen weltweit führenden Anbietern von Cybersicherheit- und robusten Netzwerklösungen für den Schienenverkehr vereinfacht die Kombination einer Next-Gen Firewall mit der ersten auf dem Markt erhältlichen Cybersicherheit-Lösung für den Schienenverkehr, die den Schutz von Systemen an Bord und auf der Strecke verbessert.
St. Louis, Missouri – 20. September 2022 – Belden, ein führender globaler Anbieter von Netzwerkinfrastrukturlösungen, kündigte heute seine Partnerschaft mit Cylus, dem weltweit führenden Anbieter von Cybersicherheitslösungen für den Schienenverkehr, an, durch die Kunden, die Beldens Firewall verwenden, diese mit einer optimierten Version der lizenzierbaren Software CylusOne™ von Cylus ergänzen können. Die kombinierte Implementierung der Lösungen von Belden und Cylus bietet Kunden eine maßgeschneiderte, verbesserte Cybersicherheitsplattform für Bahnbetreiber, die sich sowohl auf Schienenfahrzeuge als auch auf Signalsysteme bezieht.
Da die Bahnindustrie immer mehr automatisierte, wireless und vernetzte Technologien sowohl auf den Gleisen als auch an Bord einsetzt, nimmt die Angriffsfläche für kritische Assets stark zu, wodurch sie zunehmend zum Ziel bösartiger Cyber-Attacken werden. Bahnbetreiber stehen außerdem vor dem Problem des Platzmangels, veralteter Bahnprotokolle ohne integrierte Sicherheitsfunktionen und dynamischer Netzwerktopologien, die alle eine Herausforderung für die Sicherung von Bahn- und U-Bahnsystemen an Bord und auf der Strecke darstellen. Ohne eine angemessene Cybersicherheit haben Hacks das Potenzial, die Sicherheit des Schienenverkehrs zu bedrohen, den Betrieb zu stören und schwere wirtschaftliche und reputationsbezogene Schäden zu verursachen.
Die kombinierte Cybersicherheitslösung von Belden und Cylus wurde speziell auf Signalsysteme und Schienenfahrzeuge zugeschnitten, indem sie Beldens Industrie-Firewall der nächsten Generation (NGFW), die EAGLE40-6M, mit CylusOne kombiniert, der marktführenden Cybersicherheits-Lösung, die durchgehende Überwachung und Echtzeitschutz für Schienenfahrzeuge und Bahninfrastruktur bereitstellt. Die kombinierte Lösung greift auf die vorhandene Hardware zurück und hilft dabei, die Einhaltung internationaler Standards für die Sicherheit im Schienenverkehr und die Cybersicherheit zu gewährleisten.
„Bei Cylus haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Eisenbahnen und U-Bahnen auf der ganzen Welt abzusichern und diese vor den immer komplexeren Cyber-Bedrohungen zu schützen“, sagt Miki Shifman, Mitbegründer und CTO von Cylus. „Wir freuen uns, mit Belden als weltweit führendem Anbieter von robusten Netzwerklösungen und Firewalls für Schienenfahrzeuge an der Entwicklung einer Best-of-Breed-Lösung speziell für den Schienenverkehr zusammenzuarbeiten, indem wir unseren Kunden den Einsatz unserer für Beldens NGFW optimierten Software CylusOne ermöglichen. Diese Lösung wird eine zusätzliche robuste Schicht zum Schutz vor Cyberangriffen bieten und so die Sicherheit an Bord und auf den Gleisen gewährleisten.“
Die zusätzliche Schicht von CylusOne auf Beldens NGFW bietet automatisierte und skalierbare Sicherheitskontrollen, mit denen die Einhaltung der neuesten Cybersicherheitsstandards für den Schienenverkehr, einschließlich CENELEC TS-50701, ermöglicht wird. Die kombinierten Lösungen beinhalten Deep Packet Inspection (DPI) von Bord- und Streckennetzprotokollen und sieht eine kontextbezogene Analyse vor, die zugleich eine umfassende Erkennung von Bedrohungen und die Sichtbarkeit ermöglicht. Die Plattform ist sowohl in neuen als auch in bestehenden Bahntechnikumgebungen leicht zu implementieren.
„Wir nehmen die Sicherheit unserer Kunden im Transportwesen außerordentlich ernst und freuen uns darauf, Cylus bei seinen Bemühungen zu unterstützen, die CylusOne-Software so anzupassen, dass sie mit unserer NGFW läuft und ihnen durch diese speziell für den Schienenverkehrsmarkt entwickelte Firewall einen erhöhten Schutz bietet“, so Oliver Kleineberg, CTO of Industrial Automation und Vice President of Technology bei Belden. „Wir freuen uns sehr, mit Cylus an den weltweit führende Lösungen zur Erkennung von Bedrohungen und zur Erhöhung der Sichtbarkeit im Schienenverkehr zusammenarbeiten können. Wir werden die Anpassung der Software CylusOne von Cylus unterstützen, um deren Interoperabilität mit der NGFW von Belden zu maximieren. Weiters werden wir unseren Kunden durch die Lizenzierung der Software CylusOne von Cylus die Ergänzung ihrer NGFW von Belden ermöglichen.“
Um mehr über die Partnerschaft zwischen den weltweit führenden Anbietern von Cybersicherheit im Schienenverkehr und robusten Netzwerktechniklösungen zu erfahren, können Sie uns auf der InnoTrans 2022, Halle 6.1, Cylus Stand #230 besuchen.
Über Belden
Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Von den von uns gefertigten Produkten bis zu dem, was wir ermöglichen – unser leistungsorientiertes Portfolio, unser zukunftsorientiertes Know-how und unsere zielgerichteten Lösungen bieten mehr als nur Verbindungstechnik. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.
Belden Medienkontakt
Amerika
Scott Todd
Manager für Marketingkommunikation
Scott.Todd@belden.com
+1 317 316 6473
EMEA
Saskia Krombeen
EMG skrombeen@emg-marcom.com
+31 164 317 006
Über Cylus
Cylus ist der weltweit führende Anbieter von Cybersicherheitslösungen für den Schienenverkehr und bietet fortschrittliche Lösungen zum Schutz von Fern- und Stadtbahnen und U-Bahn-Unternehmen vor einer breiten Palette von Bedrohungen und Risiken. Führende Schienenverkehrsunternehmen und -betreiber verwenden CylusOne™, um Sicherheitsvorfälle und Betriebsunterbrechungen aufgrund von Cybersecurity Events zu verhindern, ohne dass dafür Änderungen am Netz erforderlich sind. Mit einem einzigartigen IP-Portfolio hat sich Cylus als Pionier und weltweit führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen für den Schienenverkehr bewährt. Weitere Informationen finden Sie unter www.cylus.com, oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook.
Cylus Medienkontakt
Allison Grey
Headline Media cylus@headline.media
+1 323 283 8176
+44 203 807 4482