Industrielle Automatisierung

Die Rolle einer Netzwerkbewertung bei der Aufrüstung Ihres Anlagennetzwerks

James Stokes
Eine Netzwerkbewertung kann Informationen über den Zustand, die Leistung und die Eignung von Netzwerken liefern, so dass industrielle Netzwerke die Aufmerksamkeit und das Fachwissen erhalten, die sie benötigen.

 

 

In der heutigen industriellen Fertigung ändern sich Prozesse und Anforderungen rasch, da sich die Industrie in Richtung intelligente Fabrik und Digitalisierung der Lieferkette bewegt.

 

Folglich müssen sich auch industrielle Netzwerke weiterentwickeln, um neue Anwendungen und Technologien sowie die erweiterten Funktionen zu unterstützen, die für die Datenanalyse erforderlich sind.

 

Moderne industrielle Netzwerke müssen in der Lage sein, aktuelle Herausforderungen und Prioritäten aktiv anzugehen und darauf zu reagieren, wie z. B.:

  • Geräteinteroperabilität , um sicherzustellen, dass Systeme miteinander kommunizieren können
  • Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zur Vermeidung von Haftungs- und Sicherheitsproblemen
  • Eine sich ständig verändernde Cyber-Bedrohungslandschaft für den Schutz von Informationen​​​​​​​
  • Wissensverlust in den Instandhaltungsteams durch Pensionierung von Mitarbeitern​​​​​​​

Oberste Priorität hat jedoch die Aufrechterhaltung der Produktionskontinuität.​​​​​​​ Jede Betriebsunterbrechung aufgrund von Netzwerkausfällen kann weitreichende Folgen haben und sich nicht nur auf die Produktionspläne, sondern auch auf den Umsatz, die Kundenbeziehungen, die Sicherheit sowie die Glaubwürdigkeit und den Ruf auf dem Markt auswirken.​​​​​​​

 

Die Risiken von Legacy-Infrastrukturen

Warum halten Hersteller weiterhin an veralteten industriellen Netzwerken fest, obwohl ihre Führungskräfte sich durchaus der damit verbundenen Risiken bewusst sind?

 

Veraltete Netzwerkinfrastrukturen bleiben häufig bestehen, da der Betrieb verständlicherweise nur ungern unterbrochen wird, um Upgrades zu implementieren. Schließlich verursachen Ausfallzeiten Probleme, ob geplant oder nicht. (Es können Maßnahmen ergriffen werden, um Störungen während der Verbesserung des Netzwerks zu vermeiden, aber das ist ein Thema für einen anderen Blog).

 

Die Vernachlässigung der Netzwerkinfrastruktur, nur um den vermeintlichen Aufwand einer Aufrüstung zu vermeiden, hat jedoch eine Reihe von Folgen:

  • Ausfallzeiten aufgrund von Wartungs- oder Leistungsproblemen
  • Geringere Betriebseffizienz und Personalproduktivität​​​​​​​
  • Sicherheitslücken​​​​​​​
  • Schwierigkeiten bei der Skalierung
  • Inkompatibilität mit neuen Technologien
  • Verpasste Chancen zur Standardisierung von Technologien und Prozessen auf der Basis von Erkenntnissen aus den Industriegeräten

Die für diese industriellen Netzwerke verantwortlichen OT-Teams (Operational Technology) müssen häufig verschiedene Aufgaben unter einen Hut bringen, und industrielle Netzwerktechnik ist möglicherweise nicht ihr primäres Fachgebiet. Stattdessen konzentrieren sie sich möglicherweise mehr auf Dinge wie Gerätemanagement und Prozesssteuerung. Dies kann potenzielle Netzwerk-Upgrades noch schwieriger gestalten.

 

Um sicherzustellen, dass industrielle Netzwerke die nötige Aufmerksamkeit und Fachkenntnis erhalten, kann externe Beratung helfen, Erkenntnisse über den Zustand, die Leistung und die Eignung des Netzwerks zu gewinnen.

 

Der Wert einer umfassenden Netzwerkbewertung

Netzwerkbewertungen bieten umfassende Analysen Ihrer Prozesse, um Ihrem Team Einblicke in Ihren Datenworkflow und Ihren digitalen Reifegrad zu geben.

 

Für Anlagen, die in Zukunft Netzwerkverbesserungen in Betracht ziehen, kann eine Netzwerkbewertung ein guter erster Schritt sein. Sie kann dazu beitragen, bestehende Probleme zu identifizieren und festzustellen, wo sofortige Aufmerksamkeit erforderlich ist, die Kosten und den Nutzen von Upgrades zu ermitteln und die potenziellen Risiken im Zusammenhang mit Upgrades (einschließlich möglicher Ausfallzeiten) zu verstehen.

 

Um einen Überblick über Ihr Netzwerk zu erhalten, ist es unserer Meinung nach wichtig, die Leistung in fünf Bereichen zu bewerten:

 

1. Einrichtung

Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerk den Anwendungsanforderungen Ihrer Einrichtung, der Installationsumgebung und den Best Practices für Verwaltung, Installation und Dokumentation entspricht.​​​​​​​

2. Funktionalität

Bewerten Sie die Redundanzfunktion und die Leistung der Datenübertragung, um eine optimale Leistungsfähigkeit und Betriebszeit zu gewährleisten.​​​​​​​

 

3. Wartbarkeit

Bewerten Sie den Betrieb, die Reparaturzeit, die Überwachung und den Fernzugriff, um die Wartungsprozesse des Netzwerks zu vereinfachen und zu verbessern.

 

4. Modernität

Analysieren Sie Hardware, Software, Protokolle und Datentechnologien, um sicherzustellen, dass die neuesten Lösungen zur Verbesserung der Netzwerkleistung sowie für die Zukunftssicherheit eingesetzt werden.

5. Sicherheit

Bewerten Sie Architektur/Topologie, Gerätekonfiguration und Wartungspraktiken, um Segmentierung, Zugriffskontrolle und Sicherheitsdenken zu stärken.

 

Unser Ansatz für Dienstleistungen zur Netzwerkbewertung

Die Experten von Belden wenden diesen umfassenden Ansatz bei der Bewertung von Netzwerken an.

 

Sobald die Bewertungen abgeschlossen sind, erstellen sie visuelle Darstellungen der Leistung Ihres Netzwerks in diesen fünf Bereichen, damit Sie genau verstehen, wie Ihr Netzwerk heute funktioniert und wo es am meisten verbessert werden muss.

 

Sie erhalten auch eine Liste mit maßgeschneiderten Empfehlungen, wie Sie Ihre Leistung in diesen Bereichen verbessern können, wobei die Prioritäten auf den Zielen Ihres Unternehmens und den verfügbaren Ressourcen basieren.

 

Unser Ansatz gibt Ihnen nicht nur Einblick in und Kontrolle über Ihr bestehendes Netzwerk, sondern legt auch den Grundstein für zukünftige Verbesserungen. Durch die Erfassung der aktuellen Topologie Ihres Netzwerks, der Infrastrukturgeräte und des Status können wir Sie dabei unterstützen, Lücken zwischen dem aktuellen und dem gewünschten zukünftigen Zustand zu identifizieren, und Sie in die Lage versetzen, Ihre Produktion dorthin zu bringen, wo Sie sie haben möchten – und dabei kluge und fundierte Entscheidungen zu treffen.

 

Sind Sie bereit, den ersten Schritt zur Verbesserung Ihrer Netzwerkinfrastruktur zu unternehmen?

 

 

Verwandte Links