Case Study

Das Dell Seton Medical Center setzt auf das Internet der Dinge

Belden

Dell Seton Medical Center – LogoDas Dell Seton Medical Center an der University of Texas ist ein Lehrkrankenhaus, das die medizinische Ausbildung und die Zusammenarbeit zwischen Forschern, Ärzten, Pflegekräften, Studenten, Patienten und ihren Familien fördert. Als zentrale Einrichtung im Innovation District von Austin, Texas, konzentriert sich das Krankenhaus auf die Nutzung von Technologie zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung.

Herausforderung und Anforderungen

Die Einführung des Internets der Dinge (Internet of Things, IoT) erforderte Kabel- und Verbindungslösungen mit einer Power-over-Ethernet-Komponente (PoE), um angeschlossene Geräte und Technologien mit hoher Bandbreite zu unterstützen, sowie die Fähigkeit, zukünftige Technologien und einen hohen Strombedarf zu bedienen.

 

Case Study über das Dell Seton Medical Center – Patientenbetreuung im GesundheitswesenZu Beginn des Projekts hatte Dell Seton zahlreiche Anforderungen an seine Fähigkeiten, darunter:

  • Bildschirme in Patientenzimmern müssen drahtlos mit Mitarbeiterausweisen verbunden werden, um Patienten und Besucher in Echtzeit zu informieren, wer das Zimmer betritt
  • Die Entlassungsprotokolle enthalten spezielle Pflegevideos, die direkt auf Bildschirme in den Patientenzimmern übertragen werden
  • Die Operationssäle sind miteinander verbunden und mit hochauflösenden In-Light-Kameras ausgestattet, die einen Überblick über das Operationsfeld bieten
  • Case Study über das Dell Seton Medical Center – Patientenbetreuung im GesundheitswesenHochauflösende Scans und MRI-Dateien müssen ohne Verzögerung über das Netzwerk übertragen werden
  • Zukünftiger Bedarf an erweiterten Video-Streaming-Funktionen

Jede Lösung für die Kabelinfrastruktur muss die künftigen Bandbreitenanforderungen erfüllen und eine Kabellösung umfassen, die nicht durch nahe gelegene medizinische Geräte beeinträchtigt wird. Damit dies gelingt, müssen die Infrastruktur- und Implementierungspartner eng zusammenarbeiten und Inspektionen vor Ort durchführen.

 

Die Lösung

Belden empfahl eine Lösung mit Kabeln der Kategorie 6A mit Unterstützung für 100W PoE. Das Design mit kleinem Durchmesser würde den Platzbedarf und das Gesamtgewicht der Kabel reduzieren und so eine schnellere Installation ermöglichen. Laut Rolando Serrano, Projektleiter bei Cable Com, „hat das Kabel von Belden ... jedes Mal beim ersten Prüflauf mit Abstand überzeugt und dafür gesorgt, dass alles reibungslos funktioniert.“ Die langfristige Leistung in der Deckenumgebung wäre auch mit 10GXS Kabeln von Belden gewährleistet – dem einzigen Kabel mit kleinem Durchmesser, das nachweislich den gesamten 100-m-Kanal ohne Überhitzung oder Leistungsabfall übersteht. Empfohlen wird auch die von Belden patentierte 90-Grad-Paarausrichtung für Anschlüsse, um die unerwünschte Überschneidung von benachbarten Kabelsträngen zu reduzieren.

Case Study über das Dell Seton Medical Center – Kabel und Infrastruktur im Gesundheitswesen

Case Study über das Dell Seton Medical Center – Kabel und Infrastruktur im GesundheitswesenCase Study über das Dell Seton Medical Center – Kabel und Infrastruktur im Gesundheitswesen

„Umgebungen über der Decke in Krankenhäusern sind eine Herausforderung für die Kommunikationsverkabelung. Mit der Zeit können hohe Temperaturen, Wartungs- und Aufrüstungsarbeiten sowie die Entnahme von Kabeln aus Kabelschächten die Fähigkeit eines Kabels beeinträchtigen, sein ursprüngliches physisches Design und seine Leistung beizubehalten.“ (David Niendick, Experte für IT-Transportsysteme, Ascension)

 

Ergebnisse – Zukunftssichere Flexibilität

Case Study über das Dell Seton Medical Center – Kabel und Infrastruktur im GesundheitswesenDank der PoE-Funktionen kann das Krankenhaus nun Geräte mit nur einem Kabel an das Netzwerk anschließen, das sowohl Daten als auch Strom überträgt. Für zukünftige Anforderungen, bei denen PoE mit höherer Wattleistung zur Unterstützung von Geräten erforderlich wird, ist Dell Seton ohne Temperaturanstieg oder Leistungsprobleme 100W PoE-fähig.

 

„Unsere Gebäudeinfrastruktur ist auf Langfristigkeit ausgelegt. Die Anforderungen an die sich rasch entwickelnden Technologien, die für die Versorgung der Patienten heute und in Zukunft erforderlich sind, werden voraussichtlich steigen. Je besser es uns gelingt, alle Kabelkomponenten wie ursprünglich vorgesehen zu implementieren, desto besser können wir die Leistung aufrechterhalten. Daher haben wir uns für die Bonded-Pair-Kabel von Belden entschieden.“