Moody Center Austin, Texas

Um die Anforderungen eines großen Veranstaltungsortes mit einer Basketballarena in Einklang zu bringen, erforderte das Moody Center nicht nur ein einzigartiges Design, sondern auch eine einzigartige und robuste Netzwerkinfrastruktur. Laden Sie die PDF-Version herunter.

 

 

WEITER ZU: Kunde | Die Herausforderung | Entdeckung | Die Lösung | Die Ergebnisse

 

 

Kunde

Das Moody Center befindet sich im Herzen der University of Texas auf dem Campus von Austin und ersetzt das 45 Jahre alte Frank C. Erwin Jr. Center als neue Heimat der Texas Longhorns Women & Men's Basketball Teams. Es dient auch als neuester Veranstaltungsort in der Live-Musikhauptstadt der Welt und bringt eine Weltklasse-Einrichtung in eine bereits starke Musikszene.

 

Die neue Arena im Wert von 375 Millionen US-Dollar mit 15.000 Sitzplätzen beherbergt nicht nur Basketballspiele, Abschlussfeiern und Veranstaltungen der Universität, der Gemeinde, der High School und anderer Veranstaltungen für die Gemeinde Austin, sondern ist auch ein wichtiger Zwischenstopp für die größten Namen der Live-Unterhaltung. Mindestens 150+ Tage im Jahr bringt das Moody Center einzigartige Veranstaltungen in die Region, die von Live-Musik bis hin zu Familien- und Comedy-Shows reichen. 

 

​​​​​​​Die Herausforderung

Um die Anforderungen eines großen Veranstaltungsortes mit einer Basketballarena in Einklang zu bringen, war nicht nur ein einzigartiges Design, sondern auch eine einzigartige und robuste Netzwerkinfrastruktur erforderlich, die den Fans ein nahtloses Live-Event-Erlebnis bietet. Zugangs- und Netzwerkgeschwindigkeiten erweisen sich an einem hochmodernen Veranstaltungsort als unerlässlich, um alles zu unterstützen, von digitalen Tickets und Directional über die Verbindung sozialer Medien bis hin zum Kauf von Konzessionen.

 

Eine spektakuläre Arena zum Leben zu erwecken - insbesondere die teuerste College-Basketballarena der Geschichte - ist keine leichte Aufgabe.

 

Das 530.000 Quadratmeter große Moody Center legte nicht nur Wert auf Unterhaltung, sondern wollte auch eine Infrastruktur, die der Sicherheit Priorität einräumt. Als Sharecare-verifizierte Website hält sich das Moody Center an mehr als 140 von Experten validierte Standards an mehr als 600 Kontrollpunkten.

 

Es stützt sich nicht nur auf Technologie, um Gesundheits- und Hygieneprotokolle einzuhalten und die Kommunikation zur Gesundheitssicherheit zu verbessern, sondern auch, um das Luft- und Wassermanagement zu unterstützen und das Fan-Erlebnis zu verbessern

 

Entdeckung

Das Moody Center ist das erste seiner Art in der Branche, das durch eine konkurrenzlose Partnerschaft zwischen der Oak View Group, Live Nation/C3 Presents, der University of Texas in Austin und dem Kulturminister Matthew McConaughey entstanden ist.

 

Dank der Zusammenarbeit mit den Projekten "Climate Pledge Arena" und "UBS Arena" – beides Projekte der Oak View Group – unterhält Belden bereits eine solide Beziehung zur Oak View Group. Die Systeme des Unternehmens werden in vielen Stadionprojekten des Unternehmens in den Vereinigten Staaten eingesetzt

 

Die Lösung

Alles, was im Moody Center passiert, hängt von der Konnektivität ab, vom mobilen Ticketing bis hin zu den Konzessionen und Wi-Fi-Hotspots.

 

Um diese Verbindungsebene zu unterstützen, versorgen zwei 10G-Backbones den Veranstaltungsort, einschließlich öffentlicher WLAN- und kabelgebundener Netzwerke, sowie 5G- und 1G-Switches im gesamten Gebäude, die alle von Belden-Systemen unterstützt werden.

 

"Wir haben im gesamten Gebäude Kabel von Belden verwendet, vom Kern bis zum Endnutzer", sagt Heath Adams, Director of Technology im Moody Center. "Es wird nicht nur im eigentlichen Gebäudenetzwerk selbst verwendet, sondern auch für unsere Patchkabel. Es gibt kilometerlange Belden-Systeme, die durch die Arena laufen."

 

Etwa 85.000 laufende Fuß der Belden Digital Electricity™ Kabel ermöglichen eine kostengünstige Strom- und Datenübertragung an das verteilte Antennensystem (DAS), wodurch die Mobilfunkabdeckung in und um die Arena verbessert wird. Die Kabel wurden in Zusammenarbeit mit VoltServer, dem Erfinder von Digital Electricity, entwickelt, um Strom und Daten über große Entfernungen in einem einzigen Kabel zu übertragen.

 

Der Broadcast-Kontrollraum der Arena, der für die Aktivitäten im Spiel, vor und nach dem Spiel zuständig ist, wird von 12G-SDI-Kabeln von Belden unterstützt, die die Übertragungsdistanz von 4K-Signalen auf einem einzigen Koaxialkabel maximieren und gleichzeitig den Gewichts- und Platzbedarf im Vergleich zu Dual- oder Quad-Link-Konfigurationen minimieren.

 

Glasfaserkabel und Kabel der Kategorie 6A von Belden helfen dem Moody Center, die von den Fans erwarteten bargeldlosen Grab-and-Go-Erlebnisse und Self-Check-out-Vergünstigungen bereitzustellen.

 

REVConnect® Connectivity wurde auch verwendet, um die Systeminstallation zu beschleunigen. Der zuverlässige, einfache und vielseitige Anschluss verwendet eine einzige Methode für alle Anschlüsse der Kategorien 5e, 6 und 6A und reduziert gleichzeitig die Nacharbeit erheblich. REVConnect verbessert auch die Netzwerkverfügbarkeit mit starken, zuverlässigen isolierungsdurchdringenden Kontakten.

 

Schließlich lieferte Belden alle Lautsprecher- und Audiokabel, um Sport- und Musikliebhabern ein unglaubliches Erlebnis zu bieten, während die Sicherheits-, Zutrittskontroll- und Gebäudeautomationsverkabelung von Belden geschäftskritische Anwendungen am neuen Veranstaltungsort unterstützt.

 

"Belden ist hier in allen Bereichen zu finden, von der AV-Produktion einschließlich Beleuchtung und Ton bis hin zur IT", sagt Adams. "Alle unsere Telefone und Computer sind auch über Belden-Kabel verbunden."

 

 

Die Ergebnisse

Das Moody Center wurde entwickelt, um Menschen hereinzuholen und sie zum Bleiben zu bringen. Die Fans genießen immersive Erlebnisse von dem Moment an, in dem sie auf der interaktiven Plaza ankommen, bis sie an ihrem Sitzplatz ankommen. Von der Dell Technologies Plaza bis zu den Veranda-Suiten können sie auch mit dem Geschehen in der Arena in Verbindung bleiben – und mit der Welt jenseits dieser Mauern.

 

Leistungsstarke Infrastrukturlösungen von Belden machen diese Erfahrungen möglich, indem sie Konsistenz, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit sicherstellen. Durch die Unterstützung mehrerer Berater, Auftragnehmer und Systemintegratoren während des gesamten Projekts half Belden der Arena, sicherzustellen, dass sie wie geplant am 20. und 2022. April 11 ihre Pforten öffnen konnte.

 

Für sein Augenmerk auf Energieeffizienz erhielt das Moody Center auch die LEED-Gold-Zertifizierung. Belden ist stolz darauf, Kabel und Verbindungstechnik für viele der angeschlossenen Systeme bereitzustellen, die es dem Veranstaltungsort ermöglichen, im Vergleich zu ähnlichen Gebäuden fast 14 % Energie einzusparen.

 

"Wenn wir ein Kabel anschließen, wissen wir, dass es funktionieren wird", erklärt Adams. "Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass wir jemals ein Problem haben werden. Wir wissen, dass es einwandfrei funktionieren wird."

 

Dank der Technologie und der Funktionen, die in jeden Aspekt der Arena integriert sind, wurde das Moody Center vom Pollstar Magazine zum besten neuen Konzertort weltweit gekürt und von Billboard als der umsatzstärkste Veranstaltungsort der Welt für Arenen seiner Größe in 2022 anerkannt - obwohl es nur für die zweite Jahreshälfte geöffnet war.