Der Weg zu mehr Verkehrssicherheit und -effizienz beginnt mit der Digitalisierung der Fahrbahn
Angesichts des urbanen Bevölkerungswachstums stehen Städte auf der ganzen Welt unter Druck, Verkehrsstaus und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren.
Der typische Fahrer in den USA verlor 51 Stunden durch Staus im Jahr 2022 (das ist fast eine Stunde pro Woche und 15 Stunden mehr als im Jahr 2021). Selbst wenn sich Remote-Arbeit und unvorhersehbare Kraftstoffpreise auf diese Zahlen auswirken, wird erwartet, dass Verkehrsstaus im Laufe der Zeit weiter zunehmen werden.
Mit wachsendem Verkehr und immer mehr Fahrzeugen auf den Straßen wird die Priorisierung der Verkehrssicherheit und -effizienz für Städte, Gemeinden und Bundesstaaten, die die Auswirkungen auf die Umwelt verringern, Kosten senken, Lebensbedingungen verbessern und Fahrer und Mitfahrer schützen wollen, immer wichtiger.
Der Unterschied, den Straßendesign, Beschilderung und Fahrbahnmarkierungen bei der Schaffung sicherer und effizienter Straßen machen können, ist jedoch begrenzt. Um eine echte und nachhaltige Wirkung zu erzielen, sind die Digitalisierung der Straßen und Innovationen wie Lösungen für intelligente Verkehrssysteme (ITS) erforderlich.
Beispiele für die Digitalisierung von Straßen in der Praxis
Diese Lösungen können viele Formen annehmen. Hier sind einige Beispiele aus der Praxis, wie sich die Digitalisierung der Straßen in Bundesstaaten im gesamten Land entwickelt:
- Ein Tech-Start-up aus Kansas City entwickelt eine Technologie, die die Verkehrssicherheit durch Sensoren erhöht, die in den Bürgersteig eingebettet sind, um den Verkehrs- und Straßenzustand zu überwachen. Es bietet auch Wi-Fi.
- In Georgia verfügt ein 18 Meilen langer Straßenabschnitt über ein Sensorsystem, das den Reifenzustand analysiert und Statusberichte an Fahrzeugbesitzer sendet, damit sie Probleme beheben können, bevor ihr Fahrzeug ein Problem auf der Straße hat.
- Das Verkehrsministerium von Utah installiert Auto-zu-Infrastruktur als Teil seines Ökosystems für vernetzte Fahrzeuge, das Sensoren und Software zum Sammeln und Übertragen von Daten verwendet, um Fahrzeugen zu helfen, sich effizient zu bewegen und Unfälle zu vermeiden.
Nicht nur der Autofahrer wird von der Digitalisierung der Straßen profitieren. Die in diesem Prozess erfassten Daten können allen helfen, Effizienz, Sicherheit und Lebensqualität zu verbessern. Zum Beispiel:
- Unternehmen können die Daten verwenden, um auf Grundlage der Verkehrszählung Entscheidungen über Standorte entlang bestimmter Straßen zu treffen.
- Städte, Gemeinden, staatliche Behörden und private Einrichtungen können sich auf Daten verlassen, um durch die Anpassung von Ampeln den Verkehrsfluss zu verbessern, die Betriebskosten für die Maut zu senken, den Zustand aus der Ferne zu überwachen und über benötigte Reparaturen zu berichten sowie um zu bestimmen, wie Wartungsgelder ausgegeben werden, das öffentliche Verkehrswesen zu verbessern und die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren.
- Rettungsdienste können sekundengenaue Informationen über Unfälle und Verkehrsstörungen abrufen, sodass sie wissen, wie sie sicher und effizient reagieren können.
Intelligenter, sicherer und effizienter im Straßenverkehr
Unabhängig davon, welche Technologie oder welches System zur Verbesserung der Straßensicherheit und -effizienz eingesetzt wird, zielt sie darauf ab, mindestens eines der folgenden Dinge zu tun:
- Verbessern des Verkehrsflusses und der Sicherheit, indem Fahrzeuge und Infrastruktur miteinander kommunizieren, um Unfälle und Staus zu vermeiden und sogar die Anzahl der roten Ampeln zu minimieren, auf die ein Fahrer trifft.
- Unterstützung autonomer Fahrzeuge, die auf Sensoren und Konnektivität mit anderen Fahrzeugen und Infrastrukturen angewiesen sind, um Straßen zu navigieren und auf Hindernisse zu reagieren. Neue Fahrzeuge verfügen über Hunderte von Sensoren, die Informationen erkennen, verfolgen und austauschen können und Innovationen wie Reiseplanung, Fahrerassistenz und Internetverbindung unterstützen. Sie sammeln Daten von verschiedenen Sensoren zur Entscheidungsfindung. Um die Vorteile intelligenter und autonomer Autos nutzen zu können, müssen sich die Straßen an diese Veränderungen anpassen.
- Verringern Sie die Auswirkungen auf die Umwelt, indem Sie Leerlaufzeiten im Stau verringern und sicherstellen, dass Fahrzeuge den kraftstoffsparendsten Routen folgen.
Wie bei allem kommt es bei der Verbesserung der Sicherheit und Effizienz von Straßen durch deren Digitalisierung auf Daten an. Damit diese Systeme funktionieren, müssen sie über folgende Informationen verfügen:
- Die Arten von Autos auf der Straße
- Verkehrsaufkommen
- Potenzielle Bereiche mit Staus
- Wohin die Fahrzeuge fahren
- Auswirkungen auf die Umwelt des Reisens
- Straßenverhältnisse
- Unfälle oder Notfälle
- Mautnutzung und Gebühren
Um diese Daten zu erfassen, ist die richtige Netzwerkarchitektur erforderlich, die intelligente Straßen ermöglicht und große Datenmengen unterstützt, die aus mehreren Quellen gleichzeitig stammen, wie z. B. Kameras, Detektoren, Ampeln, Zähler, Sensoren, Apps und vernetzte Fahrzeuge.
Wenn Sie planen, in die Digitalisierung von Straßen zu investieren, sollten Sie zunächst sicherstellen, dass Ihr Netzwerk die Systeme und Technologien, für die Sie sich jetzt entscheiden, zusammen mit allen anderen Technologien, die Sie später einsetzen, unterstützen kann. Ein zukunftssicheres Netzwerk ist der Schlüssel, um einen soliden ROI zu erzielen und sicherzustellen, dass intelligente Technologie wie erwartet funktioniert.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Belden Sie dabei unterstützen kann, digitale Technologien zu nutzen, die die Verkehrssicherheit und -effizienz heute verbessern und gleichzeitig den Grundstein für eine stärker vernetzte Zukunft legen.
Passende Ressourcen:
Die Zukunft der EV-Ladeinfrastruktur: Herausforderungen beim Einsatz in großem Maßstab
Nutzung des Edge zur Verbesserung der Cybersicherheit in Automobilanwendungen
Die Bedeutung der Automatisierung des Massentransits für die Fahrgastzufriedenheit