Intelligente Gebäude

Raue Umgebungen: Definieren Sie Ihren Raum und wählen Sie dann Ihr Kabel aus

Cary Adams
Entdecken Sie die drei Schritte zur Auswahl der richtigen Verkabelung für raue Umgebungen.

 

Die Begriffe „rau“ und „anspruchsvoll“ werden in unserer Branche häufig verwendet, um verschiedene Umgebungen zu beschreiben. In der Tat erhalten wir viele Anfragen von Kunden, ob ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Kabelkonstruktion in einer „rauen Umgebung“ eingesetzt werden kann – ohne zusätzliche Informationen darüber, was diese Umgebung so „rau“ oder einzigartig macht.

 

Für uns scheint dies eine etwas rückwärtsgewandte Arbeitsweise zu sein – und ein Ansatz, der später zu einer schlechten Leistung führen könnte.

 

Hier ist ein nachvollziehbares, reales Beispiel dafür, was wir meinen. Wenn Sie neue Geräte kaufen, würden Sie sich nie zuerst für ein Reinigungsmittel entscheiden – z. B. Bleichmittel, Glasreiniger, Mikrofasertuch oder Melaminschaum – und dann später einen Edelstahlofen kaufen, der mit dem gekauften Produkt gereinigt werden kann.

 

Stattdessen wählen Sie zunächst den Ofen nach Leistung, Funktionalität und Ästhetik aus. Wenn Sie gefunden haben, was Sie suchen, lesen Sie die Etiketten der Reinigungsmittel (oder rufen Sie einen Reinigungsdienst an), um herauszufinden, welche Produkte für die Reinigung Ihres neuen Edelstahl-Backofens geeignet sind.

 

Wenn wir Fragen dazu erhalten, ob ein bestimmtes Kabel in einer rauen Umgebung funktioniert, zeigt uns das, dass der Kunde wahrscheinlich versucht, zuerst ein Kabel auszuwählen und erst später herauszufinden, ob das von ihm gewählte Kabel in seiner Umgebung installiert werden kann.

 

Die meisten Netzwerkausfälle sind auf Probleme bei der Signalübertragung zurückzuführen, weshalb die Auswahl des richtigen Kabels für die Aufrechterhaltung der Leistung und des Datenflusses von entscheidender Bedeutung ist.

 

Wie finden Sie ein Kabel, das in Ihrer „rauen“ Umgebung funktioniert? Wir empfehlen, in die entgegengesetzte Richtung wie oben beschrieben zu arbeiten. Hier sind die drei Schritte, die Sie befolgen sollten.

 

1. Definieren Sie, was an Ihrer Umgebung „rau“ ist

Die Beschreibung Ihrer Umgebung als „rau“ oder „anspruchsvoll“ reicht nicht aus, um Sie (oder uns) zu den richtigen Kabel- und Verbindungsprodukten zu führen. Der Begriff ist zu weit gefasst.

 

Eine „anspruchsvolle“ Umgebung muss kein Kraftwerk oder eine Produktionshalle sein. Das kann ein Krankenhaus sein, in dem scharfe Reinigungsmittel in den Operationssälen verwendet werden, ein Klassenzimmer, in dem chemische Experimente durchgeführt werden, oder sogar ein großes Stadion, das sich über Innen- und Außenbereiche erstreckt.

 

Es könnte folgendes implizieren:

  • Wasser
  • Extreme Temperaturen
  • Staub und Schmutz
  • Chemikalien
  • Öle
  • Übermäßige Bewegung
  • Elektrisches Rauschen
  • Möglichen Funkenschlag

 

Bestimmen Sie, was Ihre Umgebung „rau“ macht. Sprechen Sie mit den Menschen, die täglich in dem Raum arbeiten, um zu verstehen, was dort geschieht, wie sie arbeiten und welche Systeme verwendet werden.

 

Es kann hilfreich sein, MICE-Klassifikationen zu kennen und zu verstehen. Sie klassifizieren vier Umweltelemente (mechanisch, eindringend, klimatisch/chemisch und elektromagnetisch) in drei Schweregradkategorien.

 

2. Überprüfen Sie die Anforderungen an die Kabelleistung

Bestimmen Sie die Art der Leistung, die Sie von Ihrem Netzwerk benötigen, in Bezug auf Faktoren wie Geschwindigkeit, Bandbreite, Latenz und Energieverbrauch. Berücksichtigen Sie Fragen wie:

 

  • Welche Arten von Aktivitäten werden durchgeführt? Werden kritische, zeitkritische Bilder oder Testergebnisse ausgetauscht?

  • Werden Echtzeitanwendungen auf Daten angewiesen sein, um ordnungsgemäß zu funktionieren?

  • Wie viele Personen und Geräte werden das Netzwerk nutzen und wie viele Daten werden übertragen?

  • Wie viel Ausfallzeit kann das Unternehmen bewältigen?

 

3. Wählen Sie ein Verkabelungssystem

Wählen Sie ein Verkabelungssystem, das Ihren Anforderungen an Geschwindigkeit, Bandbreite, Latenz und Stromverbrauch entspricht. Dann – und das ist wichtig – prüfen Sie, ob Ihre Umgebung für das Verkabelungssystem schädlich ist, je nachdem, was Sie als „rau“ definieren (UV-Strahlung, Abrieb, Öl usw.)

 

Hier ist ein Beispiel dafür, warum dies so wichtig ist. Angenommen, Sie entscheiden sich für Kabel in Büroqualität, weil diese eine hohe Leistung bieten. Sie setzen sie jedoch an einem Ort ein, an dem sie an Robotergeräten reiben oder mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen (z. B. in einem Poolbereich). Die Folge: Diese Kabel verschleißen schnell und müssen vorzeitig ausgetauscht werden, da sie nicht für Abrieb oder Feuchtigkeit in der Umgebung ausgelegt sind.

 

So finden Sie Kabel für Ihre raue Umgebung

Unterschiedliche Kabel sind so konzipiert, dass sie unterschiedliche Umgebungen unterstützen. Kabel für „raue“ Umgebungen unterscheiden sich in mehrfacher Hinsicht von normalen Kabeln:

 

  • Material der Ummantelung. Verschiedene Materialien der Ummantelung wie PVC, TPE oder XPLE schützen vor unterschiedlichen Belastungen, von Lösungsmitteln und UV-Strahlen bis hin zu Schweißspritzern und Nagetierfraß.

  • Konstruktion. Die Konstruktion und die Verlegung der Kabel können bestimmen, wo sie am besten funktionieren. Beispielsweise bestimmt die Art und Weise, wie die Stränge in einem Glasfaserkabel angeordnet sind – lose mit Flexibilität, um sich in thermoplastischen Rohren zu bewegen, oder eng gepuffert mit einem individuellen Puffer auf jedem Strang –, wo sie installiert werden sollten.

  • Isolierung. Die Art der Isolierung im Inneren eines Kabels kann dazu beitragen, es vor Schäden durch Umgebungsbedingungen wie extreme Temperaturen, Chemikalien usw. zu schützen.

  • Haltbarkeit und Biegsamkeit. Für Anwendungen, die eine Bewegung erfordern, wie z. B. Robotersysteme, medizinische Geräte sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssysteme, sind einige Kabel für eine höhere Anzahl von Torsions- oder Rollbiegezyklen ausgelegt.

 

Belden bietet Kabel für alle Arten von Umgebungen an, einschließlich „rauer“ und „anspruchsvoller“ Anwendungen, bei denen die Kabel hohen Belastungen ausgesetzt sind. Teilen Sie uns mit, was in Ihrer Umgebung passiert, und wir zeigen Ihnen gerne die richtigen Lösungen dafür.


Erfahren Sie mehr über unsere leistungsstarken Produkte.

 

Verwandte Links