Intelligente Gebäude

Wie das Connected Technology Industry Consortium Systemintegratoren hilft

Ron Tellas
Das Connected Technology Industry Consortium, zu dem auch Belden gehört, arbeitet mit den Gesetzgebern der Bundesstaaten zusammen, um sicherzustellen, dass die Systemintegratoren ihre Arbeit fortsetzen können.

 

Mit steigender Nachfrage nach IoT und vernetzter Technologie verändern diese Innovationen nicht nur die Lebensweise der Menschen, sondern auch die Anforderungen an die Menschen, die diese integrierten Systeme entwerfen, installieren, integrieren, programmieren und automatisieren.

 

Seit Jahren hat die kommerzielle Integrationsbranche Probleme, qualifiziertes Personal für wichtige Installations- und Technikerpositionen zu finden. Eine von NSCA und Commercial Integrator durchgeführte Umfrage von 2024 zeigt beispielsweise, dass bei der Frage nach den wichtigsten geschäftlichen Herausforderungen für 91 % der Systemintegratoren das Thema Talent an erster Stelle steht. Innerhalb dieser Gruppe haben 41 % besondere Probleme mit der Einstellung von Installateuren und Technikern.

 

Die NSCA hat schon vor längerer Zeit diese Statistik geteilt: „Ein NSCA-Mitglied hat zu einem bestimmten Zeitpunkt durchschnittlich mindestens sieben offene Stellen (auf nationaler Ebene entspricht dies 17.000 offenen Stellen)“.

 

Wenn diese Faktoren mit den sich ändernden Anforderungen an die Arbeitskräfte kombiniert werden, wird die Lücke zwischen Arbeitskräfteangebot und -nachfrage so groß, dass häufig rechtliche und regulatorische Lösungen erforderlich sind, um sicherzustellen, dass der Bedarf gedeckt wird – und um zu gewährleisten, dass die Gesetzgebung die Integrationsunternehmen nicht daran hindert, das zu tun, was sie am besten können.

 

Lernen Sie das Connected Technology Industry Consortium kennen

Das Connected Technology Industry Consortium (CTIC) wurde 2019 gegründet, um die Industrie bei der Bewältigung der Herausforderungen bei der Entwicklung der Arbeitskräfte durch konkrete rechtliche Lösungen zu unterstützen.

 

Ähnlich wie IBEW, NECA (National Electrical Contractors Association) und IEC (Independent Electrical Contractors) das Elektrohandwerk vereinen und vertreten, tut das CTIC dasselbe für Systemintegratoren.

 

Belden ist stolz darauf, neben anderen Herstellern und mehreren Branchenverbänden Mitglied des CTIC zu sein:

  • NSCA (National Systems Contractors Association), die als starker Fürsprecher für alle zuständig ist, die in der kommerziellen Integrationsbranche arbeiten

  • CEDIA (die Association for Smart Home Professionals™), die den Fortschritt der Smart-Home-Industrie sicherstellt und sich für die Rechte von Systemintegratoren einsetzt, die auf dem Markt für Heimtechnologie tätig sind.

  • SBCA (Satellite Broadcasting & Communications Association), die das Wachstum in der Consumer-Satellitenindustrie fördert

  • BICSI, das sich der Förderung des Berufsstandes der Informations- und Kommunikationstechnologie durch Aus- und Weiterbildung, Standards und bewährte Verfahren widmet

  • CCCA (Communications Cable & Connectivity Association), die die Branche über Themen und Fragen informiert, die für die Branche der strukturierten Verkabelung von entscheidender Bedeutung sind 

 

Unterstützung von Systemintegratoren und ihrer Arbeit

Das Connected Technology Industry Consortium arbeitet mit staatlichen Gesetzgebern zusammen, um die Unterstützung der Systemintegratoren zu gewinnen und sicherzustellen, dass diese weiterhin wichtige Arbeit leisten können. Es unterstützt eine überparteiliche Gesetzgebung, die die Entwicklung der Belegschaft durch greifbare gesetzgeberische Lösungen erleichtert.

 

Diese Lösungen umfassen unter anderem:

  • Vereinfachung der Berufszulassungsgesetze auf der Grundlage des Tätigkeitsbereichs eines Gewerbes oder Berufs

  • Abschaffung veralteter Lizenzgesetze, die nicht den aktuellen Bedürfnissen von Verbrauchern und Industrie entsprechen

  • Schaffung einheitlicher Lizenzen in allen Bundesstaaten, um eine bessere Mobilität der Arbeitskräfte für Gewerbe und Berufe zu schaffen

  • Sicherstellen, dass Systemintegratoren vom US-Arbeitsministerium ordnungsgemäß klassifiziert werden

  • Förderung einer technischen Ausbildung, die sich auf neue Technologien konzentriert

  • Beseitigung unnötiger Hindernisse für den Einstieg in die Arbeitswelt

Überwachung potenziell schädlicher Rechtsvorschriften

Die heutigen Technologiesysteme erfordern zwar gut ausgebildete Fachkräfte, die wissen, wie die Systeme für einen ordnungsgemäßen Betrieb zu installieren und zu integrieren sind, aber diese Systeme erfordern nicht dasselbe Maß an Ausbildung oder Lizenzierung wie die traditionellen Elektriker.

 

Eines der Ziele des CTIC ist es, den nationalen Gesetzgebern zu helfen, den Unterschied zwischen den beiden zu erkennen und folgende Aspekte anzuerkennen:

  • Einzigartige und zugrunde liegende Technologieüberlegungen
  • Sicherheitsprofile für Geräte
  • Qualifikationen von Fachleuten für elektronische Systeme

Gemeinsam verfolgen die CTIC-Mitglieder die Gesetzgebung auf staatlicher Ebene, die zum Beispiel die Möglichkeiten von Niederspannungsinstallateuren einschränkt, Datenkabel oberhalb einer bestimmten Spannungsebene zu installieren.

 

Wenn die Gesetzgebung die Arbeit der Systemintegratoren bedroht, greift das CTIC ein.

 

In mehr als einigen Fällen hätte ein Gesetzesvorschlag Systemintegratoren dazu gezwungen, einen Elektriker zu beauftragen und Genehmigungen einzuholen, um Power over Ethernet (PoE)-Geräte zu installieren – obwohl PoE-Technologie in vielen der Systeme enthalten ist, die Systemintegratoren traditionell für ihre Kunden entwickeln und installieren. Sollte dieses Gesetz verabschiedet werden, würde es unnötigerweise eine ganze Gruppe von Arbeitnehmern von der Ausübung ihrer Arbeit ausschließen.

 

Der CTIC hat zur Entwicklung einer Modellsprache beigetragen, die zeigt, dass PoE, definiert als Klasse 2, eine sichere Art der Stromversorgung für Edge-Geräte ist. Um die Auswirkungen von Sprache wie dieser auf die gesamte Erwerbsbevölkerung zu zeigen. Außerdem beantragte sie bei der Bundesregierung die Einführung des Begriffs „Systemintegrator“ als Berufsbezeichnung. Damit werden alle Installateure von Niederspannungsleitungen, Lichtwellenleitern und Fehlerstromschutzschaltern in einer einzigen Klassifizierung zusammengefasst.

 

Klärung der für Systemintegratoren spezifischen Sprache

Das CTIC arbeitet auch an der Definition der Rolle des Systemintegrators in der heutigen und zukünftigen Umgebung, um die Arbeit eines Systemintegrators von der eines Elektrikers zu unterscheiden.

 

Während viele Systemintegratoren den Begriff „Niederspannung“ verwenden, um sich selbst und ihre Arbeit zu beschreiben, ist das CTIC der Ansicht, dass der Begriff „begrenzte Energie“ angemessener ist, da er Sicherheitsbedenken berücksichtigt. Systemintegratoren sind auf die Entwicklung und Installation von Technologien für Sprach-, Daten-, Audio-, Sicherheits-, Rettungs-, Zugangskontroll- und Videosysteme spezialisiert, die über strombegrenzte Stromkreise ohne Stromschlag- oder Brandgefahr betrieben werden.

 

Da sich die Rolle des Systemintegrators ändert, wird sich in der Branche in den nächsten Jahren eine Verschiebung von der Verwendung des Begriffs „Niederspannungsintegrator“ zu „Systemintegrator für strombegrenzte Leitungen“ vollziehen.

 

Beteiligen Sie sich an der Schaffung eines besseren Arbeitsumfelds

Das Connected Technology Industry Consortium arbeitet kontinuierlich an Veränderungen, um ein besseres Arbeitsumfeld für Systemintegratoren zu schaffen und gleichzeitig die wichtige Arbeit, die sie leisten, zu kommunizieren und zu unterstützen.

 

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie unsere Arbeit unterstützen oder sich engagieren können, besuchen Sie CTIC online und füllen Sie das Formular am Ende der Seite aus.

 

Verwandte Links