Navigation des Wireless-Einsatzes in der Automobilproduktion
Mehr als ein Jahrhundert ist vergangen, seit Chevrolet das Autoradio zum ersten Mal vorgestellt hat. Die erste Iteration war sperrig und teuer. Sie wurde nicht sofort angenommen. Die Fortschritte in der Netzwerktechnologie haben jedoch dazu geführt, dass Wireless-Lösungen weit über diese grundlegende Form der Unterhaltung im Auto hinausgehen.
Die Wireless-Technologie spielt heute eine entscheidende Rolle in der Automobilherstellung, da die drahtlose Netzwerktechnologie zu einem integralen Bestandteil verschiedener Herstellungsprozesse wird:
- Wireless-Datenübertragung für fahrerlose Transportsysteme (FTS) und autonome mobile Roboter (AMR)
- BDE-gesteuerte Produktion und mobile Datenübertragung über Laptops
- Wireless-Datenübertragung für smarte Schraubendreher
- Datenkommunikation in Notfallmanagementsystemen (EMS)
Diese Wireless-Innovationen bringen mehrere Vorteile für die Automobilproduktion, darunter:
- Unterstützung des freien Verkehrs von FTS und AMR innerhalb des Netzabdeckungsbereichs, um sicherzustellen, dass sie sich räumlich frei bewegen und sich in Echtzeit an Veränderungen und Hindernisse anpassen können
- Verlagerung von Geräten und Maschinen ohne Rücksicht auf Einschränkungen durch Kabel
- Reduzierung der Betriebs- und Wartungskosten durch Wegfall einer umfangreichen Verkabelungsinfrastruktur
Bewältigung von 4 Herausforderungen bei der Wireless-Bereitstellung für die Automobilproduktion
Der Einsatz von Wireless-Netzwerken in der Automobilproduktion bringt jedoch eine Reihe von Herausforderungen mit sich. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bus- oder Industrial-Ethernet-Kabeln sind Wireless-Netzwerke nicht greifbar und unsichtbar, was oft ein gewisses Mysterium erzeugt.
Während Probleme in drahtgebundenen Netzwerken in der Regel mit etablierten Methoden identifiziert und behoben werden können, kann die Fehlerbehebung in Wireless-Netzwerken für Techniker vor Ort eine Herausforderung darstellen.
Hier stellen wir Ihnen vier der größten Herausforderungen beim Einsatz von Wireless-Netzwerken im Automobilbau vor und geben Ihnen Ratschläge, wie Sie diese bewältigen können.
1. Die Notwendigkeit extremer Zuverlässigkeit
Ein Wireless-Netzwerk, das in der Automobilproduktion eingesetzt wird, muss ein hohes Maß an Zuverlässigkeit bieten. Jede Netzwerkunterbrechung könnte zu einer Stagnation der Produktionslinie führen, was zu Ausfallzeiten, Umsatzeinbußen und sogar potenziellen Sicherheitsproblemen führt. Daher müssen Wireless-Netzwerke ein extrem hohes Maß an Stabilität und Zuverlässigkeit aufweisen und in der Lage sein, über lange Zeiträume in rauen Industrieumgebungen nahtlos zu funktionieren.
Die Lösung: Eine Entscheidung für zuverlässige Netzwerkgeräte.
Entscheiden Sie sich für äußerst zuverlässige Geräte und Lösungen, um einen stabilen Netzwerkbetrieb auch in rauen industriellen Umgebungen zu gewährleisten. Dies umfasst die Bereitstellung von primären und Backup-WLAN-Netzen, die Implementierung von PRP-Netzen (Parallel Redundancy Protocol) und die Sicherstellung einer redundanten drahtlosen Datenübertragung.
2. Raue Betriebsbedingungen
In Automobilwerken gibt es in der Regel viele große Geräte, wie z. B. Metallvorrichtungen, Roboterarme und Förderbänder. Die von diesen Geräten erzeugten elektromagnetischen Störungen können schwerwiegende Auswirkungen auf die Signale von Wireless-Netzwerken haben. Darüber hinaus können auch Umgebungsfaktoren innerhalb der Anlage, wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit, negative Auswirkungen auf die Leistung des Wireless-Netzwerks und der Geräte haben.
Die Lösung: Analysieren Sie die Umgebung gründlich.
Verwenden Sie professionelle drahtlose Scan-Software, um die Anlagenumgebung detailliert zu untersuchen und zu analysieren. Planen und implementieren Sie Wireless-Geräte ordnungsgemäß, um die Auswirkungen elektromagnetischer Störungen und anderer Umweltfaktoren auf die Netzwerkleistung zu minimieren.
3. Strenge Sicherheitsstandards
Die Automobilindustrie ist eine hochentwickelte Branche, die von sensiblen Daten und Geschäftsgeheimnissen einzelner Unternehmen abhängig ist. Daher ist die Sicherheit von Wireless-Netzwerken von grundlegender Bedeutung. Bei der Bereitstellung von Wireless-Netzwerken müssen Anforderungen wie Datenverschlüsselung, Zugriffskontrolle sowie Netzwerksicherheit und -überwachung berücksichtigt werden, um die Sicherheit und Integrität der Daten zu gewährleisten.
Die Lösung: Verbesserung der Sicherheit.
Implementieren Sie fortschrittliche Verschlüsselungstechnologien und robuste Sicherheitsmechanismen, um die Wireless-Datenübertragung zu schützen. Richten Sie außerdem ein umfassendes Netzwerksicherheitsmanagementsystem ein und führen Sie regelmäßige Sicherheitsaudits und Schwachstellenbewertungen durch.
4. Ein sich ständig veränderndes Umfeld
Da sich die Technologie und die Produktionskapazitäten in der Automobilproduktion ständig verändern und verbessern, müssen Wireless-Netzwerke an zukünftige Upgrades angepasst werden können. Das bedeutet, dass Wireless-Netzwerkgeräte eine hervorragende Skalierbarkeit aufweisen und in der Lage sein müssen, Abdeckung und Kapazität einfach zu erweitern.
Die Lösung: Skalierbarkeit sicherstellen.
Wählen Sie Ausrüstungen und Lösungen für Ihr Wireless-Netzwerk mit hoher Skalierbarkeit, die eine flexible Anpassung an zukünftige Produktionsanforderungen und technologische Upgrades ermöglichen. Wenn das Produktionsvolumen steigt oder sich Prozesse ändern, kann die Wireless-Infrastruktur ohne größere Überholungen problemlos erweitert werden. Diese Flexibilität unterstützt auch die Integration neuer Technologien, die die Automatisierung verbessern können.
Herstellung von Wireless-Verbindungen in Ihrer Automobilumgebung
Die Bereitstellung von Wireless-Netzwerken in der Automobilproduktion ist zwar eine anspruchsvolle Aufgabe, aber Sie müssen sie nicht alleine bewältigen.
Belden unterstützt Sie bei der Bewältigung Ihrer spezifischen Herausforderungen und hilft Ihnen, die optimale Leistung Ihres Wireless-Netzwerks zu erzielen und Ihre digitale Transformation zu beschleunigen.
Erfahren Sie, wie wir Wireless in der Automobilproduktion ermöglichen.
Weiterführende Links:
- Wie ein großer Automobilhersteller zuverlässige Produktfehlererkennung einsetzt, Ausfallzeiten vermeidet und mehr Fahrzeuge mit höherer Qualität produziert
- Reduzierung der Herausforderungen im Netzwerk von Automobilanlagen zur Unterstützung neuer Technologien
- Mobile Automatisierung durch schnelles Roaming in der Fahrzeugfertigung