Industrielle Automatisierung

Automatisierung der Fördertechnik/Intralogistik: Vergessen Sie nicht die Cybersicherheit

Artjom Bil
Die Automatisierung der Fördertechnik/Intralogistik erfordert, dass OT und IT zusammen, aber getrennt bleiben, um die Grenzen zu wahren und gleichzeitig den Austausch von Daten für die Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

 

Die Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Abläufe eines Materialbearbeiters hängt von der effizienten Integration der Systeme ab, die er für den Transport, die Handhabung und die Lagerung von Materialien verwendet.

 

Die nahtlose Koordination und Automatisierung zwischen Geräten wie Fördersystemen und Bändern, Robotern und Cobots, fahrerlosen Transportsystemen (FTS), Gabelstaplern und Palettenhebern steigert nicht nur die Produktivität, sondern minimiert auch Ausfallzeiten, Betriebskosten und das Potenzial für menschliche Fehler.

 

Es gibt viele Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, wenn Sie auf diesen Grad der Automatisierung und Integration der Fördertechnik/Intralogistik hinarbeiten, darunter:

 

Die Rolle der IT-OT-Konvergenz in der Automatisierung der Fördertechnik/Intralogistik

Da die Branche für Fördertechnik/Intralogistik bestrebt ist, ihre bestehenden Prozesse durch Automatisierung effizienter zu gestalten, wird die IT-OT-Konvergenz eine entscheidende Rolle dabei spielen, dies zu erreichen, indem sie Funktionen wie Echtzeitdatenzugriff, reibungslosere Abläufe und vieles mehr ermöglicht. Dies ist ein entscheidender Schritt, der Materialbearbeitern hilft, ihre Effizienz und Produktivität zu steigern.

 

Durch die Integration von IT-Systemen (Datenmanagement und -analyse) mit OT-Systemen (Maschinen und Ausrüstung), so dass Daten nahtlos zwischen beiden Welten fließen können, werden Materialbearbeiter nicht nur in der Lage sein, die Anforderungen ihrer Kunden besser zu verstehen und zu erfüllen, sondern auch ihre eigenen Prozesse zu optimieren.

 

Aber diese Transformation kann ohne Unterstützung schwierig sein. Es gibt viele Hürden zu überwinden:

  • Optimierung von Legacy-Systemen , die nicht für die Integration in moderne Technologien und Protokolle ausgelegt sind

  • Arbeiten mit Systemen, denen es an robusten Sicherheitsfunktionen mangelt , was sie anfällig für Bedrohungen macht

  • Vereinheitlichung von Teams und Datensätzen, die üblicherweise in unterschiedlichen Silos mit unterschiedlichen Zielen, Prozessen und Protokollen existieren

  • Verstehen, welche Informationen aus den großen Datenmengen, die von IT- und OT-Systemen generiert werden, am wichtigsten sind

 

Oft ist ein Außenstehender wie Belden erforderlich, um OT und IT bei der Zusammenarbeit zu unterstützen und herauszufinden, wie Systeme und Netzwerke am besten verbunden werden können. So benötigt die OT beispielsweise die Hilfe der IT, um die Feinheiten der vernetzten Architektur zu verwalten, während die IT die Hilfe der OT benötigt, um durch Geräte und Steuerungssysteme zu navigieren.

 

Die IT-OT-Konvergenz legt den Grundstein für die IIoT-Lösungen, die für automatisierte Fördertechnik/Intralogistik-Umgebungen erforderlich sind. Sie ermöglichen eine vorausschauende Wartung, eine schnellere und intelligentere Entscheidungsfindung und eine höhere Effizienz.

 

Um die Automatisierung der Materialhandhabung zu unterstützen, müssen die von IIoT-Geräten im Feld erfassten Daten über OPC UA, MQTT, TSN oder mögliche Kombinationen davon möglichst transparent und standardisiert sein. Häufig ist auch die Integration von Protokoll-Gateways erforderlich, damit verschiedene Systeme und Geräte effektiv kommunizieren können. Dies ermöglicht die Vernetzung von Maschinen und Geräten, so dass sie Daten in Echtzeit sammeln und analysieren können.

 

Priorisieren Sie die Cybersicherheit, um das Lager und das Büro zu schützen

Ein wichtiger Bestandteil der Automatisierung von Fördertechnik/Intralogistik ist die ganzheitliche Implementierung von Cybersicherheitslösungen, die nicht nur als technologische, sondern auch als mentale Einstellung betrachtet werden sollte. Sie brauchen nicht nur die richtigen Tools und Technologien, sondern auch die richtige interne Kultur – aufmerksame Mitarbeiter, die proaktiv mitdenken. Jeder sollte in die Cybersicherheit einbezogen werden und die Bedeutung der Cybersicherheit verstehen.

 

Es müssen Parameter implementiert werden, um den Zugriff und die Verbindungstechnik der OT mit der IT und den Zugriff und die Verbindungstechnik der IT mit der OT zu verwalten, da das Lager zum ersten Mal mit der Außenwelt verbunden wird.

 

Neben dem Schutz von IT und OT vor der Außenwelt müssen Fördertechnik/Intralogistik-Netzwerke auch voreinander geschützt werden. Eine Firewall schützt zwar vor unerwünscht eingehendem Netzwerkverkehr, aber nicht die OT vor der IT oder die IT vor der OT. OT und IT müssen zusammenarbeiten, aber getrennt bleiben.

 

Ein Beispiel verdeutlicht dies: Wenn jemand, der im Büro arbeitet, versehentlich mit einer betrügerischen E-Mail interagiert, die in das IT-Netzwerk eingedrungen ist, ist die OT diesem Risiko ausgesetzt.

 

Belden ist Ihr Experte für Fördertechnik/Intralogistik

Mit Blick auf die Zukunft müssen die Marktführer bereit sein, die Vorteile der Automatisierung im Bereich der Fördertechnik/Intralogistik zu nutzen, um die Effizienz zu steigern und mit den sich ständig ändernden Kundenbedürfnissen Schritt zu halten. Andernfalls kann eine ineffektive Materialflussplanung zu Verzögerungen, Engpässen und Ausfallzeiten führen.

 

Bei der Automatisierung Ihrer Umgebung in der Fördertechnik/Intralogistik ist es wichtig, Experten zu finden, die aus Ihrer Branche kommen, Ihre Herausforderungen verstehen und Sie durch den digitalen Transformationsprozess führen können. Wir sprechen nicht von Produkten, sondern von einem Partner, der:

  • Als Berater und Betreuer agiert
  • Sie bei der Navigation von Compliance- und Cybersicherheitsstandards unterstützt
  • Eine Roadmap für Ihre digitale Transformation plant und erstellt
  • Bei der Installation der Infrastruktur hilft
  • Wartungs- und Updatepläne implementiert

 

Eine vollständig integrierte Lösung von Belden bietet die Grundlage für Ursachenanalysen, KPI-Nachverfolgung und digitalisierte Arbeitsabläufe. Mit den richtigen Verbindungen können Lagerhäuser ihre Kunden besser bedienen, die Arbeit optimieren und die Betriebskosten senken.

 

Wir helfen Ihnen, Maschinen, Roboter, Menschen und Prozesse in Ihrem Lager miteinander zu vernetzen, damit Sie wichtige Leistungsdaten als Grundlage für Ihr Handeln sicher erfassen, koordinieren und analysieren können.

 

Erfahren Sie, wie wir den Bereich Fördertechnik/Intralogistik unterstützen.

 

Weiterführende Links: