Intelligente Gebäude

Wo private Wireless-Netzwerke am besten funktionieren: 5 Anwendungsfälle

Steve Carroll

Mit der Zunahme der Verbindungen und der Gerätenutzung werden auch private Netzwerke immer häufiger – und die Branche erlebt diese Entwicklung in Echtzeit.

  

Bei privaten Wireless-Netzwerken kommt es darauf an, zuverlässige Verbindungen zu gewährleisten. Sie können Netzwerkverbindungen in Räumen oder an Orten sicherstellen, die traditionell mit Herausforderungen bei der Verbindungstechnik verbunden sind, unabhängig davon, ob es sich um einen weitläufigen Campus im Freien, eine große Fabrik oder ein vollbesetztes Stadion handelt. 

  

Während öffentliche Wireless-Netzwerke üblicherweise als offene Systeme Millionen von Benutzern zur Verfügung stehen, sind private Wireless-Netzwerke geschlossene und dedizierte Systeme, die von einer einzigen Organisation oder einem einzigen Betreiber verwendet werden. Nur autorisierte Geräte dürfen eine Verbindung zu einem privaten Netzwerk herstellen. Dies verbessert die Latenz und bietet mehr Sicherheit, da die Verbindungstechnik für unternehmenskritische Anwendungen geplant und verwaltet werden kann. Private Netzwerke bieten oft eine schnelle, kostengünstige und einfachere Möglichkeit zur Bereitstellung von Wireless-Netzwerken. 

  

Sie haben wahrscheinlich schon einmal ein öffentliches Netzwerk erlebt, wenn Sie in einem Hotel übernachtet haben, sich in einem Flughafen gereist aufgehalten haben oder durch ein großes Einkaufsviertel in der Innenstadt gelaufen sind – und Sie haben wahrscheinlich auch die Probleme erlebt, die bei Überlastungen dieser Netzwerke auftreten können.

  

In einigen Fällen reichen öffentliche Netze aus. In anderen Situationen jedoch, in denen Sicherheit, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit entscheidend sind, sind private Wireless-Netzwerke die bessere Antwort.

  

Wir haben fünf Beispiele zusammengestellt, die zeigen, wo private Wireless-Netzwerke ein großes Potenzial haben.


Kapazitätserweiterung bestehender Netzwerke

Da die Nutzung von Geräten zunimmt und die Erwartungen der Nutzer steigen, rückt die Leistungsfähigkeit der Verbindungen für Eigentümer von Veranstaltungsorten immer mehr in den Fokus. Eine hervorragende Wireless-Abdeckung ist in fast jeder Umgebung unerlässlich.


Die OnGo Alliance hat eine neue Standardisierung (OnGo NHN) vorgestellt, die neutralen Hosts die Koexistenz mit traditionellen Carrier-Netzwerken ermöglicht, so dass das CBRS-Spektrum zur Steigerung der Kapazität in einer von diesen Carriern bedienten Umgebung genutzt werden kann.


Eigentümer können Wireless-Dienste von mehreren Betreibern anbieten oder ihr eigenes Netzwerk unterstützen und gleichzeitig ein herkömmliches Carrier-Netzwerk anbieten. OnGo NHN erleichtert die Integration eines privaten LTE-Netzwerks, wenn der Kapazitätsbedarf wächst.

 

 

Unterstützung eines Unternehmens beim Aufbau eines privaten Netzwerks oder eines Closed-Loop-Netzwerks

Schulen, Universitäten und große Gesundheitseinrichtungen sehen oft die Vorteile der Schaffung eines geschlossenen Netzwerks für den Austausch privater Informationen.

Ein WLAN-Netzwerk eines Krankenhauses unterstützt beispielsweise Tausende von Geräten – von den Smartphones, die Gäste, Patienten und Mitarbeiter tagtäglich dort benutzen, bis hin zu den Gesundheitssystemen und Technologien, die für eine sichere Versorgung eingesetzt werden. HIPAA ist bei der Verbindungstechnik auch als kritischer Faktor zu berücksichtigen.


Laut dem Anbieter von IT-Lösungen CDW können durch die Verlagerung von Geräten in ein privates LTE-Netzwerk die Verbindungskosten einer Gesundheitsorganisation um 30 bis 40 % gesenkt werden. Es kann dem Unternehmen durch die sichere Aufbewahrung von Daten auch dabei helfen, die HIPAA-Konformität zu erreichen. 


Zur Überwindung der in vielen Schulen vorhandenen digitalen Kluft stellen private Wireless-Netzwerke die Verbindungstechnik für Schüler und Mitarbeiter sicher. Sie bieten ein sicheres, zuverlässiges Netzwerkerlebnis nicht nur auf dem gesamten Campus, sondern auch für Schüler und Lehrer zu Hause. Das Frontend des Netzwerks ist Wi-Fi. Es wird über ein privates LTE-System zurückgeführt, das mit dem Kernnetz der Schule verbunden ist.


Nehmen wir zum Beispiel DigitalC. Diese gemeinnützige Organisation stellte ein privates Wireless-Netzwerk bereit, um Haushalten in Cleveland erschwingliche und zuverlässige Hochgeschwindigkeitsverbindungen zu bieten, wo die 2019 American Community Survey (ACS) ergab, dass fast 31 % der Haushalte keine Breitbandverbindung hatten.



Fixed Wireless Access in ländlichen Gebieten

Während für die Verbindungstechnik auf der letzten Meile in ländlichen oder unterversorgten Gebieten häufig umfangreiche Investitionen in Glasfasernetze erforderlich sind, um den Netzwerkzugriff zu gewährleisten, ermöglicht der Fixed Wireless Access Verbindungen mit Außenantennen und WLAN in Innenräumen anstelle der Installation einer unterirdischen Infrastruktur.


Viele Internetdienstanbieter, die Fixed Wireless Access in ländlichen Umgebungen anbieten, verwendeten WiMAX-Standards (Worldwide Interoperability for Microwave Access), aber diese Technologie hat ein Ablaufdatum. Mit dem Auslaufen von WiMAX werden private Wireless-Netzwerke als Alternative zur Unterstützung des festen Wireless-Zugangs in Betracht gezogen.


Die Finanzierung von Breitbandinvestitionen durch die US-Regierung treibt das Wachstum privater Wireless-Netzwerke noch weiter voran.

 

 

Unterstützung der Smart-City-Infrastruktur

Von vernetzten öffentlichen Verkehrsmitteln und Videoüberwachung bis hin zu intelligenter Beleuchtung, Umweltüberwachung und Abfallmanagementsystemen – eine intelligente Stadt ist auf die Verbindungstechnik angewiesen. Die von Sensoren, Geräten und Systemen erfassten Daten werden verwendet, um die Effizienz und Sicherheit zu verbessern, Kosten zu senken und einen höheren Lebensstandard zu erreichen.

 

Private Wireless-Netzwerke bieten Smart Cities eine extrem hohe Zuverlässigkeit und eine sehr geringe Latenz für unternehmenskritische Anwendungen, um kostspielige und potenziell gefährliche Ausfallzeiten zu vermeiden.

 

Tampere, Finnland, ist ein Beispiel für eine Smart City, die ein privates drahtloses Netzwerk zur Unterstützung intelligenter Straßeninfrastruktur, Kameras und Beleuchtung für die Überwachung und Bürgerbeteiligung bereitstellt. Das Netzwerk wird in Zukunft auch Anwendungen wie autonomes Fahren unterstützen können.



Industrielles IoT ermöglichen

Industrie 4.0 automatisiert industrielle Geschäftspraktiken durch vernetzte Technologie. Ein privates Wireless-Netzwerk kann diese Bemühungen unterstützen, indem es Daten und Analysen leicht verfügbar macht, so dass Verbesserungen und Effizienzsteigerungen erzielt werden können.

 

Darüber hinaus bietet es eine bessere Abdeckung für Verbindungen im Innen- und Außenbereich, um die Roaming-Aktivitäten in einer Anlage zu unterstützen – von Mitarbeitern, die mit Tablets und Scannern in der Fabrikhalle arbeiten, bis hin zu AGVs und AMRs, die sich innerhalb und außerhalb bewegen und Materialien transportieren.

 

Ein gutes Beispiel für die erfolgreiche Implementierung privater Wireless-Netzwerke für industrielle IoT-Zwecke ist der Hafen von Long Beach, der vom Netzwerk unterstützte Kameras für die Überwachung des Verkehrsflusses verwendet, um Ausfallzeiten zu erkennen, böswillige Angriffe zu überwachen und Millionen von jährlich abgewickelten Lieferungen zu verfolgen.



Private Wireless-Netzwerke erkunden

Belden hat sich kürzlich mit Ranplan zusammengetan, um Gespräche über Private Wireless anzuregen.


Wenn Sie es verpasst haben, können Sie die Beschreibung privater Wireless-Netzwerke auf Abruf ansehen. Wir erläutern die Grundlagen von Private Wireless, seine Fähigkeiten und Vorteile, Herausforderungen bei der Bereitstellung und reale Anwendungsfälle.


Wenn Sie mehr über Wireless-Netzwerke in Gebäuden erfahren möchten, laden Sie unser Whitepaper „Navigation von Wireless in Gebäuden“ herunter.