Intelligente Gebäude

Ein wandmontierter Kupfer-Crossconnect, der Platz spart und einfach anzuschließen ist

Ron Tellas und Sandra Imrazene
Lernen Sie das REVConnect 10GX Wall-Mount Cross-Connect System kennen, eine High-Density-Lösung für nahtlose Verlegungen, Erweiterungen und Änderungen. Erfahren Sie, wie die Cross-Connect-Systeme von Belden die Leistungsfähigkeit verbessern, Latenzzeiten reduzieren und das Verkehrsmanagement verbessern. 


 

So wie es viele Arten von Rechenzentren und Netzwerken gibt, so gibt es auch viele Arten von Cross-Connects für eine Vielzahl von Anwendungen.

 

Cross-Connects können beispielsweise für folgende Verbindungen verwendet werden:

  • Gehäuse, Racks, Schränke und Suiten
  • Zwei Ökosysteme in derselben Einrichtung mit getrennten Rechenzentren
  • Glasfaser- oder ISP-Anbieter zu Rechenzentren
  • Zwei Ökosysteme innerhalb eines geografischen Gebiets

 

Da sie eine direkte, kabelgebundene Verbindung herstellen, verringern Cross-Connects die Latenzzeit des Netzes, erhöhen die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit und steigern die Sicherheit, indem sie die Gefährdung durch öffentliche Netze verringern.

 

Unsere Grundlagen für Cross-Connect gehen mit dem GigaBIX Cross-Connect System auf Kupferbasis auf das Jahr 2001 zurück. Es wurde auf der bewährten Technologie von BIX aufgebaut, jedoch so konzipiert, dass es mit den Anforderungen der Kategorie 6 übereinstimmt, um eine hohe Anschlussdichte zu bieten und Verlegungen, Erweiterungen und Änderungen zu erleichtern.

 

Jahrzehnte später werden GigaBIX-Cross-Connect-Systeme immer noch mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis der Branche eingesetzt. Dieses System ist einer der Gründe, warum Belden als Nr. 1 im Bereich der Cross-Connects bekannt ist.

 

Im Zuge der Erhöhung der Kabelsignalfrequenzen haben wir drei Glasfaser-Cross-Connect-Lösungen entwickelt, die für statische und dynamische MAC-Umgebungen bis hin zu großen Rechenzentren mit hoher Glasfaserdichte entwickelt wurden:

  1. FiberExpress Ultra-High Density (FX UHD) System
  2. FX Enterprise Closet X (FX ECX) System
  3. DCX System

 

Nachdem wir diese Glasfaser-Schaltverteiler-Systeme erläutert haben, kommen wir nun wieder auf die Kupfer-Cross-Connects zu sprechen.

 

 

Entdecken Sie die REVConnect 10GX Cross-Connect-Systeme für die Wandmontage

Schaltverteilersysteme eignen sich ideal für High-Density-Installationen, die einfaches Verschieben, Hinzufügen und Auswechseln erfordern.

 

Unsere neueste Schaltverteilersystem-Innovation – das REVConnect® 10GX Cross-Connect System für die Wandmontage – unterstützt dies und noch vieles mehr.

 

Da das System ein „Cut-to-Length“-Management verwendet, sind keine speziellen Patchkabel erforderlich. Das bedeutet:

  • Sie müssen sich nicht um das Management von Kabelüberlängen kümmern. Die Kabel sind genau so lang, wie Sie sie brauchen.
  • Eine Bestandsaufnahme der Patchkabel ist nicht mehr erforderlich. Auf diese Weise können Sie die Kosten und den Zeitaufwand für die Lagerhaltung von Patchkabeln in verschiedenen Längen minimieren.
  • Sie können kurze Kabelreste wiederverwenden und dadurch Kosteneinsparungen von bis zu 40 % pro Port erzielen.

 

Da das System für die Wandmontage geeignet ist, können Sie den Raum besser nutzen und wertvolle Quadratmeter für aktive Komponenten verwenden. Dies kann sogar die Anzahl der benötigten Racks reduzieren.

 

Verlegungen, Erweiterungen und Änderungen sind einfach, da alle Verbindungen an der gleichen Wand liegen. Da die Netzwerkausrüstung alle drei bis fünf Jahre aufgerüstet werden muss und sich die Gerätedichte und Formfaktoren häufig ändern, gewährleistet die Replikation aller Geräteanschlüsse in einem wandmontierten System einen reibungslosen Übergang und macht einen Komplettaustausch der Kabelinfrastruktur überflüssig.

 

REVConnect-Kupplungen passen gut zum REVConnect 10GX Cross-Connect System für die Wandmontage. Sie liefern die bestmögliche kontrollierte elektrische Leistung. Da sie keine Überschneidungen verursachen, sind sie nahezu „unsichtbar“ oder transparent in Bezug auf die Auswirkungen auf den Kanal.

 

 

Der REVConnect-Verbindungstechnikansatz

Da das REVConnect 10GX Cross-Connect System für die Wandmontage Teil des REVConnect Verbindungstechniksystems ist, verwendet der Cross-Connect die gleiche preisgekrönte Anschlussmethode wie alle anderen REVConnect-Lösungen. Das bedeutet:

  • Für den Anschluss sind weder besondere Schulungen noch spezielle Fähigkeiten erforderlich.
  • Die gleiche Anschlusstechnologie wird für Patch-Panels, Arbeitsplatzanschlüsse und Cross-Connects verwendet.
  • Ein einzelnes Tool deckt alle Schritte des Anschlussprozesses ab, einschließlich der Kabelvorbereitung.
  • Punchdown- und Einzelader-Crimpverfahren werden eliminiert.
  • Eine Buchse oder ein Stecker kann an der gleichen Kernschnittstelle angeschlossen werden, so dass feldkonfektionierbare Stecker genauso schnell und einfach angeschlossen werden können wie eine Buchse.

 

 

Entdecken Sie die Cross-Connect-Systeme von Belden

Die Cross-Connect-Systeme von Belden sind darauf ausgelegt, die Leistungsfähigkeit zu erhöhen, die Latenzzeit zu verringern und das Management des Datenverkehrs zu verbessern.

 

Wenn Sie Fragen dazu haben, wo oder wie ein Cross-Connect eingesetzt werden soll, oder wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Lösung für Ihre Umgebung benötigen, unterstützen wir Sie gerne bei der Bewertung Ihrer Optionen und können eventuell sogar Ansätze vorschlagen, die Sie bisher noch nicht in Betracht gezogen haben.

 

Sollten Sie die anderen Blogs unserer Cross-Connect-Serie verpasst haben, finden Sie diese hier:

 

Und vergessen Sie nicht, unsere Blog-Updates zu abonnieren, um keine unserer interessanten, wöchentlich veröffentlichten Inhalte zu verpassen.

 

Verwandte Links

Die Vorteile der Verwendung Ihrer Telekommunikationsraum-Wand für ein Schaltverteilersystem

4 Anforderungen an wandmontierte Schaltverteilersysteme

Eine Kupplung mit zahlreichen Einsatzmöglichkeiten