Atlanta Braves und The Battery Atlanta – der Archetyp für alle anderen intelligenten Stadionbezirke
Nach Ablauf des 20-jährigen Pachtvertrags für das Turner Field waren die Atlanta Braves bereit für ein neues Zuhause in Cobb County, Georgia. Anstatt den bestehenden Standort zu sanieren, entschied sich das Franchise-Unternehmen, in einen neuen, hochmodernen Veranstaltungsort zu investieren, um den Fans ein unvergleichliches digitales Erlebnis zu bieten, das bereits vor dem Betreten des Stadions beginnt.
Im Rahmen der Planungen für den SunTrust Park (jetzt Truist Park) mit 41.500 Sitzplätzen sollte das Baseballstadion das Herzstück eines großen Komplexes mit unterschiedlichen Nutzungen unter dem Namen The Battery Atlanta werden. Geschäfte, Restaurants, ein Luxushotel, ein Theater und Büroräume in der Nähe würden das Baseballstadion zu einem ganzjährigen Ziel für Fans werden lassen.
Mit der Fertigstellung von The Battery Atlanta wären die Braves nicht nur das älteste, dauerhaft betriebene Franchise-Unternehmen, sondern auch das einzige Franchise-Unternehmen, das als Verpächter eines weitläufigen Mehrzweckprojekts fungiert.
Die Herausforderung
Das Ziel des Franchise-Unternehmens war die Bereitstellung des besten Wireless-Erlebnisses aller nordamerikanischen Veranstaltungsorte, das den Fans die gewünschte Bandbreite ohne Einschränkungen oder Verzögerungen bietet. Aufgrund der gigantischen Datennutzung bei Live-Veranstaltungen hatte die Bereitstellung von Verbindungstechnik- und Netzwerkkapazitäten oberste Priorität.
Das IT-Team der Braves mit 18 Mitgliedern teilte die Philosophie, die Fans in den Mittelpunkt zu stellen, wollte aber auch die Komplexität des Netzwerks reduzieren. Vor diesem Hintergrund wurde ein „Einzelnetzwerk“-Konzept entwickelt. Im Mittelpunkt dieses Konzepts steht eine äußerst zuverlässige Kabelinfrastruktur, die in der Lage ist, Zehntausende von Geräten, neue Anwendungen und neue Technologien zu unterstützen, darunter ein verteiltes Antennensystem (DAS), 30 LED-Anzeigetafeln, mehr als 1.250 Wireless Access Points und mehr als 1.350 Bildschirme – ohne Verzögerungen oder Ausfallzeiten.
Die Auswahl des richtigen Anbieters und der richtigen Lösung war von entscheidender Bedeutung, da das Team darauf setzte, mit seiner Investition in Höhe von 12 Millionen USD wiederkehrende Einnahmen durch mobile Fankäufe an Spieltagen sowie durch Sponsoren und Anzeigenschaltungen zu generieren, die auf dem Videosystem, den interaktiven Kiosken und der digitalen Beschilderung des Veranstaltungsorts angezeigt wurden.
Anforderungen
Schlechte Infrastrukturentscheidungen können ein Projekt dieser Größenordnung erheblich beeinträchtigen. Im Hinblick auf die Verbindungstechnikziele für die Entwicklung empfahlen die Bauleiter JLL und American Builders Belden, sich dem Projektteam anzuschließen. JLL war mit den kostensparenden Methoden, der Erfahrung und dem Produktportfolio von Belden vertraut und wusste, dass Belden dazu beitragen würde, das Projekt so zu gestalten, dass am Eröffnungstag alle Komponenten installiert und konfiguriert und die Netzwerkverbindungen geprüft und bereit sein würden.
Die Lösung
Es wurden Schaltschränke und Gestelle, mehr als 250 Meilen Glasfaserkabel und 500 Meilen Kabel der Kategorie 10GXS 6A sowie Faser- und Kupferleitungen installiert, um Folgendes zu unterstützen:
- Internetbandbreite von 200 GB
- 5G-Mobilfunknetz
- 10.000 Ports und mehr als 800 Hotspots
- Mehr als 1.250 Wireless Access Points für ortsunabhängige Vernetzung
- Radartechnologie zur Erfassung von Spielerdaten wie Spin Rate, Fußgeschwindigkeit und Schlägerblattstellung
- Bildschirme, interaktive Beschilderung, digitale Kioske und Anzeigetafeln
- POS-Systeme an Verkaufsständen
- App-Vernetzung für digitales Ticketing und Parken, mobilen Eintritt/Check-in, interaktive Karten und Verzeichnisse sowie Sitzplatz-Upgrades
- Suite-Kontrollsysteme und Anzeigen
Nach der Feststellung, dass herkömmliche feldmontierbare Stecker nicht mit den Gehäusen von Außenmonitoren, Wireless Access Points und Sicherheitskameras verwendet werden konnten, wurden REVConnect Feldmontierbare Stecker von Belden eingesetzt, da sie einen einfachen, zuverlässigen und vielseitigen Anschlussvorgang unabhängig vom Gerät ermöglichen.
Bei AV-Anwendungen wurde das 4K Ultra-HD-Medienkabel von Belden eingesetzt, um 4K-Inhalte über 100 m mit 100 % Abschirmung gegen Störgeräusche für eine optimale Leistung zu übertragen. Die Live-Produktion wurde mit Kameras durchgeführt, die eine sofortige Ausstrahlung ohne internen Speicherbedarf ermöglichen.
Die Ergebnisse
Anstatt mehrerer unterschiedlicher Netzwerke nutzt jedes Gerät und jeder Anbieter ein zentrales Netzwerk, um den Betrieb zu optimieren und die Sicherheit zu erhöhen. Mit einer weitläufigen Kabel- und Verbindungstechnik-Infrastruktur, die zur Unterstützung der Netzwerkkapazität im Hintergrund läuft, ermöglicht das Wireless-Netzwerk alle Abläufe in diesem Mehrzweckkomplex – von Services für die Fans bis hin zu geschäftlichen Transaktionen.
Während des Eröffnungsspiels im April wurden im SunTrust Park 10.708 Geräte verbunden, die in 23.831 Sessions eingebunden waren und 3.362 GB an Daten verbrauchten, womit das Team sein Versprechen einlöste, das beste Wireless-Erlebnis aller nordamerikanischen Veranstaltungsorte zu bieten. Bei Heimspielen des Teams ermöglichen die Braves weiterhin reibungslose Fan-Erlebnisse, stärken die Fan-Loyalität und steigern den Wert der Marke.