Neues PoE-LED-Beleuchtungssystem für Dubuque County von Belden
Dubuque County besticht durch seine gut erhaltenen Gebäude und Häuser, darunter eine wiederbelebte Hauptstraße. Das im Jahr 1891 erbaute County Courthouse, das im National Register of Historic Places eingetragen und ein hervorragendes Beispiel für die Beaux-Arts-Architektur ist, und stellt ein wichtiges Wahrzeichen der Innenstadt von Dubuque dar.
Die Implementierung notwendiger Verbesserungen bei gleichzeitiger Wahrung des historischen Charakters des Standorts waren ebenso wichtige Ziele. Mit der Möglichkeit, die Energiekosten um bis zu 20 % zu senken, wandte sich der Landkreis an Belden, um eine Kabelinfrastrukturlösung für sein neu ausgewähltes Power Over Ethernet (PoE) LED-Beleuchtungssystem zu finden.
Projektanforderungen
Nathan Gilmore, IT-Superintendent von Dubuque County, erklärt: „Es gibt nur wenige Ursachen, die bei der Fehlersuche in der IT-Welt sofort eliminiert werden können. Eine davon ist das Kabelsystem.“
Die Möglichkeit, das Kabelsystem als Fehlerquelle zu beseitigen, war eine entscheidende Voraussetzung, um sicherzustellen, dass sich die Fehlersuche auf die Software, die Anwendung oder den Switch konzentrieren konnte. Ohne Vertrauen in die Kabellösung wird die Fehlerbehebung zu einem langwierigen Unterfangen, bei dem es um Latenzzeiten, Verbindungsunterbrechungen, Leistungsprobleme oder Datenbeschädigungen geht.
„Ich musste nicht erst von Belden überzeugt werden, um das PoE-Beleuchtungssystem zu unterstützen. Ich war überzeugt davon, diese Partnerschaft fortzuführen. Ich weiß, dass die Produktlinie grundsolide ist."
Nathan Gilmore, IT-Superintendent von Dubuque County
Die Lösung
Zur Unterstützung des ausgewählten GENISYS-Beleuchtungssystems, das mit einem knotenzentrierten Design und IntelliDrive-Knoten konzipiert wurde, wurden mehrere Lösungen eingesetzt. Die Stromversorgung des PoE-LED-Systems erfolgt über einen Switch, der mit Verbindungskabeln verbunden ist, die zu den Knotenpunkten führen, die jeweils bis zu acht Geräte unterstützen. Alle Vorrichtungen, Steuerungskomponenten und Geräte von Drittparteien werden ebenfalls mit dem IntelliDrive-Knoten verbunden.
10GXS CAT 6A Kabel mit kleinem Durchmesser gewährleisten:
- eine schnellere und effizientere Installation
- eine garantierte Leistung über große Entfernungen
- eine zuverlässige Systemnetzwerktechnik
- 25 % Platz- und Gewichtseinsparungen
Bei herkömmlichen Beleuchtungssystemen müssen die Installateure Kabelkanäle verlegen, Verteilerdosen anbringen, Drähte der Größe 12 AWG verlegen und vieles mehr. Die einfache Niederspannungs-PoE-Systeminstallation erfolgte durch den Austausch der vorhandenen Vorrichtungen und der 110V-Kabel durch die neue Installation und das IntelliDrive sowie die Verlegung von Belden Cat 6A Kabeln.
Das REVConnect Verbindungssystem von Belden wurde in der Mitte des Projekts eingeführt, um die Anschlüsse weiter zu vereinfachen. Mit einem universellen Anschlusskern verwendet REVConnect eine einzige Anschlussmethode für alle Cat 5e, 6 und 6A RJ45 Verbindungen, sodass eine Anschlusszeitersparnis zwischen 30 % und 60 % erreicht wurde.
Ergebnisse – niedrigere Kosten und höhere Effizienz
Mit den Lösungen von Belden, die das PoE-LED-Beleuchtungssystem unterstützen, ist das Team von Dubuque County zuversichtlich, dass das Kabelsystem als mögliche Fehlerquelle ausgeschlossen werden kann, falls in Zukunft Probleme auftreten sollten.
- Bis zu 20 % Energiekosteneinsparung
- Mit einem über das Netzwerk verwalteten Beleuchtungssystem wird die Fehlersuche in Zukunft erheblich vereinfacht
- Kein Zeitverlust für den öffentlichen Dienst während des Projekts bei fristgerechter Lieferung
- Geringere Umweltbelastung durch Verzicht auf metallische Infrastruktur und zu 100 % recycelbare Installationen