Blog

Al-Thumama-Stadion: Die intelligenteste Infrastruktur des Nahen Ostens

Rick van Otterdijk

Standardtechnologie und Integration reichten nicht aus, als es darum ging, das ultimative Fan-Erlebnis bei der letztjährigen FIFA Fußball-WM zu bieten. Erfahren Sie, wie sich das Al-Thumama-Stadion auf diesen High-Tech-Sportwettbewerb vorbereitet hat.

 

 Acht Stadien in weniger als 12 Jahren planen, renovieren und bauen: Das ist die Aufgabe, die Katars Supreme Committee for Delivery & Legacy (SC) übertragen wurde, als bekannt wurde, dass das Land die 2022. FIFA Fußball-WM ausrichten wird.

 

Als Verantwortlicher für die Lieferung der Stadien und der Infrastruktur für die einmonatige Veranstaltung machte sich das SC schnell an die Arbeit, um diesen Campus mit Sportstätten zu entwickeln, darunter das Al-Thumama-Stadion mit 40.000 Sitzplätzen, das als einer der Austragungsorte für den Wettbewerb diente.

 

Als es um die FIFA Fußball-WM ging, wusste das SC, dass Standardtechnologie und -integration unmöglich die Informations- und Übertragungsinnovationen unterstützen konnten, die für ein das ultimatives Fanerlebnis erforderlich waren. Um mehr als 3 Millionen Zuschauer zu diesem historischen und prestigeträchtigsten Fußballturnier der Welt zusammenzubringen, braucht es mehr als ein typisches Profistadion.

 

Von dem Moment an, als die Fans das Al-Thumama-Stadion betraten, wollte das SC ihnen eine möglichst aufregende und interaktive Atmosphäre bieten. Es sollte der einzige Veranstaltungsort im Nahen Osten mit einer intelligenten Infrastruktur werden, die künstliche Intelligenz und IoT unterstützen kann. 

 

Um dieses Ziel zu erreichen, konzentrierte sich das SC-Team für das Al-Thumama-Stadion auf diese vier Faktoren:

 

1. Nachhaltiges Design und Betrieb

Dies war ein gewaltiges Projekt mit dem Potenzial, massive Auswirkungen auf die Umwelt zu haben. Das Supreme Committee for Delivery & Legacy wollte alles in seiner Macht Stehende tun, um den Energieverbrauch zu minimieren und auf erneuerbare Energien zu setzen, ohne den Komfort von Fans und Sportlern zu beeinträchtigen.

 

Von den Sonnenkollektoren bis hin zum energieeffizienten Rechenzentrum, das über ein Containment-Systemdesign verfügt, das den kalten Zuluftstrom von der heißen Luft aus den Geräteabgasen trennt, standen umweltfreundliches Bauen und Energieeffizienz immer im Vordergrund.

 

Als Ergebnis seiner Bemühungen erhielt das Stadion eine Fünf-Sterne-Bewertung vom Global Sustainability Assessment System (GSAS). Es ist eine der höchstmöglichen Bewertungen.

 

2. Sichtbarkeit in Echtzeit

Nach dem Turnier wurde das Stadion zu einem 60-Zimmer-Hotel auf den oberen Tribünen umfunktioniert und beherbergte andere Arten von Sportveranstaltungen, was es zum ultimativen Sportziel Katars machte.

 

Da das Stadion für viele Arten von Spielen, Turnieren und Wettbewerben genutzt wird – jedes mit seiner eigenen Technologie und eigenen Netzwerkanforderungen – war die Echtzeit-Sichtbarkeit von Netzwerkanschlüssen und Glasfaserverbindungen wichtig.

 

Um dies zu erreichen, wurde das intelligente Patch-System PatchPro® von Belden verwendet, um die Sichtbarkeit in Echtzeit zu erhöhen. Durch RFID (Radio Frequency Identification) ermöglicht es die drahtlose Identifizierung einzelner Patchkabel und die Echtzeitüberwachung der Netzwerkinfrastruktur.

 

Jedes Patchkabel verfügt über einen integrierten RFID-Chip, der wertvolle Identifikationsinformationen über das Kabel enthält. Diese Informationen werden nahtlos in die PatchPro DCIM/AIM-Softwareplattform zur Datenbankdokumentation in Echtzeit übertragen. Auf diese Weise können kritische Systeme auf potenzielle Engpässe (Hotspots, übermäßiger Stromverbrauch usw.) überwacht werden, der Zeitaufwand für die Vorbereitung von Bewertungen wird minimiert und Netzwerkmanager mit einer Fülle von Daten verbunden, die sie für Entscheidungen über Kapazität und Upgrades nutzen können.

 

3. Konzepte für zukünftige Skalierbarkeit

Für diese aktuelle FIFA Fußball-WM musste das Al-Thumama-Stadion in der Lage sein, die Fernverwaltung der Stadionsysteme für das Personal sowie Live-Streaming, Wiederholungen von Highlights, Essensbestellungen, Merchandise-Artikel und MVP-Abstimmungen von den Zuschauersitzen aus zu unterstützen.

 

Aber wenn es um die Technologiebedürfnisse von morgen geht? Niemand weiß es genau. Unabhängig davon, welche neuen Innovationen in Zukunft auf den Markt kommen, wird das Stadion sie ohne Austausch der bestehenden Infrastruktur unterstützen können.

 

Der Veranstaltungsort verfügt über mehr als 520.000 Meter Kabel der Kategorie 6A und 120.000 Meter Glasfaserkabel, um die Informations- und Übertragungstechnologie im Stadion heute zu unterstützen und neue Technologien in Zukunft zu verbinden und zu integrieren.

 

4. Engagement für die Datensicherheit

Ein globales Ereignis wie die FIFA Fußball-WM™ darf nicht einmal einen Moment Ausfallzeit riskieren – sowohl für die Zuschauer im Stadion als auch für die mehr als 1,5 Milliarden Zuschauer zu Hause.

 

Um die Daten- und Netzwerksicherheit zu gewährleisten, überwacht das intelligente Patching-System PatchPro von Belden unbeabsichtigte physische Veränderungen an der Netzwerkinfrastruktur. Bei Änderungen werden die Netzwerkmanager sofort benachrichtigt, damit Unregelmäßigkeiten geklärt werden können, bevor Probleme auftreten.

 

Ein fantastisches Ziel erreichen

Im vergangenen Jahr wurden im Al-Thumama-Stadion 16 Spiele der Gruppenphase, ein Spiel der Vorrunde und ein Viertelfinalspiel ausgetragen.

 

Wenn Sie zu den 3,4 Millionen Fans in Katar gehörten oder zu Hause in einem anderen Land zugeschaut haben, dann wissen Sie: Die von Belden entwickelten und implementierten Rechenzentrums- und Netzwerklösungen erwiesen sich als robust genug, um den unglaublichen Anforderungen dieses Sportereignisses gerecht zu werden.

 

Um mehr über unsere Beteiligung an diesem Projekt zu erfahren, lesen Sie unsere aktuelle Fallstudie.

 

Passende Ressourcen:

Fallstudie zu Al Thumama

Top Trends im Fußballstadion-Design

Lower.com Field – Columbus, Ohio