Rechenzentren

Reduzieren Sie das Ausfallrisiko mit den richtigen PDU für Rechenzentren

Keith Kramer
Obwohl fast alle Rechenzentren über PDU verfügen, birgt die Verwendung der falschen PDU oder die Verwendung alter oder veralteter PDU Risiken, da der Strombedarf des Rechenzentrums in die Höhe schnellt. Erfahren Sie mehr in unserem aktuellen Blog.

 

Während sich Rechenzentren auf neue Trends wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und IoT vorbereiten, wird auch ihr Energiebedarf in die Höhe schnellen. Diese aufstrebenden Anwendungen erfordern von Rechenzentren ein höheres Maß an Rechenleistung.

 

Laut McKinsey wird beispielsweise erwartet, dass der Stromverbrauch von Rechenzentren in den USA bis zum Jahr 2030 35 GW erreichen wird, verglichen mit17 GW im letzten Jahr. Der globale Vermögensverwalter Schroders schätzt, dass der Energieverbrauch für den Einsatz von KI allein von etwa 1 GW pro Jahr 2023 auf 7 GW pro Jahr 2026 steigen könnte.

 

Inzwischen steigen auch die Energiekosten. Der Global Data Center Market Comparison 2023 von Cushman & Wakefield berichtet, dass die Branche ein mittleres Wachstum der Stromkosten für industrielle und gewerbliche Zwecke um 16 % verzeichnet.

 

Die Suche nach effizienten Möglichkeiten zur Überwachung und Verwaltung des Stromverbrauchs in Rechenzentren war noch nie so wichtig für das Endergebnis, da unternehmenskritische Anwendungen mehr Leistung erfordern.

 

Haben Sie die richtigen PDU im Einsatz?

Im Schaltschrank montierte Stromverteilungseinheiten (Power Distribution Units, PDU) können einer der Schlüssel zur Vorbereitung auf einen erhöhten Strombedarf sein. Sie werden verwendet, um den Stromverbrauch von Geräten im Rechenzentrum zu verteilen, zu überwachen und zu steuern.Sie bieten eine kontrollierte und stabile Stromversorgung und liefern außerdem wertvolle Informationen über den Stromverbrauch.

 

Obwohl fast alle Rechenzentren über irgendeine Art von PDU verfügen, birgt die Verwendung des falschen PDU-Typs oder die Verwendung alter oder veralteter PDU Risiken. Dies kann zu ungeplanten Stromausfällen, erhöhten Energiekosten und mehr Ausfallzeiten führen. Und jeder weiß, dass Ausfallzeiten von Rechenzentren gleichbedeutend mit entgangenen Einnahmen sind: Die 2023 Annual Outage Analysis des Uptime Institute zeigt, dass mehr als zwei Drittel der Ausfälle mehr als 100.000 USD kosten.

 

4 Arten von PDU für Rechenzentren

 

Einfache PDU

Bei diesen Geräten handelt es sich, wie der Name schon sagt, um Basisgeräte: Sie fungieren als Version einer sehr zuverlässigen Mehrfachsteckdose, die den Strom an kritische Geräte im Rechenzentrum verteilt und eine Auswahl in Bezug auf Stromart/-menge, Steckdosentyp usw. bietet. Sie liefern kein Maß an Intelligenz oder Einblick in den Stromverbrauch, sie sammeln keine Daten über die Geräte, mit denen sie verbunden sind, und sie können nicht über ein Netzwerk überwacht oder gesteuert werden.

 

Messende PDU

Stellen Sie sich gemessene PDU als eine Weiterentwicklung von Basisgeräten vor. Sie verteilen ebenfalls den Strom an die Geräte, verfügen aber auch über eine Anzeige, die Informationen über den lokalen Stromverbrauch und die Laststufe (Strom, Spannung, Stromverbrauch pro Phase usw.) anzeigt. Die auf dem Gerät angezeigten Informationen befinden sich innerhalb der PDU – sie werden nicht über ein Netzwerk freigegeben oder zur weiteren Analyse an einen anderen Ort übertragen.

 

Überwachte PDU

Überwachte PDU bauen auf der Funktionalität von gemessenen PDU auf, indem sie die Möglichkeit bieten, das Gerät über das Netzwerk zu überwachen, was für die Optimierung der Stromverteilung und des Stromverbrauchs von entscheidender Bedeutung ist.

 

Manager von Rechenzentren können aus der Ferne in Echtzeit auf Daten zum Stromverbrauch zugreifen. Diese zusätzliche Funktionalität bietet viele Vorteile. So können beispielsweise bei Überschreitung eines Schwellenwerts Benachrichtigungen versendet werden, damit die Mitarbeiter Probleme schnell erkennen und darauf reagieren können. Es kann auch Colocation-Rechenzentren dabei helfen, die Abrechnungsgenauigkeit für Kunden zu verbessern.

 

Switched PDU

Diese PDU sind die leistungsstärksten Einheiten auf dem Markt. Sie bieten die meiste Intelligenz zusammen mit der vollständigen Kontrolle des Geräts auf einer Ausgang-für-Ausgang-Basis.

 

Da sie aus der Ferne verwaltet werden, kann jedes angeschlossene Gerät von überall aus ein- und ausgeschaltet, zurückgesetzt oder für das Aus- und Wiedereinschalten geplant werden. Wenn beispielsweise ein Gerät eine Fehlfunktion aufweist, kann der an dieses Gerät angeschlossene Verbinder aus der Ferne neu gestartet werden, ohne dass jemand vor Ort sein muss, um die Aufgabe zu erledigen.

 

Switched PDUs können auch die Berichterstellung unterstützen, sodass die Betreiber Trends und Muster erkennen können, um bessere Entscheidungen über Dinge wie Stromverbrauch und -verteilung, Skalierung und Optimierung treffen zu können.

 

Ist es an der Zeit, über das Grundlegende hinauszugehen?

Die Auswahl der richtigen PDU bedeutet, die Balance zwischen Ihrem Budget und der Funktionalität zu finden, die erforderlich ist, um die Leistung des Rechenzentrums zu erhalten und zu schützen.

 

Wenn Sie über die einfache Stromverteilung hinausgehen und in der Lage sein wollen, den Stromverbrauch in Ihrem Rechenzentrum zu überwachen, darauf zu reagieren und ihn zu steuern, dann ist es notwendig, über einen einfachen, oberflächlichen Überblick über den Stromverbrauch hinauszugehen. Die Überwachung der Vorgänge auf Ausgangsebene ist der beste Weg, um Risikos in Rechenzentrum zu minimieren.

 

 

Passende Ressourcen: