Rechenzentren

Was zu tun ist, wenn Rechenzentrum-Layouts Probleme mit der Zugänglichkeit verursachen

Carlos Matos
Wenn Änderungen in Ihrem Rechenzentrum-Layout berücksichtigt werden, sollte eine Neukonfiguration kein Problem darstellen. Wenn diese Faktoren jedoch nicht berücksichtigt werden, können Sie in Schwierigkeiten geraten.

 

Für Rechenzentren ist der Wandel nicht neu. Layouts werden im Laufe der Zeit weiterentwickelt, um die Leistung zu optimieren und sich an neue technologische und betriebliche Anforderungen anzupassen.

 

Wenn Fortschritt und Wachstum in das ursprüngliche Design einbezogen werden, sollte die Neukonfiguration des Layouts zur Anpassung an neue Technologien und veränderte betriebliche Anforderungen kein Problem darstellen.

 

Wenn sie jedoch nicht berücksichtigt werden, können Sie bei der Änderung des Layouts Ihres Rechenzentrums in Schwierigkeiten geraten.

 

Ein typisches Beispiel: Wir haben mit einem Rechenzentrum-Team zusammengearbeitet, das nach Layout-Änderungen kein Patch-Panel mehr öffnen konnte. Warum? Weil ein Netzschalter im Weg war. Dies beeinträchtigte offensichtlich ihre Fähigkeit, Netzwerkprobleme zu beheben, Verbindungen hinzuzufügen und zu entfernen und sicherzustellen, dass die Kabel korrekt angeschlossen und gekennzeichnet sind.

 

Wie entsteht in einem Rechenzentrum ein solches Problem?

 

Es gibt viele mögliche Ursachen. Bei der Ersteinrichtung können beispielsweise Missverständnisse und/oder eine unzureichende Planung von Geräten und Platzierung von Anfang an zu solchen Designkonflikten führen.

 

Das Fehlen eines flexiblen, modularen Designs bedeutet oft, dass Geräte an festen Positionen verbleiben müssen, was die praktikablen Optionen einschränkt, wenn es an der Zeit ist, neue Komponenten zu integrieren. Die bereits vorhandenen Komponenten können nicht verschoben, neu konfiguriert oder neu positioniert werden.

 

Manchmal funktioniert das Layout des Rechenzentrums zunächst, aber Änderungen, die im Laufe der Zeit vorgenommen werden, verursachen Probleme. Wenn beispielsweise neue Geräte in Schaltschränke und Schränke integriert werden, ohne die räumlichen Anforderungen, den Bedarf an Verbindungstechnik oder angrenzende Geräte zu berücksichtigen, können Designkonflikte zu Hindernissen führen, die sich auf die Leistung auswirken.

 

In anderen Fällen sehen sich Rechenzentrum-Manager mit zunehmender Dichte in Rechenzentren mit Platzmangel konfrontiert. Dies kann sie dazu zwingen, Geräte an zugegebenermaßen engen Stellen zu platzieren, an denen ein Gerät den Zugriff auf ein anderes Gerät oder dessen Funktionalität behindert. Warum? Weil sie keine andere Möglichkeit sehen.

 

Der Weg zur Verbesserung der Patch-Panel-Zugänglichkeit

Ob Sie es glauben oder nicht, wir haben schon viele Situationen erlebt, die der oben beschriebenen ähneln, in denen Rechenzentrum-Manager mit dem Zugang zu Patch-Panels zu kämpfen hatten. Ohne ordnungsgemäße Planung können Dinge wie Stecker, Stromverteilereinheiten (Power Distribution Units, PDUs), vertikale Manager und sogar Kabel selbst den Zugang zum Patch-Panel blockieren.

 

Im obigen Beispiel konnte der Switch nicht verschoben werden, ebenso wenig wie das Patch-Panel. In diesen Situationen kommen Kunden oft zu uns und fragen: „Was können wir tun, um das Problem zu beheben? Welche anderen Möglichkeiten haben wir?“

 

Jedes Mal, wenn wir eine derartige Anfrage erhalten, vergewissern wir uns, dass wir das gesamte Ausmaß des Problems verstehen, vorhandene Lösungen kennen, wissen, warum Komponenten nicht so funktionieren, wie sie sollten, und was getan werden könnte, um die Situation zu verbessern. Das bedeutet oft:

  1. Erfragen spezifischer Details zum bestehenden Setup und den verwendeten Produkten sowie zu temporären Lösungen, die ausprobiert wurden

  2. Visuelle Beurteilung der Situation, sei es durch Fotos, Videos, einen virtuellen Rundgang oder einen Besuch vor Ort

  3. Analyse des Rechenzentrum-Layouts und Feststellung, warum das Zugänglichkeitsproblem überhaupt besteht (Designfehler, schlechte Planung, räumliche Beschränkungen, etwas anderes?)

  4. Vorschlagen möglicher Lösungen zur Behebung von Designkonflikten, damit Rechenzentrum-Manager einfachen und sicheren Zugang zum Patch-Panel haben

 

Für den Fall, dass der Netzschalter das Patch-Panel behinderte, bestand unsere Antwort darin, ein maßgeschneidertes V-förmiges Patch-Panel zu entwickeln. Das abgewinkelte Design vergrößert den Freiraum an der Vorderseite des Patch-Panels und erleichtert so den Zugang. Außerdem führt es die Kabel in die Ports, reduziert das Risiko von Verwicklungen und verbessert das Kabelmanagement.

 

Um ähnliche Probleme zu lösen, haben wir auch Patch-Kabel-Trassen entwickelt, die an den Enden schmal, in der Mitte jedoch normal breit sind. Die schmalen Enden können an engen Stellen platziert werden, während die Mitte immer noch ausreichend Platz für die Kabelorganisation bietet. Auf diese Weise können Rechenzentrum-Manager Hindernisse durch vertikale Manager, PDUs oder Kabel beim Zugang zu Patch-Panels umgehen.

 

Manchmal werden die maßgeschneiderten Lösungen, die wir entwickeln, um ein bestimmtes Problem für einen bestimmten Kunden zu lösen, zu Standardangeboten. Unser senkrechter Zero-U-Anschluss ist ein gutes Beispiel. Wir hatten ihn ursprünglich für einen Kunden entwickelt, der wertvollen Schaltschrank-Platz für andere Geräte freimachen, aber dennoch Glasfaser und Kupfer in seinen Schränken unterbringen wollte. Heute ist es eine Lösung, die jeder Rechenzentrum-Kunde nach Wunsch in sein Rechenzentrum-Layout integrieren kann.

 

Die klugen Köpfe Ihres Rechenzentrums

Unsere internen Rechenzentrum-Experten, -Ingenieure und -Spezialisten können Teil Ihres Prozesses sein – egal, wo Sie sich befinden. Sie sind die Köpfe hinter den kompletten Verbindungslösungen, die in Infrastrukturprojekten für Rechenzentren aller Größenordnungen auf der ganzen Welt zum Einsatz kommen.

 

Da wir kollaborativ arbeiten, erforschen und entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen Ideen. Wir können offen über Ideen diskutieren, konstruktive Kritik üben und Erfolge feiern. Zusammenarbeit führt zu Innovation – und Innovation verhilft Ihrem Unternehmen zum Erfolg.

 

Erfahren Sie, wie wir Sie bei Ihrem unternehmenskritischen Rechenzentrumsbetrieb unterstützen.

 

Weiterführende Links: