Intelligente Gebäude

Ein Schaltverteiler für statische und dynamische MAC-Umgebungen

Ron Tellas und Sandra Imrazene

Wenn Sie eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung über Glasfaserkabel herstellen müssen, sind Schaltverteilersysteme die richtige Lösung für Sie. Sie ermöglichen es separaten Einrichtungen, über eine direkte kabelgebundene Verbindung Daten innerhalb eines Netzwerks auszutauschen, ohne das Internet zu nutzen. Außerdem schaffen sie einen separaten Patching-Bereich, in dem jeder Port eines Geräts mit jedem anderen Port eines anderen Geräts verbunden werden kann.

 

In Rechenzentren kann ein Schaltverteilersystem beispielsweise Colocation-Racks mit einem Telekommunikationsanbieter, Cloud-Provider oder Internetdienstanbieter verbinden. Einige Unternehmen nutzen Schaltverteilersysteme, um ihr Unternehmen mit globalen Netzwerken zu verbinden und Redundanz- sowie Preisvorteile zu erzielen.

 

Vor einigen Monaten haben wir darüber berichtet, wie die ursprünglichen Schaltverteilersysteme von Belden entwickelt wurden – und inwiefern diese Systeme weiterhin die Grundlage für unseren Erfolg sind, um bei steigenden Kabelsignalfrequenzen zuverlässigere Schaltverteilersysteme für Netzwerke und Rechenzentren anbieten zu können. (Falls Sie es verpasst haben, können Sie nachlesen, wie BIX- und GigaBIX-Schaltverteilersysteme vor Jahrzehnten entwickelt wurden und warum sie heute noch im Einsatz sind).

 

Ihr Gebäude, Ihr Netzwerk und Ihre Anwendung bestimmen, welche Art von Glasfaser-Patch-Panel oder Schaltverteilersystem Sie benötigen. In den kommenden Monaten werden wir die einzelnen Schaltverteiler-Angebote vergleichen, damit Sie die richtige Wahl treffen können.

 

Lernen Sie das FX UHD Schaltverteilersystem kennen

 

Einige Jahrzehnte nach der Entwicklung der Cross-Connect-Systeme BIX und GigaBIX kam das FiberExpress (FX) Ultra-High Density (UHD) System für Rechenzentren und Netzwerkumgebungen auf den Markt. Es wurde für die schnelle und einfache Bereitstellung von Quer- und Zusammenschaltungen mit hoher Dichte entwickelt. Es bietet überragenden Port-Zugang und Schutz, selbst bei Verbindungen mit extrem hoher Dichte.

 

Das FX UHD System ermöglicht eine Vielzahl von Verbindungen auf kleinstem Raum und bietet Platz für eine hohe Anzahl von Glasfasern, ohne Beeinträchtigung der Leistung oder der Benutzerfreundlichkeit.

 

Mit seinem modularen Design kann es in einer Top-of-Rack-, End-of-Row- oder zentralisierten Umgebung eingesetzt werden. Das System funktioniert sowohl in dynamischen MAC-Umgebungen als auch in statischen Umgebungen, in denen die Dichte ein kritischer Faktor ist, wie z. B.:

 

  • Hauptverteilerbereiche zur Unterstützung großer Core-Switches mit hoher Dichte
  • Hauptverteilerbereiche zur Unterstützung von senkrechten Anschlüssen und zur Maximierung der Stellfläche in Schaltschränken
  • Architektur der Zonenverteilung zur Unterstützung von künftigem Wachstum und Kapazitätsbedarf

 

Wie jedes von uns entwickelte Schaltverteilersystem wurde es entwickelt, um spezielle Herausforderungen zu bewältigen, die uns von unseren Kunden – Leitern von Rechenzentren, Ingenieuren, Installateuren und Technikern – mitgeteilt wurden. (Wir hören zu, wenn unsere Kunden uns etwas zu sagen haben.) Im Folgenden finden Sie einige Beispiele dafür, wie das FX UHD System ihre Arbeit erleichtert:

 

  • Leichte Gehäuse erleichtern die Installation
  • Die Kabeltrassen lassen sich ohne Werkzeug leicht herausziehen und hineinschieben. Sie lassen sich nach unten, jedoch nicht nach oben kippen (so sind sie besser zu sehen und stoßen nicht an die Oberseite des Schranks).
  • Das System unterstützt sowohl ältere ST- und SC-Anwendungen als auch moderne LC- und MPO-Anwendungen, vereinfacht MAC-Arbeiten und ermöglicht eine einfache Migration von 1G- und 10G- zu 40G- und 100G-Anwendungen durch einfachen Kassetten- oder Adapterrahmenwechsel.
  • Eindeutige Kennzeichnung reduziert menschliche Fehler und die Gefahr einer versehentlichen Unterbrechung des Datenverkehrs
  • Glasfaser-, Kupfer- und Multimedia-Verbindungen können platz- und zeitsparend in derselben Höheneinheit kombiniert werden
  • Dank Pigtailed-Kassetten können Rechenzentren mit minimalen Zusatzkosten erweitert werden

 

Installateure können FX UHD Ablagen und FX UHD Gehäuse kombinieren, um einzigartige, halb vorkonfektionierte Lösungen zu schaffen, die exakte Kabellängen, die Möglichkeit, in kleinere Leerrohre zu passen, und eine schnelle Installation vorkonfektionierter Komponenten unterstützen.

 

Außerdem unterstützt dieses Schaltverteilersystem alle Anschlussoptionen, die der Installateur wählt (mehr über diese Anschlussoptionen erfahren Sie in einem kommenden Blog):

 

Fusionsspleißen, bei dem ein Fusion Splicer verwendet wird, um zwei Glasfaserkabel dauerhaft zu verbinden

Massenfusionsspleißen, das alle 12 Fasern in einem Flachband-Glasfaserkabel verschmelzen kann

Mechanisches Spleißen, bei dem zwei Fasern mit Klammern oder Harz „zusammengehalten“ werden

 

Erfahren Sie mehr über das FX UHD System und stellen Sie sicher, dass Sie unseren Blog abonniert haben, damit Sie keine Informationen über das ECX (Enterprise Closet X) und DCX System verpassen.

 

Verwandte Links

 

FiberExpress UHD/Ultra Glasfasersystem

Spleißen oder nicht spleißen ist nicht die einzige Frage

Direkte Verbindungen ermöglichen: Die Entwicklung unserer Schaltverteilerlösungen