Intelligente Gebäude

Eine neue Methode zur Unterstützung ungewöhnlicher Netzwerkleistung, -geschwindigkeit und -entfernungen

Ron Tellas
Immer mehr Geräte werden mit Netzwerken verbunden – viele mit Geschwindigkeits- und Leistungsanforderungen, die über das hinausgehen, was die Kategorie-Verkabelung unterstützt. Erfahren Sie, warum fehlergesteuerte Stromversorgung als neue Option in Betracht gezogen werden sollte.

 

Jahrzehntelang hat symmetrische vierpaarige, verdrillte Kategorie-Verkabelung die Anforderungen von Unternehmensnetzwerken angemessen unterstützt.

 

Aber mit den neuen und aktuellen Anforderungen an die Technologie und die Verbindungstechnik ändert sich dies. Immer mehr Systeme und Geräte werden mit Unternehmensnetzwerken verbunden, und viele von ihnen haben Geschwindigkeits- und Leistungsanforderungen, die über das hinausgehen, was eine vierpaarige Kategorie-Verkabelung leisten kann.

 

Geschwindigkeit und Leistungsanforderungen sind nicht die einzigen Dinge, die sich bei mit dem Netzwerk verbundenen Geräten ändern, sondern auch ihre Standorte. Die Geräte können in Bereichen installiert werden, die mehr als 100 m vom nächstgelegenen Telekommunikationsraum entfernt sind. Dies kann eine Überwachungskamera in einem Parkhaus, ein Wireless-Zugangspunkt in einem Skywalk oder ein Zugangskontrollgerät am anderen Ende eines großen Lagers sein.

 

In der Vergangenheit haben wir darüber geschrieben, wie Sie diese Remote-Geräte verbinden können, wenn sich kein Telekommunikationsraum in der Nähe befindet. Einige dieser Optionen umfassen:

 

1. Richten Sie einen neuen Telekommunikationsraum in einer Entfernung von höchstens 100 m zum Gerät ein

Dies ist zwar eine mögliche Lösung, kann aber teuer sein. Lohnt es sich, in die zusätzliche Ausrüstung, Verkabelung, Stromversorgung usw. zu investieren, die nur für den Anschluss eines oder zweier Geräte erforderlich sind? Ist es eine effiziente Nutzung Ihrer Gebäudefläche?

 

2. Verwenden Sie Glasfaserkabel anstelle von Kupferkabeln

Auch dies ist eine Möglichkeit, wenn Sie Geräte anschließen möchten, die sich nicht innerhalb von 100 m von einem Telekommunikationsraum befinden, aber Glasfaser ist teurer als Kupfer. Wenn es sich bei dem Gerät, das Sie anschließen, um ein Gerät mit niedriger Geschwindigkeit handelt, wie z. B. die Controller und Sensoren von HLK- und Sicherheitsanwendungen, ist keine Glasfaser erforderlich, um die Geräteleistung zu gewährleisten.

 

3. Einsatz von Hybridkabeln anstelle von Kupferkabeln

Da es sich bei Hybridkabeln um Glasfaserübertragungsgeräte handelt, ist dies auch eine der teureren Optionen auf dieser Liste. Diese Kosten steigen weiter, wenn begrenzte Stromquellen der Klasse 2 in das Kabel integriert werden, um zusätzlich zu den von der Glasfaser übertragenen Daten Strom zu liefern. Eine sorgfältige Planung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Kabel ausreichend Strom liefern kann, um die Anforderungen des angeschlossenen Geräts zu erfüllen.

 

4. Verlängern Sie die Kupferkabelverbindung über 100 m hinaus

Im Gegensatz zu den oben aufgeführten Optionen erfordert dieser Ansatz keine Investition in neue Ausrüstung und nimmt keinen zusätzlichen Platz in Anspruch. Es eliminiert auch die Einführung weiterer potenzieller Fehlerpunkte. Eine höhere Reichweite wird jedoch von ANSI/TIA-568 nicht unterstützt, sodass stattdessen Anwendungsstandards als Orientierungshilfe verwendet werden müssen.

 

Verwendung von fehlergesteuerter Stromversorgung für einzigartige Entfernungs- und Leistungsanforderungen

Zusätzlich zu den vier oben genannten Optionen zeichnet sich eine alternative Möglichkeit ab, um Strom über größere Entfernungen zu liefern – und sie kann mit Glasfaser zu einem einzigen Hybridkabel kombiniert werden.

 

Fehlergesteuerte Stromversorgungssysteme der Klasse 4 (FMPS), wie in Artikel 726 des 2023 National Electrical Code (NEC) definiert, begrenzen die Leistung der Stromquelle nicht wie leistungsbegrenzte Stromkreise der Klassen 2 und 3.

 

Stattdessen überwachen sie kontinuierlich auf Fehler und steuern die Stromabgabe während eines abnormalen Zustands. Durch die Begrenzung der Energiemenge, die bei einem Fehler freigesetzt werden kann, mindern Systeme der Klasse 4 das Risiko von Stromschlägen oder Bränden.

 

Diese Technologie macht Systeme der Klasse 4 genauso sicher wie – wenn nicht sogar sicherer als – Systeme der Klasse 2 und der Klasse 3. Daher können Systeme der Klasse 4 von denselben Integratoren und Auftragnehmern installiert werden, die auch andere Arten von Kabeln installieren, wie z. B. Kategorieverkabelung und PoE-Verkabelung.

 

Hybridkabel der Klasse 4, die fehlergesteuerte Stromversorgung liefern, werden zunehmend zum Verbinden und Versorgen von verteilten Antennensystemen (DAS) und Kleinzellensystemen sowie von passiven optischen LANs und WLAN-Zugangspunkten verwendet – alles Systeme und Geräte mit einzigartigen Strom- und Entfernungsanforderungen, die nicht immer mit den Anforderungen der Kategorieverkabelung übereinstimmen.

 

Vor kurzem haben wir unsere Erkenntnisse über die Klasse 4 als eine Möglichkeit zur Unterstützung atypischer LAN-Geschwindigkeiten, -Leistungen und -Entfernungen mit dem Magazin „Cabling Installation & Maintenance“ geteilt. Neben der Beschreibung der Klasse 4 befasst sich der Artikel auch mit Single-Pair Ethernet (SPE) – einer weiteren Technologie, die Belden unterstützt – als Option zur Unterstützung ungewöhnlicher LAN-Anforderungen an Geschwindigkeit, Leistung und Entfernung. Lesen Sie den gesamten Artikel, um mehr über die Möglichkeiten für den Umgang mit Kanalabständen von mehr als 100 m zu erfahren.

 

 

Passende Ressourcen: