Grenzen überschreiten: Plenumkabel, die Sie im Außenbereich verlegen können
Die Nachfrage nach erstklassigen Fan-Erlebnissen führt zu einer komplexen Planung und Konstruktion von Stadien und Veranstaltungsstätten. Mit zunehmender Intensität steigt das Risiko von Verzögerungen, Kostenüberschreitungen und Installationsfehlern.
Da die Entwürfe immer vielfältiger werden, sind viele Arten von Produkten und Technologien beteiligt. Die Berater und Installateure, mit denen wir eng zusammenarbeiten, haben uns gesagt, dass sie ein Muster erkannt haben: Die Vorplanung wird immer schwieriger.
Mit anderen Worten, es ist schwierig, alles zu planen, was für jede Anwendung benötigt wird (z. B. sicherzustellen, dass für die Installation im Stadion geeignete Kabel für Innenräume und für die Installation im Freien geeignete Kabel für den Außenbereich zur Verfügung stehen).
Die Komplexität der Kabel kann vereinfacht werden:
- Erleichterte Erweiterung und Änderung
- Verringerung des Risikos von Fehlern und Ausfallzeiten
- Unterstützung von Unternehmen bei der schnellen Anpassung an neue Technologien, organisatorische Änderungen und Umstrukturierungen
- Prozesse übersichtlicher und effizienter gestalten
Von vielen Kabeln zu einem Kabel
Da der Bau und die Modernisierung von Stadien im ganzen Land und auf der ganzen Welt immer schneller voranschreitet, müssen die Projektteams ihre Produktivität optimieren – dies kann durch eine Vereinfachung der komplexen Verkabelung erreicht werden.
Traditionell werden in Innen- und Außenbereichen (z. B. Fußball) für jede Anwendung unterschiedliche Kabel benötigt:
- CMR-Kabel für den Innenbereich: Riser-Ethernet-Kabel, die in Steigleitungen oder vertikalen Schächten (Aufzugsschächte, vertikale Leitungen usw.) installiert werden können
- CMP-Kabel für den Innenbereich: Plenumkabel sind für die Installation in den Plenumräumen eines Gebäudes (Doppelböden, Luftkanäle, abgehängte Decken usw.) konzipiert.
- OSP-Kabel: Kabel, die dem Eintauchen in Wasser standhalten und mit einer Flammschutzklasse für den Innenbereich für die Installation mit doppeltem Verwendungszweck kombiniert werden können.
- CMX-Kabel: Kabel, die die Mindestanforderungen an die Witterungsbeständigkeit, einschließlich Sonnenlicht- und Wasserbeständigkeit, erfüllen. Diese Kabel sind immer mit einer Flammschutzklasse für den Innenbereich gekoppelt.
Wenn die Kabelinstallation vom Außenbereich in den Innenbereich übergeht, z. B. von einem Übertragungswagen zu einer Kamera, müssen die Installateure normalerweise anhalten, einen Steckverbinder am Ende des Außenkabels anbringen und diesen an der Rückseite eines Patchfeldes anschließen.
Auf der Vorderseite muss ein Innenkabel über einen anderen Stecker in das Patchpanel gelangen, bevor es an seinen Bestimmungsort geführt werden kann.
Diese Spliceverbindung schafft Komplexität – etwas, das Besitzer und Installateure nach Möglichkeit vermeiden möchten. Stattdessen wollten sie ein einziges Kabel, das überall verlegt werden kann: im Freien (wasserdicht, UV-beständig und korrosionsbeständig) und in Innenräumen, wo es keine Begrenzung gibt.
Dies würde nicht nur die Installation beschleunigen, sondern auch eine einfachere Materialspezifikation unterstützen.
Vereinfachtes Stadiondesign und -installation
Die Stadion-Broadcast-Kabel für den Innen-/Außenbereich (I/O) von Belden ermöglichen die Verlegung eines einzigen Kabels zwischen Innen- und Außenbereich. Auf der Grundlage von Kundenrückmeldungen haben wir dieses Angebot kürzlich um I/O-CMP-Kabel (Plenum-Kabel) erweitert. Dies ist nur ein weiteres Beispiel dafür, wie wir reagieren, wenn eine Branche uns mitteilt, dass sie etwas Neues oder Anderes benötigt.
Jetzt können Installateure dasselbe Kabel vom Übertragungswagen zur Kamera oder zwischen einer beliebigen anderen Kombination von Komponenten für den Innen- und Außenbereich verwenden, die miteinander verbunden werden müssen. Niemand muss den Überblick behalten, welches Kabel an welcher Stelle verwendet werden soll.
Das ist die Definition von Einfachheit: Ein Kabel, das nicht nur einfacher zu installieren, sondern auch schneller zu spezifizieren und zu verwalten ist. Die Kabel sind in Plenum- und Riser-Versionen erhältlich. Es sind keine neuen Werkzeuge oder Steckverbinder erforderlich – Sie können Ihre bereits vorhandenen Werkzeuge und Steckverbinder von Belden verwenden.
Mit dieser Erweiterung unseres Portfolios können sich Stadien und Veranstaltungsorte bei allen Anforderungen an ihre Kommunikationsinfrastruktur auf Belden verlassen, egal ob es sich um IT-, OT- oder Broadcast-Anforderungen handelt.