Case Study

Circa Resort & Casino Las Vegas

Belden
Als Derek und Greg Stevens (bekannt als die „D Brothers“ aus Detroit) ihren neuen Veranstaltungsort in Las Vegas planten, wollten sie ein Erlebnis schaffen, das sich von allen anderen Casinos und Resorts unterscheidet.


Hier ist ein Auszug aus einer Case Study. Lesen Sie die vollständige Case Study hier.

Kunde

Als Derek und Greg Stevens (bekannt als die „D Brothers“ aus Detroit) ihren neuen Veranstaltungsort in Las Vegas planten, wollten sie ein Erlebnis schaffen, das sich von allen anderen Casinos und Resorts unterscheidet.

 

Alles an dem neuen 35-stöckigen und 1,2 Millionen Quadratfuß großen Anwesen ist einzigartig – von der Atmosphäre, die nur Erwachsenen vorbehalten ist, bis hin zum Vegas-Ambiente der alten Schule mit der kultigen Vegas-Vickie-Leuchtreklame.

 

Das Circa Resort & Casino Las Vegas verfügt außerdem über ein Aquatheater im fünften Stock, das Stadium Swim getauft wurde: Sechs Pools, Poolbars, Cabañas, Sonnenliegen und Chaiselongues, die sich über drei Ebenen erstrecken, bieten mehr als 4.000 Gästen einen perfekten Blick auf einen 40 Fuß mal 143 Fuß großen, hochauflösenden Bildschirm, der alle Arten von Unterhaltung überträgt.

 

Das Hotel erstreckt sich über einen ganzen Häuserblock und ist das höchste Hotel nördlich des Strip. Damit handelt es sich um das erste Hotel-Casino seit 1980, das im Stadtzentrum von Las Vegas von Grund auf neu erbaut wurde.

 

​​​​​​​Die Herausforderung

Die Eigentümer des Circa Resort & Casino Las Vegas haben ihren Einfallsreichtum auf jeden Aspekt des Hauses übertragen.

 

Greg Stephens plante beispielsweise anstatt der Verwendung von Wechselstrom die Nutzung von Digital Electricity™ (DE) als Backbone-Stromverteilungsinfrastruktur, um den Energieverbrauch zu senken und ein intelligentes Gebäude zu schaffen. Seine Vision umfasste die Stromversorgung aller Geräte, von der Beleuchtung und den Switches bis hin zur Raumklimatisierung und den Wireless-Zugangspunkten mit DE.

 

Dieser Ansatz erfordert einen Partner für die Kabel- und Verbindungstechnik, der neue Perspektiven aufzeigen konnte. Da die freie Sicht für viele Komponenten des Projekts, einschließlich Stadium Swim, von entscheidender Bedeutung war, musste die gesamte Infrastruktur versteckt werden: keine Strommasten für WLAN-Verbindungen.

 

Da das Gebäude an einer schmalen Straße inmitten bestehender Hochhäuser errichtet werden sollte, war während des gesamten Projekts eine sorgfältige Planung und Manövrierfähigkeit bei der Materialanlieferung erforderlich.

 

Darüber hinaus sorgte COVID-19 für eigene Beschränkungen, indem die Zahl der auf der Baustelle zugelassenen Personen begrenzt waren, und eine regelmäßige Kontrolle der Fortschritte verhindert wurde. Das Projekt musste aus der Ferne und unter Einhaltung des Zeitplans verwaltet werden.

 

Entdeckung

FEA Consulting Engineers, ein Hotel-Ingenieurbüro mit Sitz in Nevada, arbeitete mit VoltServer, dem Erfinder von Digital Electricity™ zusammen, damit der Traum der Eigentümer realisiert werden konnte. Das Ingenieurbüro empfahl die Bereitstellung von Kabel- und Verbindungslösungen durch Belden.

 

"Wir waren begeistert", sagt Ken Hydzik, Director of Sales bei VoltServer. „Wir haben sehr erfolgreich mit der Lösung von Belden gearbeitet. Das Unternehmen bietet Qualitätsprodukte und Kabeloptionen, die zur Verwendung mit Digital Electricity optimiert sind. Belden war der erste Kabelhersteller, der die Vorteile von Digital Electricity erkannt hat, und wir schätzen seine Innovation und Partnerschaft als Erster auf dem Markt."

 

Die Lösung

Die Digital Electricity™ (DE) Kabel von Belden wurden zur Unterstützung der Backbone-Stromverteilungsinfrastruktur eingesetzt. Diese Kabel wurden dafür optimiert, DE sicher über die größtmögliche Entfernung zu übertragen. In vielen Fällen – so auch im Circa Resort & Casino Las Vegas – können DE-gestützte Netzwerke von Niederspannungstechnikern anstatt von Elektrikern installiert werden (ähnlich wie ein PoE-Kabel), wodurch Zeit und Geld gespart werden konnte.

 

Ergänzend zu den DE-Kabeln lieferte Belden auch Kabel der Kategorie 6, AV-, CCTV-/Sicherheits- und Zugangskontrollkabel sowie Kupferleitungen, Schaltschränke und Gestelle.

 

Keith Nichols, Gründer von DKNQ Inc. und Vertreter des Eigentümers, führt den Umstand, dass das Projekt zwei Monate früher als geplant abgeschlossen werden konnte, zum Teil auf das System REVConnect® von Belden zurück.

 

„Wir konnten so viel Zeit sparen, weil wir die Kabel einfach einziehen konnten und keine Klemmleisten verwenden mussten“, erklärt er.

 

Beim ersten Anschluss kann die Verbindung geprüft werden, um die Leistung zu gewährleisten. Danach können die Kabel in die Wand oder die Decke zurückgeführt werden, sodass die Vertragsfirmen ihre Arbeit abschließen können. Nach Abschluss der Arbeiten können die Buchsen- oder Steckergehäuse und die Blenden montiert werden. Mit den einzigartigen Kernen und Kappen von REVConnect können Installateure 95 % der Anschlüsse fertigstellen, ohne wissen zu müssen, ob eine Buchse, ein Stecker oder ein Koppler verwendet wird.

 

„Wir beließen alle Verbindungen in der Decke und zogen eine Trockenbaudecke ein“, berichtet Herr Nichols. „Da sie abgeschlossen und geprüft wurden, bevor wir die Decke einzogen, haben wir eine Menge Zeit gespart. Wir mussten keine Mitarbeiter auf eine Hebebühne setzen, um alles in der Luft zu überprüfen und abzuschließen. Die Personaleinsparungen waren enorm.“

 

Außerdem erwies sich REVConnect bei COVID-19 als Lebensretter, da die Installateure die Arbeiten bis zu einem bestimmten Punkt abschließen und die Baustelle verlassen konnten, damit Maler und andere Vertragsfirmen ihre Arbeit beenden konnten. Die verschiedenen Berufsgruppen mussten nicht miteinander in Kontakt treten oder zusammenarbeiten.

 

Das Verbindungstechniksystem ermöglichte es auch Auszubildenden und neuen Installateuren, geschäftskritische Arbeiten nach nur 15 Minuten Schulung durchzuführen – ohne Probleme und ohne dass jemand ihre Arbeit überprüfen musste.

 

„REVConnect lässt keine Fehler zu“, erklärt Herr Nichols. „Bei einem herkömmlichen Anschluss weiß ein neuer Mitarbeiter nicht, wie er anschließen soll, oder er kann die Kabel durcheinander bringen. Falls Sie keine Mitarbeiter haben, die sich mit dem Crimpen, Anschließen und Verbinden auskennen, haben Sie ein großes Problem. Mit REVConnect waren wir sehr schnell betriebsbereit. Mit herkömmlichen Anschlussmethoden ist das nicht möglich.“

 

Communication Electronic Systems (CES), ein von Belden zertifizierter Installateur mit Sitz in Las Vegas, führte alle Installationsarbeiten durch. Da das Unternehmen zertifiziert ist, werden seine Teammitglieder in Übereinstimmung mit den neuesten und relevantesten Branchenstandards und -technologien geschult. CES bietet seinen Kunden eine Produktgarantie von 25 Jahren und eine lebenslange Anwendungsgarantie für die Lösungen von Belden.

 

Die Ergebnisse

Das Circa Resort & Casino Las Vegas wurde fast zwei Monate früher als geplant eröffnet – im Oktober 2020, inmitten einer Pandemie. Laut Keith Nichols war dieses Vorhaben nur mit einem Partner wie Belden möglich.

 

Hydzik pflichtet dem bei: „Die Zusammenarbeit mit FEA und Belden zu einem frühen Zeitpunkt des Entwicklungsprozesses war entscheidend für den Erfolg des Baus inmitten einer Pandemie. Mit einem Eigentümer, einem Berater und einem Hersteller, die bereit waren, das Paradigma der Stromverteilung in diesem vertikalen Markt zu ändern, hat sich das Blatt gewendet. Wir beobachten auf dem Strip bereits ein großes Interesse an demselben Digital-Electricity-Modell.“

 

Zusätzlich zu den niedrigeren Stromrechnungen schätzt Herr Nichols die Einsparungen bei den Baukosten auf zwischen 2 Millionen USD und 3 Millionen USD ein. Diese Einsparungen sind auf die kombinierte Verwendung von DE von VoltServer und DE-Kabeln von Belden anstatt einer dedizierten Wechselstromversorgung zurückzuführen.

 

Das Circa Resort & Casino Las Vegas hebt sich in vielerlei Hinsicht vom Strip ab: Es bietet nicht nur neue Attraktionen in der Fremont Street, sondern ist auch das intelligenteste Gebäude im Stadtzentrum. Es nutzt modernste Technologien wie fortschrittliche Gebäudeautomation, digitale Steuerung in den Zimmern, LED-Beleuchtung und Stromverteilung – unter Verwendung von DE und unterstützt von Kabeln und der Verbindungstechnik von Belden.